中文

飞速(FS)100G ZR4 光模块80km长距离传输

更新于 2023年12月19日 by
289

如今,100G QSFP28光模块已经被广泛部署在100m到40km的范围内。然而,传统的100G QSFP28模块面临一个挑战,因为它们的设计仅限于不超过40km的距离。超出此范围,色散、光衰减等问题就会增加,导致信噪比(SNR)降低和错误率升高。

如何通过100G ZR4模块将您的100G传输距离扩展至80km?

随着数据密集型应用的不断增长,带宽需求显著增长要求服务提供商和网络运营商需要改变其产品以跟上步伐。对于希望将80km的10G链路升级至100G的客户,他们可以考虑使用CFP2-DCO模块或QSFP-DD ZR模块等解决方案。然而,这些光模块提供了高速传输和延长距离的同时,也增加了功耗。利用当前容量较低的 10G 网络或添加额外的光纤成本高昂且不易扩展。因此,需要一种可以将覆盖范围延伸至40km之外的100G解决方案——QSFP-ZR4-100G模块,它可以简单而经济高效的实现长达80km的传输距离。

标签

100G ZR4模块的关键技术

QSFP 100G ZR4的开发是基于客户对100G模块传输80km的实用性需求推动的。以下是100G ZR4模块采用的关键技术:

  • QSFP28的主流配置: 利用四个25G光和电通道

  • 最小化色散:在O波段操作(1295、1300、1304 和 1309 nm)

  • 补偿衰减:集成SOA(半导体光放大器)

  • 优化信噪比(SNR):实现高功率发射器

  • 简化传输,保持兼容性:采用标准的非归零(NRZ)调制方式

标签

QSFP 100G ZR4 应用场景

飞速(FS)QSFP-ZR4-100G 适用于多个应用领域:

企业网

各行业,如零售、制造和医疗等,现代企业需求高速连接以实现设施在广泛地理范围内的连接。100G ZR4通过其扩展的传输距离,为构建满足业务特定需求的网络提供了更灵活、更强大的解决方案。

标签

区域数据中心

为了降低IT运营成本,企业正在将其应用程序转移到云端。借助QSFP28 ZR4光模块,企业可以通过高速连接安全地传输大量数据至覆盖80km距离的数据中心。

标签

服务提供商

诸如电信公司、有线电视和公用事业公司等服务提供商可以利用QSFP 100G ZR4模块的扩展传输距离,连接中心办公室或为客户提供100G服务。这一解决方案提供了大量带宽,同时无需昂贵的中继站即可实现长达 80km的连接。

标签

农村宽带

在全球范围内,许多政府赞助的项目旨在促进高速农村网络的发展和维护。具备80km覆盖范围的100G ZR4模块在协助电信公司提升农村网络至100G速度的过程中发挥了关键作用,同时致力于缩小数字鸿沟。

标签

移动运营商

随着 5G 网络的不断扩展,无线提供商建立 100G 连接以聚合 4G 和 5G 流量的需求不断增长。 100G ZR4 模块是理想的解决方案,提供了必要的传输距离,将其服务延伸至偏远地区,覆盖距离可达80km。

标签

飞速(FS) QSFP-ZR4-100G 模块如何实现您的80km连接?

飞速(FS)100G光模块产品组合为网络运营商和服务提供商提供了全面的网络解决方案。通过QSFP 100G ZR4 模块,扩展在现有 10G 链路上实现卓越的 80 公里连接的可能性。在这方面,让我们深入了解其关键优势以及它们如何实现80km连接:

  • 容量提升10倍: QSFP-ZR4-100G光模块为80km 10G链路提供了显著的10倍容量增加,使企业、服务提供商和无线运营商能够更好地优化其网络。

  • 集成SOA设计: 通过采用集成SOA设计,我们为80km覆盖范围的应用提供简单、经济的 100G 解决方案,无需中继器。

  • 高效的光纤资源管理: 100G ZR4使企业能够通过重新利用现有光纤或终止昂贵的租赁来改进其网络,实现高性能、经济高效的网络。

  • 降低每比特成本: 从10G模块升级到QSFP-ZR4-100G不仅显著增加了远程应用的带宽,而且降低了每比特的成本,使其成为一种经济实惠的网络增强解决方案。

标签