中文

100GBASE-DR光模块:高速数据中心互连的全新选择

发布于 2023年07月13日 by
686

100GBASE-DR光模块相较于传统的100G QSFP28光模块采用的是PAM4调制,单波长传输数据率更高,具有低功耗、高密度、高可靠性等优点,更适用于高速数据中心互连方案部署。本文将从100G QSFP28 DR光模块的概念界定、日常运行流程及其场景方案等角度聚焦介绍。

100GBASE DR光模块概述

100GBASE DR光模块符合 IEEE 标准,能够通过单模光纤(SMF )支持长达500m的传输距离,非常适用于数据中心叶脊网络连接,其光纤长度一般不会超过100m。该光模块可将4x25G NRZ电信号转换为 1x100G PAM-4光信号,同时,在接收端可将1x100G PAM-4光信号转换为f4x25G NRZ电信号。

光模块工作流程

100GBASE DR光模块有哪些优势?

高速传输和低功耗

100GBASE DR光模块支持100Gbps高速传输,可满足高带宽输出和低延迟响应的需求。此外100G QSFP28 DR光模块相比于常见100G光模块的功耗更低,有利于通过降低总功耗来减少运营成本。

高密度和高可靠性

100GBASE-DR光模块的封装相较其他光模块尺寸更小,可在有限空间内充分利用端口进行高密度部署。同时它采用单模光纤进行数据信号的传输,具有高速率传输的稳定性和防干扰性能。

优化布线架构和网络管理

100GBASE-DR单波长光模块经过单一波长实现数据的发射与接收,布线架构的精简使得网络复杂资源的管理更加清晰。

100GBASE DR光模块应用场景

由于具有高带宽、高速率、布线简单等优点,QSFP 100G DR光模块已广泛应用于高速数据中心、高性能计算、存储网络、超高清视频、云计算等问题方案中。下图利用飞速(FS)100GBASE-DR光模块400G QSFP-DD DR4光模块 数据中心交换机实现100G向400G网络迁移,在此应用场景中既保持了高密度的网络架构及原生网络容量升级,又节约了成本。

100G向400G网络迁移

结论

100GBASE DR4光模块具有高速数据传输、高端口密度、高可靠性、高带宽、低延迟和低功耗等特点,是高速数据中心互连的理想解决方案。