中文

飞速(FS)/英特尔/迈络思10G/25G和40G网卡功能解读及型号对比

发布于 2020年03月25日 by
8.6k

现如今,有线网络是仍然是数据通信领域最稳定的传输方式,网卡作为辅助设备,为其提供了强有力的支持。市场上的网卡产品数不胜数,有些网卡外观看起来差不多,但功能和价格却大相径庭。仔细对比,不难发现其中的相似处和差异点。本文将会列举几款不同速率的飞速(FS)、英特尔、迈络思网卡,并对它们进行对比分析。

网卡常见功能解读

本文将会从性能和功能两个方面,对上述三大知名品牌的网卡进行对比分析。其中,性能又包括端口数、端口速率、单口支持速率、速度和插槽宽度、控制器等参数;功能有芯片上QoS和流量管理、iSCSI、N飞速(FS)、FCoE、RoCE、操作系统等。具体功能解释如下:


  • 芯片上QoS和流量管理:用于决定如何在网络适配器中处理某些应用程序的I/O,通过识别延迟敏感的应用程序,让其绕过对延迟不敏感的应用程序流量,使用户能够使用共享的以太网网络资源来控制各种主机应用程序的端到端QoS。


  • iSCSI: 全称是Internet Small Computer System Interface,中文解释为Internet小型计算机系统接口,是一种基于因特网及SCSI-3协议下的存储技术,常用于内部网络的数据传输和远距离管理存储。


  • N飞速(FS):网络文件系统,英文Network File System,通过使用N飞速(FS),用户和程序可以像访问本地文件一样访问远端系统上的文件。


  • FCoE:以太网光纤通道,是一种计算机网络技术。通过以太网网络封装光纤通道帧,允许光纤通道在保留其协议的同时使用10/25/40GbE以太网。


  • 智能卸载(Intelligent Offloads):通过VMDq和灵活的端口分区等智能卸载,可以减少I/O瓶颈。将SR-IOV(单根I/O虚拟化)用于每个虚拟机(VM)的网络流量,从而实现接近本机的性能和VM可伸缩性。


  • VMDq:虚拟机设备队列(VMDq)是一项芯片级的技术,可以为基于软件的NIC共享创建并行队列,可以将网络I/O管理负担从hypervisor上卸载掉。


  • SR-IOV:SR-IOV技术是一种基于硬件的虚拟化解决方案,可提高性能和可伸缩性。SR-IOV标准将一个PCIe的网络控制器虚拟化成多个PCIe设备,并且每个设备可以直接分配给一个虚拟机,允许在虚拟机之间高效共享PCIe设备,并且它是在硬件中实现的,可以获得能够与本机性能媲美的 I/O 性能。SR-IOV 规范定义了新的标准,根据该标准,创建的新设备可允许将虚拟机直接连接到 I/O 设备,越过了hypervisor与虚拟交换机层,这样可以带来低延迟和接近线缆的速度。SR-IOV是虚拟化的一个重要功能。启用SR-IOV的这个功能,将大大减轻宿主机的CPU负荷,提高网络性能,降低网络时延等。


  • iWARP:是一种计算机网络协议,它允许通过以太网使用远程直接内存访问(RDMA)进行数据传输。RDMA是一种新的内存访问技术,RDMA让计算机可以直接存取其他计算机的内存,而不需要经过处理器耗时的处理。


  • RoCE:是一种允许通过以太网使用远程直接内存访问(RDMA)的网络协议。


10G网卡对比

飞速(FS) ELX540BT2-T2 和 英特尔X540-T2 均为10GBase-T 双端口网卡,其参数对比如下表:


ELX540BT2-T2 X540-T2
品牌 飞速(FS) 英特尔
端口数 10GBase-T 双端口 10GBase-T 双端口
单口支持速率 10GbE/1GbE/100Mb 10GbE
速度和插槽宽度 5.0 GT/s x8 lanes 5.0 GT/s x8 lanes
控制器 英特尔X540-BT2 英特尔X540-BT2
接口类型 PCIe 2.1 PCIe 2.1
支架高度 扁平和全高设计 扁平和全高设计
功能支持 芯片上QoS和流量管理、 灵活的端口分区、VMDq、 SR-IOV、 智能卸载、iSCSI、N飞速(FS)、FCoE 芯片上QoS和流量管理、灵活的端口分区、 VMDq、SR-IOV、智能卸载、iSCSI、N飞速(FS)、FCoE
暂不支持 iWARP/RDMA iWARP/RDMA
操作系统 Windows、Linux、FreeBSD, CentOS、UEFI、VMware ESX Windows、Linux、FreeBSD、EFI、VMware ESX、ESXi

同样是SFP+四端口的飞速(FS) FTXL710BM1-F4和英特尔X722-DA4网卡也有很多异同点,具体如下表:


FTXL710BM1-F4 X722-DA4
品牌 飞速(FS) 英特尔
端口数 SFP+四端口 SFP+四端口
单口支持速率 10GbE 10GbE
速度和插槽宽度 8.0 GT/s x8 lanes 8.0 GT/s x8 lanes
控制器 英特尔XL710-BM1 英特尔C628
接口类型 PCIe 3.0 PCIe 3.0
支架高度 扁平和全高设计 扁平和全高设计
功能支持 芯片上QoS和流量管理、灵活的端口分区、VMDq、SR-IOV、智能卸载、iSCSI、N飞速(FS) 芯片上QoS和流量管理、灵活的端口分区、VMDq、SR-IOV、智能卸载、iSCSI、N飞速(FS)
暂不支持 FCoE、iWARP、RoCE FCoE、iWARP、RoCE
操作系统 Windows、Linux、FreeBSD、CentOS、UEFI、VMware ESXi Windows、Linux、FreeBSD

下面三款10G网卡均采用SFP+ 单端口,更多细节如下:


JL82599EN-F1 X520-SR1 MCX4111A-XCAT
品牌 飞速(FS) 因特尔 迈络思
端口数 SFP+单端口 SFP+单端口 SFP+单端口
单口支持速率 10GbE 10GbE 10GbE
速度和插槽宽度 5.0 GT/s x8 lanes 5.0 GT/s x8 lanes 8.0 GT/s x8 lanes
控制器 英特尔82599EN 英特尔82599 迈络思ConnectX-4 Lx
接口类型 PCIe 2.0 PCIe 2.0 PCIe 3.0
支架高度 扁平和全高设计 扁平和全高设计 扁平和全高设计
功能支持 芯片上QoS和流量管理、灵活的端口分区、VMDq、SR-IOV、智能卸载、iSCSI、N飞速(FS)、FCoE 芯片上QoS和流量管理、灵活的端口分区、VMDq、SR-IOV、智能卸载、iSCSI、N飞速(FS)、FCoE SR-IOV、智能卸载、iSCSI、N飞速(FS)、RoCE
暂不支持 iWARP、RoCE iWARP、RoCE 芯片上QoS和流量管理、灵活的端口分区、VMDq、FCoE、iWARP
操作系统 Windows、Linux, FreeBSD、CentOS、UEFI、VMware ESX Windows、Linux、FreeBSD、EFI、UEFI Windows、FreeBSD、RHEL/CentOS、Vmware、WinOF-2

下面三款10G网卡均采用SFP+ 双端口,更多细节如下:


X710BM2-F2 X722-DA2 MCX4121A-XC
品牌 飞速(FS) 因特尔 迈络思
端口数 SFP+双端口 SFP+双端口 SFP+双端口
单口支持速率 10GbE 10GbE 10GbE
速度和插槽宽度 8.0 GT/s x8 lanes 8.0 GT/s x8 lanes 8.0 GT/s x8 lanes
控制器 英特尔 X710-BM2 英特尔C628 迈络思ConnectX-4 Lx
接口类型 PCIe 3.0 PCIe 3.0 PCIe 3.0
支架高度 扁平和全高设计 扁平和全高设计 扁平和全高设计
功能支持 芯片上QoS和流量管理、灵活的端口分区、VMDq, SR-IOV、智能卸载、 iSCSI、N飞速(FS) 芯片上QoS和流量管理、灵活的端口分区、VMDq、SR-IOV、智能卸载、iSCSI、N飞速(FS) SR-IOV、智能卸载、iSCSI、N飞速(FS)、RoCE
暂不支持 FCoE、iWARP、RoCE FCoE、iWARP、RoCE 芯片上QoS和流量管理、灵活的端口分区、VMDq、FCoE、iWARP
操作系统 Windows、Linux, FreeBSD、CentOS、UEFI、VMware ESX Windows、Linux、FreeBSD Windows、FreeBSD、RHEL/CentOS、Vmware、WinOF-2

25G网卡对比

下面三款25G网卡均采用SFP28双端口,更多细节如下:


XXV710AM2-F2 XXV710-DA2 MCX4121A-ACAT
品牌 飞速(FS) 因特尔 迈络思
端口数 SFP28双端口 SFP28双端口 SFP28双端口
单口支持速率 1/10/25GbE 25GbE 25GbE
速度和插槽宽度 8.0 GT/s x8 lanes 8.0 GT/s x8 lanes 8.0 GT/s x8 lanes
控制器 英特尔XXV710 英特尔XL710-BM2 迈络思ConnectX-4 Lx
接口类型 PCIe 3.0 PCIe 3.0 PCIe 3.0
支架高度 扁平和全高设计 扁平和全高设计 扁平和全高设计
功能支持 芯片上QoS和流量管理、灵活的端口分区、VMDq、SR-IOV、智能卸载、iSCSI、N飞速(FS) 芯片上QoS和流量管理、灵活的端口分区、VMDq、SR-IOV、智能卸载、iSCSI、N飞速(FS) SR-IOV、智能卸载、iSCSI、N飞速(FS)、RoCE
暂不支持 FCoE、iWARP、RoCE FCoE、iWARP、RoCE 芯片上QoS和流量管理、灵活的端口分区、VMDq、FCoE、iWARP
操作系统 Windows、Linux、FreeBSD、CentOS、VMvare、ESX/ESXi Windows、Linux、FreeBSD Windows、FreeBSD、RHEL/CentOS、Vmware、WinOF-2

40G网卡对比

下面三款40G网卡有QSFP+ 双端口和QSFP+ 单端口的,更多细节如下:


FTXL710BM2-QF2 XL710-QDA2 MCX4131A-BCAT
品牌 飞速(FS) 因特尔 迈络思
端口数 QSFP+双端口 QSFP+双端口 QSFP+单端口
单口支持速率 40GbE 40GbE 40GbE
速度和插槽宽度 8.0 GT/s x8 lanes 8.0 GT/s x8 lanes 8.0 GT/s x8 lanes
控制器 英特尔XL710-BM2 英特尔XL710-BM2 迈络思ConnectX-4 Lx
接口类型 PCIe 3.0 PCIe 3.0 PCIe 3.0
支架高度 扁平和全高设计 扁平和全高设计 扁平和全高设计
功能支持 芯片上QoS和流量管理、灵活的端口分区、VMDq、SR-IOV、智能卸载、iSCSI、N飞速(FS) 芯片上QoS和流量管理、灵活的端口分区、VMDq、SR-IOV、智能卸载、iSCSI、N飞速(FS) SR-IOV、智能卸载、iSCSI、N飞速(FS)、RoCE
暂不支持 FCoE、iWARP、RoCE FCoE、iWARP、RoCE 芯片上QoS和流量管理、灵活的端口分区、VMDq、FCoE、iWARP
操作系统 Windows、Linux、FreeBSD、CentOS、UEFI、VMware、ESXi Windows、Linux、FreeBSD Windows、FreeBSD、RHEL/CentOS、Vmware、WinOF-2

结束语

通过与上述两大主流品牌的对比,不难发现,飞速(FS)自主研发的网卡产品在性能方面毫不逊色,甚至在可支持的操作系统数量上还占些许优势。飞速(FS)网卡均采用PCIe接口设计,节省空间,性能稳定,可以多种品牌兼容。通过严格的测试,可以支持飞速(FS)服务器以及市面上的主流品牌服务器如戴尔、惠普、英特尔、IBM、Supermicro等。除此之外,飞速(FS)拥有多种多样的光模块,可以搭配网卡使用。