中文

万兆铜缆交换机与万兆光纤交换机有什么区别?该如何选择?

发布于 2020年04月25日 by
2.3k

万兆交换机在万兆以太网网络布线解决方案中起着至关重要的作用。用于搭建万兆链路的万兆交换机通常有两种类型:万兆铜缆(10GBASE-T)交换机和万兆光纤交换机。那么这两者之间有什么区别?该如何选择呢?您将从本文中找到答案。

万兆铜缆(10GBASE-T)交换机是什么?

万兆铜缆(10GBASE-T)交换机(即全RJ45 端口万兆交换机)可通过面板上的RJ45端口进行短距离的万兆传输,能解决网络性能瓶颈问题,具备较高成本效益(也就是说具备高性能和高投资回报率ROI)。万兆铜缆(10GBASE-T)交换机可向后兼容现有的100/1000BASE-T连接,同时它可与现有的铜缆结构化布线系统搭配使用,为网络管理员部署服务器时提供了较高的灵活性。以飞速(FS) S5850-48T4Q万兆铜缆交换机为例,该交换机在1U的紧凑结构下拥有48个10GBase-T RJ45端口和4个40Gb QSFP+上行端口,其中,所有的RJ45端口都可自动协商与早前100Mbit/s和1000Mbit/s服务器连接,同时,其40G上行链路可增加链路带宽。

飞速(FS) S5850-48T4Q 10GBase-T Switch.jpg

什么是万兆光纤交换机?

万兆光纤交换机可通过面板上的10G SFP+端口进行长距离的万兆传输,与千兆光纤交换机相比,万兆光纤交换机具备较高的吞吐量和出色延迟性能,是一种经济高效的解决方案。由于万兆光纤交换机的带宽、端口密度和功耗都有着显著改善,因此它已成为对传输延迟比较敏感应用的选择之一。例如,飞速(FS) S5850-48S6Q万兆光纤交换机就是一款拥有48个10Gb SFP+端口和6个40Gb QSFP+上行端口的低延迟万兆光纤交换机。

飞速(FS) S5850-48S6Q 10GB SFP+ Switch.jpg

万兆铜缆(10GBASE-T)交换机与万兆光纤交换机如何选择?

目前,万兆网络在数据中心、企业网络甚至家用网络中无处不在。万兆铜缆(10GBASE-T)交换机和万兆光纤交换机都是万兆网络的解决方案,了解它们之间的区别有助于在选购时做出更好的选择。下面将为您介绍万兆铜缆(10GBASE-T)交换机和万兆光纤交换机之间有什么区别以及该如何选择。

传输距离

万兆铜缆(10GBASE-T)交换机主要使用六类、超六类以及七类等网络跳线连接,适用于100米以内的网络部署。而万兆光纤交换机主要是使用光纤跳线连接插在端口上的光模块,可实现高达100千米的传输距离,远远超过了铜缆的传输距离,因此,相比于10GBASE-T交换机,万兆光纤交换机可用于更长距离的网络部署中。

向后兼容性

万兆铜缆交换机基于10GBase-T 技术可自动协商并向后兼容,与 1G 和100M设备连接,但基于光纤技术的万兆光纤交换机不支持与低速设备的连接。也就是说,如果要从早前的1G 和100M网络升级到10G网络,万兆铜缆(10GBase-T )交换机相对于万兆光纤交换机而言,是一种更为经济可行的方式,因为它只需要升级部分服务器和交换机即可。

高速应用

由于万兆光纤交换机在降低延迟和功耗方面取得了令人瞩目的进展,非常适用于大型高速网络应用。同时,万兆光纤交换机的端口性能佳且一般拥有较高的端口数,有助于高密度网络的搭建。而通常端口数较少(如8端口)的万兆铜缆(10GBASE-T)交换机通常适用于家庭和SOHO网络,端口数较多(如48端口)的万兆铜缆交换机则适用于小型企业网络。

价格

如今,在交换机市场上具备相同级别(如端口数相同)的万兆铜缆(10GBASE-T)交换机的价格通常高于万兆光纤交换机的价格。若是出现这两种类型的万兆交换机都能满足您的需求,那么建议您选择万兆光纤交换机,可方便后期升级到更高速率的网络。

总结

事实上,不管是选择万兆铜缆(10GBASE-T)交换机还是万兆光纤交换机,都需根据实际的要求做出选择,因为只有这样才能获得经济高效的万兆网络解决方案。通常,对于传输距离有较高要求时,选择万兆光纤交换机更为合适,但如果对灵活性和与现有网络的兼容性有要求时,则可以考虑选择万兆铜缆(10GBASE-T)交换机。