中文

图解110配线架打线方法

发布于 2020年09月11日 by
12.9k

AT&T公司于1988年推出了110型连接管理系统,该系统已成为工业标准的蓝本,此系统的基本部件是110配线架、连接块、跳线和标签,而110配线架是110型连接管理系统核心部分,在布线中占据重要作用。本文将主要介绍110配线架的打线方法和解决方案。

什么是110配线架?

110配线架是一种主要用于电话系统配线的组件,也被称为鱼骨架,高度通常是1U,它包含左右两个各50对的鱼骨架,共可连接100对的两芯电话线。

110配线架和网络配线架的区别

网络配线架主要是用于网络系统配线的组件,正如正面所说,110配线架通常用来连接电话。举个例子,假设一根网线进来,需要6根线充当网络线,2根线充当电话线,那么6根网络线会打到RJ-45配线架上,而2根电话线会打到110配线架上。

110配线架的打法图解

如上图所示,110配线架的打线步骤包括:剥开网线的护套、移除十字型塑料并成对分开、准备好IDC配线架模块、将网线放在对应的颜色标记槽内、打下导体、安装在IDC配线架模块上。以下是110配线架的打线注意事项:

1.先不要把模块放上去,按照片模上的颜去打,从左到右,(蓝、橙、绿、棕、灰),再根据大对线上的“色带”去打,从前打到最后。

2.把线打完之后,再把刚才的模块放上去,用力敲打,使它紧贴在配线架上。

110配线架打线线序说明

1.大多数情况下电话线色谱线序:

主色:白色、红色、黑色、黄色、紫色

次色:蓝色、橙色、绿色、棕色、灰色

2.电话电缆线序色谱认识举例说明:

10对电话线色谱线序表:

1对—白蓝2对—白橙3对—白绿4对—白棕5对—白灰

6对—红蓝7对—红橙8对—红绿9对—红棕10对—红灰

20对电话电缆色谱线序表:

1对—白蓝2对—白橙3对—白绿4对—白棕5对—白灰

6对—红蓝7对—红橙8对—红绿9对—红棕10对—红灰

11对—黑蓝12对—黑橙13对—黑绿14对—黑棕15对—黑灰

16对—黄蓝17对—黄橙18对—黄绿19对—黄棕20对—黄灰

110配线架的使用和安装步骤

如上图所示,110配线架安装主要有三个步骤:

1.准备好1个1U高度的110配线架

2.将线缆对准110配线架的端口,逐个插入到端口中,并确保线缆全部连接完毕,若线缆数量较多,可使用束线带将线缆固定。

3.将110配线架安装在机架中,确保能够正常运行。

飞速(FS) 110配线架优势

飞速(FS)的110配线架的外观采用优质冷轧钢制作而成,外涂层为黑色,可用于568A和568B接线配置中。对于工厂、公司、商超局域网布线或银行、证券、医院、大型工程机房数据中心以及网吧、监控室、大型培训中心机房而言,选择110配线架是一个不错的选择。

1.快速安装设计:可使用四个配套的螺钉分别安装连线版,以确保安装便捷且利于管理线缆。

2.模块化设计:采用直通型网络模块镶嵌,实现高密度访问。无需冲压,灵活应用。

3.插拔便捷:非屏蔽(UTP)网络跳线直接插拔,操作简单,并实现设备的无缝集成。

4.金属材质冷轧钢板:高密度设计、有效阻止外部电磁干扰。

5.数字编码设计:编码序号设计便于安装以及管理。

6.线缆管理结构:自带理线结构,便于更好的固定线缆。