中文

部署 Wi-Fi 6 之前需要回答的 13 个问题

更新于 2023年08月30日 by
1.5k

Wi-Fi现在已经在全球范围内变得非常普及,以至于无论消费者走到哪里,都期望能够使用Wi-Fi。而Wi-Fi 6将带来一系列关键的新功能,将改变消费者与网络互动的方式。除了更快的速度和更低的延迟外,Wi-Fi 6还大大提高了网络同时连接设备的容量。在这里,我们将回答关于Wi-Fi 6的最新功能、部署和升级的常见问题。

有关 Wi-Fi 6 的常见问题

技术

Q1:Wi-Fi 6与过去的Wi-Fi标准有何不同?

答:Wi-Fi 6(802.11ax)是最新的无线技术,它在802.11ac标准的基础上进行了优化和改进。相比之前的Wi-Fi标准,Wi-Fi 6提供了更快的吞吐速度、更少的带宽拥塞问题和更高的WiFi频谱效率。这意味着在各种环境下,用户可以享受更好的网络体验。Wi-Fi 6特别适用于需要处理大量数据的应用场景,如4K或8K视频流媒体、高密度环境下的无线连接、高清协作应用、全无线办公和物联网等。它的性能和效率优化使得这些高级应用能够得到更出色的表现。随着无线技术的不断发展,Wi-Fi 6将推动Wi-Fi网络进入未来。它提供了更高的速度、更低的延迟和更好的连接稳定性,为用户提供更好的网络体验。无论是在家庭、办公室还是公共场所,Wi-Fi 6都能满足日益增长的无线连接需求。

Q2:Wi-Fi 6 是否会向后兼容 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 和 802.11ac?

答:在Wi-Fi 6中,为了保证与传统无线AP和客户端的向后兼容性,所有设备必须支持固定的802.11a、b、g、n和ac操作模式。这意味着Wi-Fi 6设备可以与之前的Wi-Fi标准兼容,可以与旧版的无线AP和客户端进行通信。

Q3:802.11ax如何实现向后兼容?

802.11ax实现向后兼容性主要体现在以下几个方面:

1. 支持多个频段:802.11ax支持多个频段,包括2.4GHz和5GHz频段。这使得它能够与旧版本的Wi-Fi设备在不同频段上进行通信。

2. 向后兼容的调制解调方式:802.11ax继续支持之前Wi-Fi标准中使用的调制解调方式,如OFDM(正交频分复用)和MIMO(多输入多输出)。这使得它可以与旧版本设备使用相同的调制解调方式进行通信。

3. 支持传统模式:802.11ax包括一个传统模式,该模式与之前的Wi-Fi标准兼容。在这种模式下,它可以与802.11ac或802.11n设备进行通信,并保持向后兼容性。

4. 适应性调制和编码:802.11ax引入了适应性调制和编码(AMC)技术。通过根据接收设备的能力自动调整调制和编码方式,确保与不同设备之间的兼容性。

需要注意的是,虽然802.11ax可以与旧版本的设备兼容,但在与旧设备通信时,可能无法发挥其全部性能优势。为了实现理想性能,建议尽可能使用支持802.11ax的设备和网络。

Q4:Wi-Fi 6 速度更快的原因是什么?

答:Wi-Fi 6 拥有多项使其能够实现更高速度的功能或技术等,即:

1. 高效的多用户技术:Wi-Fi 6引入了OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)技术,将频谱划分为多个子载波,使得多个用户可以同时传输数据。Wi -Fi 6 无线接入点 可以在同一传输窗口中发送不同的信号。这使得来自路由器的单次传输能够与多个设备进行通信,而不是每个设备都必须等待路由器依次通过网络提供数据。这种多用户技术提高了网络的效率,减少了拥塞和延迟,从而实现了更快的速度。

2. 更高的调制和编码方式:Wi-Fi 6采用了更高阶的调制和编码方式,如1024-QAM(Quadrature Amplitude Modulation),相较于之前的256-QAM,可以在相同的频谱带宽内传输更多的数据。这增加了每个符号所携带的信息量,进一步提高了传输速度。

3. 更宽的频谱带宽:Wi-Fi 6支持更宽的频谱带宽,例如160 MHz或80+80 MHz。更宽的频谱带宽提供了更高的数据传输速率和容量,使得设备可以同时传输更多的数据,从而实现更快的速度。

4. 优化的信道管理:Wi-Fi 6引入了BSS(Basic Service Set)色调功能,可以更好地管理和分配无线信道资源。这样可以减少信道之间的干扰,提高网络的吞吐量和性能。

5. 更低的延迟:Wi-Fi 6通过引入目标唤醒时间(Target Wake Time)和触发帧(Trigger Frame)等技术,降低了设备的功耗和唤醒时间。这减少了数据传输的延迟,提供了更快的响应速度。

综上所述,Wi-Fi 6通过高效的多用户技术、更高的调制和编码方式、更宽的频谱带宽、优化的信道管理和更低的延迟,实现了更快的速度和更好的性能。这使得用户可以享受到更快的无线网络体验,更高的数据传输速率和更低的延迟。

Q5:Wi-Fi 6的优点和缺点是什么?

答:优点:高峰值数据速率、更高的网络效率、更长的电池寿命、更少的同频干扰、强大的高效信令等等。

缺点:正交频分复用(OFDM)子载波间隔较小、以太坊虚拟机(EVM)要求严格、频率同步要求严格等等。

比较

问题 6:802.11ax 和 Wi-Fi 6 有什么区别?

答:从广义上讲,Wi-Fi 6 和 802.11ax 均指相同的下一代无线技术。从技术上讲,802.11ax 是指 IEEE 制定的无线局域网标准,而 Wi-Fi 6 则表示经过 Wi-Fi 联盟 (WFA) 认证的支持802.11ax 标准的产品和网络。然而,许多网络专业人士认为现在可以互换使用这些术语。

Q7:Wi-Fi 5和Wi-Fi 6有什么区别?

答:Wi-Fi 6 与 Wi-Fi 5 在网络安全、数据传输速度、容量和空间流、干扰和延迟等关键领域有所不同。考虑到未来将会出现更多支持 Wi-Fi 的设备并且需要更高的数据处理能力,为了获取更好的网络性能,WiFi 6 是不可或缺的。

Q8:Wi-Fi 6和5G有什么区别?

答:Wi-Fi 6和5G是两种不同的无线通信技术,具有不同的应用场景和优势。

Wi-Fi 6是一种无线局域网(WLAN)技术,适用于室内环境。它是802.11ac Wi-Fi标准的后继者,提供更高的数据传输速度、更低的延迟和更好的网络容量。Wi-Fi 6适用于家庭、办公室、学校等场所,可以满足大量设备同时连接和高速传输数据的需求。

而5G是第五代移动通信技术,是4G LTE的后继者。它适用于室外环境,并提供更广阔的覆盖范围和更高的移动性能。5G可以实现更快的下载和上传速度,支持更多设备同时连接,并具有更低的延迟。5G的主要应用场景包括城市、景区、交通等需要大范围覆盖和高速移动连接的地方。

虽然Wi-Fi 6和5G有一些重叠的应用场景,但它们的技术特点和优势使它们在不同的环境中发挥更好的效果。因此,Wi-Fi 6和5G并不是相互替代的关系,而是可以互补使用的无线通信技术。

部署

Q9:需要多少个无线接入点才能实现全覆盖?

答:要想实现无线网络全面覆盖,无线接入点数量取决于多个因素,如建筑物的大小、形状、材料、设备密度、网络需求等。一般来说,较大的建筑物或区域需要更多的无线接入点来提供稳定的信号覆盖。具体的无线接入点数量需要根据实际场景进行规划和部署。在购买无线接入点之前,需要了解您的企业需要覆盖多少平方英尺才能为所有员工提供 Wi-Fi 访问,从而确定需要多少个无线接入点。制定合适的放置计划对于尽可能充分利用无线接入点也至关重要。

Q10:无线接入点应该放置在哪里?

答:无线接入点 的安装并不困难,但如果安装错误,会给您带来糟糕的体验。在开始之前,了解Wi-Fi的功能和原理非常重要,因为它比表面上看到的更复杂。同时,您没有考虑到的一些因素(例如无线接入点的位置和安装方式)可能比您想象的更加重要。安装无线接入点技巧的第 1 部分将重点关注 3 个关键方面:

  • 网络需求;

  • 现有网络环境;

  • 物理安装;

第 2 部分将重点关注:

  • 先进的网络配置;

  • 如何让您的无线接入点达到理想性能;

Q11:是否应该进行信号强度测试?

答:如果没有较好的信号强度,您的Wi-Fi连接将会受到影响,甚至可能无法连接。虽然在设计阶段,您可以估计每个无线接入点的覆盖范围,但通常无法完全考虑到干扰因素。因此,在安装无线接入点后,进行信号强度测试是确定无线接入点实际效果的重要步骤。这将帮助您确定每个无线接入点可达到的距离,从而确认您放置其他无线接入点的位置。因此,我们建议您测量每个房间中连接Wi-Fi的无线接入点发出的信号强度,在部署的空间中移动并记录下信号的强度。

信号强度指南:

  • -100 至 -85 dBm – 一般不可用;

  • -85 至 -60 dBm – 可以使用,但您可能会遇到问题,应考虑使用额外的无线接入点来补充您的无线网络;

  • -60 至 -40 dBm – 恰到好处,在此范围内您将体验到最强的无线性能;

升级

Q12:Wi-Fi 6值得升级吗?

答:即使您的设备不支持安装比当前更高的 Wi-Fi 标准,升级到最新的无线标准也是值得的。您将获得更快的速度并能够连接更多设备,而不会减慢网络速度或给其他无线连接的人造成问题。

Q13:我应该升级到 Wi-Fi 6 还是等待 Wi-Fi 7?

答:随着技术的发展,Wi-Fi 7已经出现在我们的视野中。然而,它仍然处于早期开发阶段,需要经历一些迭代和升级。Wi-Fi 7预计将在与Wi-Fi 6相同的频段上运行,如2.4 GHz和5 GHz频段。但是,Wi-Fi 7可能会引入新的技术和改进,以提升连接的稳定性和可靠性。这可能包括更先进的调制和编码技术、更高的多天线技术(如MU-MIMO、OFDMA等)、更好的信道管理和干扰抑制等。

那么,您应该立即升级到 Wi-Fi 6,还是等待 Wi-Fi 7?这是一个有点棘手的问题。Wi-Fi 7标准的正式发布和实际市场普及可能需要一段时间。如果您期待网络升级,但又不急于升级,您可以等待 Wi-Fi 7。如果您的无线网络在负载下不堪重负,或者您需要更大的网络容量和性能,升级到Wi-Fi 6可以提供更充足的服务,从而改善您的网络体验。