中文

25G DAC高速线缆与25G AOC有源光缆的区别&应用介绍

发布于 2020年03月26日 by
2.5k

25G DAC高速线缆25G AOC有源光缆是应用于25G以太网短距离数据传输中,代替25G光模块的经济高效解决方案,同样应用于数据中心高速率高带宽网络连接的二者又有何区别呢?飞速(FS)将通过本文对25G DAC高速线缆与25G AOC有源光缆之间的区别,以及25G DAC高速线缆与25G AOC有源光缆的应用进行介绍。

25G DAC高速线缆概述

25G DAC高速线缆由一根无源铜缆与两个SFP28-SFP28接口的光纤收发模块组成,又被称为25G DAC无源铜缆。25G DAC高速线缆线芯采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能与低延时性能,信号稳定传输的同时传输速度也得到提升;它所采用的SFP28接口与光模块接口相似,但它的内部并没有安装成本较高的激光器,因此价格上要比25G光模块要便宜很多。25G DAC高速线缆是短距离传输的高性价比理想方案。

25G AOC有源光缆概述

25G AOC有源光缆由两端的光纤收发装置和不同长度的OM3或OM4多模光纤组成,两端的收发装置具有光电转换以及光传输功能,这种功能保证了数据传输的稳定性和在应用上的灵活性。25G AOC有源光缆可以为高速线缆和短距离的25G SFP28光模块提供信号更完整、性能更高的理想的替代解决方案,因此25G AOC有源光缆自面市以来被广泛应用于高速率、高密度、低功耗的数据中心网络构建中。

25G DAC高速线缆 VS 25G AOC有源光缆的区别

25G DAC高速线缆和25G AOC有源光缆除了在直观线缆上有所区别,在产品重量、最小弯曲半径、散热情况、功耗以及产品应用上也存在诸多区别。

重量 & 最小弯曲半径

25G AOC有源光缆以光纤跳线为传输介质,相比25G DAC有源光缆尺寸更小、重量更轻。因此,25G AOC有源光缆可以更为灵活地部署在空间比较狭小的地方。同时,25G AOC有源光缆的最小弯曲半径也要比25G DAC高速线缆小,正是这一特征,使得25G AOC有源光缆相比25G DAC高速线缆更适用于数据中心的高密度结构布线。

散热 & 功耗

25G DAC高速线缆是无源铜缆,无功耗,在工作过程中不会产生热量,因此25G DAC高速线缆在更宽的温度范围内用途更为广泛。25G DAC高速线缆对散热的要求较低,可有效节省数据中心运营成本,且在恶劣的自然条件和外部干扰下也能保持传输的稳定性。

电磁干扰(EMI)

25G AOC有源光缆的线缆类型为光纤,因此其在数据传输期间不会受到电磁、闪电或无线电信号的干扰。 而25G DAC高速线缆相较而言,更易受到电磁的干扰,但影响并不明显。 若对网络传输中的电磁干扰有特殊要求,25G AOC有源光缆是确保传输过程不受电磁干扰且具有良好保密性的理想解决方案,可应用于大型数据中心网络的传输。

成本

25G AOC有源光缆的价格通常高于25G DAC高速线缆。 25G SFP28 DAC高速线缆和25G AOC有源光缆均可用于5m内的数据传输,但当传输距离超过5m时,SFP28 AOC高速线缆则是更好的解决方案,当SFP28 AOC高速线缆与OM4多模光纤搭配使用时的传输距离可达100m。

应用

25G DAC高速线缆用于数据中心机架内部之间的短距离直连,一般长度在1~7米最佳。 5~30米以内的短距离可以选择AOC有源光缆,30米以上长距离则建议选择光模块+光纤跳线组合。

25G DAC高速线缆 与25G AOC有源光缆解决方案

25G DAC高速线缆主要被应用于交换机/路由器/HBA、服务器和数据存储设备、40Gbs/100GBS的以太网、光纤通道中。25G有源光缆适则更适用于25G和10G以太网、高容量IO与SFP+接口、数据中心和机架间的连接。

25G高速线缆常见问题解答

问:25G高速线缆有什么优势?
答:与使用25G光模块的结构化布线相比,使用25G高速线缆的成本更低,因为它简化了互连的布线连接。在布线的时候,25G高速线缆不需要使用连接器,适配器,配线架等工具。除此之外,和25G光模块相比,25G DAC高速线缆的功耗更低,是独立的组件,也不受光模块的传输规范约束。25G DAC高速线缆和25G AOC高速线缆都是即插即用,仅需要管理一个组件,而不需要将多个必须互连的组件进行管理。

问:25G DAC高速线缆和25G AOC有源光缆能向后兼容10G或者1G吗?
答:25G AOC有源光缆可以向后兼容10G / 1G。 但是25G DAC高速线缆能否向后兼容要取决于连接设备的品牌。

问:25G 高速线缆的两端是否可以支持不同的兼容性?
答:当然,可以通过定制25G高速线缆两端提供不同兼容性(某些第三方供应商可以提供定制服务,但原品牌是思科则无法实现)。 飞速(FS)为25G高速线缆提供了定制服务,因此您可以单独选择每端的兼容性。 您需要做的就是在“兼容品牌”下拉框中选择“双重兼容性解决方案”选项,并在定制页面上记下设备的型号。

问:25G高速线缆的应用场景有哪些?
答:25G高速线缆可用于数据中心的各种位置如下:

  • ToR (机架顶部/相邻机架) - 25G高速线缆非常适合预算有限的ToR或机架对机架之间的连接

  • MoR - 由于25G DAC高速线缆的长度不超过5m,因此它们可能是MoR应用的理想解决方案。

  • EoR - 25G AOC高速线缆可能是EoR的不二选择,因为25G AOC高速线缆的传输距离达到了30m。

  • Zone-toZone - 25G SFP28 AOC高速线缆是区域到区域间的有效解决方案,因为25G AOC高速线缆使用光纤跳线作为传输介质,可以灵活地布置在空间狭小的地方。

问:如何为25G高速线缆选择可靠的供应商?
答:在为25G高速线缆选择供应商时,需要考虑技术,质量,兼容性,技术支持,保修政策和售后服务。 值得信赖的供应商应提供全面的客户服务,退货和换货服务,专业的技术支持,产品测试,保修服务等。