中文

5G前传网络驱动25G光模块市场发展

发布于 2020年03月26日 by
2.8k

5G时代的到来推动了对更高带宽和超低延迟网络的需求,为了确保5G网络的覆盖范围,必须采用更密集的网络结构。由于5G前传网络的传输速率为25Gbps,所以25G光模块将会是5G前传网络中的主要光模块,那么25G光模块市场在5G前传网络中会如何发展呢?本文将对5G前传网络中的25G光模块市场进行分析。

5G前传网络推动25G光模块市场发展

考虑到网络建设的便捷性与经济性,5G前传网络初期的连接方式将采用光纤直连方案为主,无源WDM方案为补充,有源WDM/OTN/SPN方案为辅的方式展开。

5G和25G-1.png

图1:5G前传组网方案示意图

光纤直连方案是将每个有源天线单元(AAU)和DU(分布式单元)全部光纤点到点直连组网,实现方式简单,但是会消耗大量的光纤资源,是前期前传网络建设的主要方式,一般采用25G灰光模块,主要包括300m和10km两种传输距离。

为了节省光纤资源,可以采用25G BiDi单纤双向光模块和25G WDM光模块。25G BiDi光模块采用WDM技术,将多种波长复用在一根光纤上,可以支持300m和10km的传输距离。 在无源WDM组网方式中,25G WDM光模块可以采用WDM技术实现一对或一根光纤连接多个有源天线单元(AAU)和DU(分布式单元),而有源WDM/OTN/SPN方案则需要在有源天线单元(AAU)和DU(分布式单元) 之间布置OTN设备,多个信号通过WDM技术共享光纤,不仅可以节省光纤资源,还可以实现多种拓扑结构的组网方式。这两种组网方式都是对光纤点到点直连组网方式的有效补充,以解决光纤资源不足的问题。因此,大量的25G光模块将用于5G前传传输,这为25G光模块市场在5G前传网络中的发展奠定了坚实的基础。

25G光模块市场分析与预测

市场发展速率需求推动25G光模块发展

在4G网络中,10G SFP+光模块是前传网络的主要光模块。但是,和4G网络相比,预计5G宏基站总数将达到4G基站数的1.3至1.5倍,数量将会超过500万,这更加推动了对更高速率的光模块的需求。由于5G前传网络的传输速率为25Gbps,所以25G光模块的需求会激增,以此推动了25G光模块市场的发展。

技术发展推动25G

25G以太网技术具有低成本,低功耗和高密度的特点。随着25G光模块在5G网络中的使用不断增加,越来越多的光模块制造商将积极参与围绕5G应用的25G光模块的研究和开发,例如25G BiDi和25G WDM光模块采用WDM技术来节省5G前传网络传输中的光纤资源。

竞争推动25G光模块市场

此外,激烈的市场竞争将极大地推动25G光模块市场的发展。到2021年,运营商将努力使网络基础架构和系统做好过渡到5G的准备,而25G光模块的市场需求预计将达到200万个。此外,25G光模块还为网络像更高速率的升级,例如100G或400G以太网奠定了基础,这进一步刺激了25G光模块市场的繁荣。这意味着25G以太网的试运营和2020年的全面部署为25G光模块市场的发展提供了光明的未来。

5G和25G-2.jpg

图2:25G/40G/50G/100G/200G/400G光模块市场发展趋势

结论

25G以太网作为100G/400G网络的起点,使得25G光模块的市场将更具竞争力,并在接下来的几年内达到新的高峰。由于5G宏基站数量的增加,25G光模块解决方案的完善和成本的逐渐降低,25G光模块将会在不久的将来成为市场上的主流模块。