中文

25G/100G校园网解决方案

更新于 2023年12月19日 by
165

FS 100G Spine-Leaf Solution

不断增长的视频流媒体和云应用的流量需求推动了对更快速、更高容量校园网络解决方案的需求。这就是为什么25G/100G以太网解决方案正在迅速发展的原因。

什么是25G/100G以太网解决方案?

在25G/100G校园网络中,通常从接入层到分布层的上行带宽为25G,而从分布层到核心层的上行带宽为100G。通常,25G/100G升级解决方案推动校园网络向更高性能和可扩展性发展。

自2015年IEEE发布了25G标准以来,25G/100G以太网解决方案由于其提供的各种优势而越来越受欢迎,被认为是一种最佳的校园网络解决方案。早期报告还显示,25G/100G以太网解决方案在数据中心网络中有着充满前景的未来。

25G/100G Ethernet Solution

25G/100G解决方案的主要优势

25G/100G以太网解决方案具有诸多优势,如高密度和灵活性。让我们深入了解25G/100G以太网解决方案如何充分发挥校园网络的优势。

提升网络带宽

在25G/100G以太网解决方案中,接入层与分布层之间的数据链路带宽从10G升级至25G,分布层与核心层之间的数据链路带宽从40G升级至100G。

光模块的良好兼容性

25G SFP28收发器模块和10G SFP+收发器模块具有相同的尺寸标准。因此,25G SFP28端口支持10G SFP+收发器模块,并支持10 Gbps的速率。同样,100G QSFP28端口与现有的40G QSFP+收发器模块兼容,从而支持40 Gbps的数据速率。

光纤重复使用

如果10G/40G校园网络需要升级到25G/100G,先前网络使用的光纤仍然可以用于新的25G/100G解决方案。这是因为25G SFP28收发器模块,无论是单模还是多模,都使用与10G SFP+收发器模块相同的LC连接器。而100G QSFP28收发器模块支持MPO或LC连接器,与40G QSFP+收发器模块一样。

降低功耗

25G/100G以太网解决方案可以显著降低每单位带宽的功耗。以FS最大传输距离为10公里的收发器模块为例。在其他参数相等的情况下(介质、发射机和接收类型),与 飞速(FS)10G SFP+ SMF 光模块25G SFP28 SMF 光模块在不增加最大功耗的情况下将网络带宽提高了1.5倍。

25G/100G解决方案的关键技术

25G/100G以太网解决方案的高性能离不开一系列尖端技术。以下列举了一些在25G/100G以太网解决方案中使用的关键技术。

SerDes

SerDes是serializer/deserializer的缩写,是一对功能块,能够将并行数据转换为串行数据,反之亦然。串行器,也称为SerDes发送器(TX),将接收到的数据串行化并传输到另一端的解串器。解串器,或SerDes接收器(Rx),重新构建串行化的数据。SerDes的主要目的是最小化I/O引脚和互连数量,加快数据通信速度。

SerDes

FEC

FEC(正向纠错)是指在数据传输中的一种错误控制方法,其中发射器向接收到的数据消息添加纠错信息,而接收器能够在没有纠错信息的情况下识别部分数据。这项技术有助于降低数据传输过程中的比特错误率(BER),从而提高整体信号质量。然而,FEC也有其自身的局限性,如数据冗余和传输延迟。

FEC

PAM4

PAM4是4级脉冲幅度调制的缩写,是一种用于高速信号互连的多级信号调制方法。与NRZ不同,PAM4使用四个不同的信号水平,即00、01、10和11,来传输数据,每个水平周期传输2位逻辑信息。

在模块上使用这项技术可以在不配置更多光纤的情况下增加带宽并提高性能。此外,随着传输速率的增长,不太可能发生滞后,从而实现高性能的25G/100G网络。

Voltage levels of NRZ and PAM4

飞速(FS)校园网25G/100G产品

飞速(FS)提供了一整套的25G/100G产品组合,帮助您升级至25G/100G网络解决方案。以下是适用于您校园网络的高性能25G/100G交换机和收发器模块的列表。

  目录 产品 特征
25G 交换机 25G 企业交换机
  • 10G/25G/40G端口,多种场景灵活部署

  • D双冗余电源和智能风扇

25G 数据中心交换机
  • 灵活的10/25/40/100GbE接口速率,支持堆叠

  • 通过融合以太网 (RoCE) 上的 PFC、ECN、RDMA 实现低延迟、零丢包

光模块 25G SFP28
  • 真机检测,具有卓越的性能、质量和可靠性

  • 符合 IEEE 802.3by 和 IEEE 802.3cc 的高速连接

25G BiDi SFP28
  • 仅使用一根光纤进行传输和接收,即可使带宽加倍

  • 符合 IEEE 802.3cc 的高速连接

25G WDM SFP28
  • CWDM 通过一根双工光纤实现多种应用

  • 支持DDM,具有强大的诊断能力

DAC &AOC 25G SFP28 DAC
  • 最小弯曲半径 30mm,实现灵活布线

  • 简化布线,为短链接提供经济高效的方式

25G SFP28 AOC
  • 最小弯曲半径 7.5mm,实现灵活布线

  • 简化布线,为短链接提供经济高效的方式

100G 交换机 100G企业交换机
  • 灵活的1G/10G/25G/40G/100G端口,满足高密度部署需求

  • 支持QoS, BGP, IS-IS, VRRP, BFD, OSPF,等

100G 数据中心交换机
  • 灵活的1G/10G/25G/40G/100G端口,满足高密度部署需求

  • 支持MLAG, BGP4/BGP4+, EVPN-VXLAN, REUP, GR, BFD

光模块 100G QSFP28
  • 符合 IEEE 802.3bm 的高速电接口

  • 采用BOX封装,具有良好的可靠性、气密性、散热性能

100G CFP/CFP2/CFP4
  • 与200+品牌完全兼容

  • 符合热插拔 CFP MSA 标准

DAC & AOC 100G QSFP28 DAC/AOC
  • 最小弯曲半径 33mm,实现灵活布线

  • 简化布线并为短链接提供经济高效的方式

100G QSFP28 - 2x QSFP28 DAC/AOC | 100G QSFP28 - 4x SFP28 DAC/AOC
  • 支持 100G - 2x 50G/4x 25G 以太网互操作

  • 简化布线并为短链接提供经济高效的方式

高带宽、低功耗和高密度使得25G/100G以太网解决方案推动了校园网络迈向一个新的水平。越来越多的企业和大学认可其价值。