中文

风口上的400G

发布于 2020年03月26日 by
3.3k

据行业领先的云服务提供商(CSP)和众多研究机构的网络预测报告显示,400G以太网将在2020年期间成为领先的网络技术标准。这也得到了国际数据公司(IDC)和市场调研机构Cignal Ai的证实。Dell Oro Group最新报告中称:未来5年,400Gbps端口的数量会持续增长,400Gbps交换机端口的出货量将超过1500万个。随着网络流量呈现爆发式增长,未来400G无疑将是市场的主导速率。

相干带宽份额.jpg400G技术.jpg

400G来势汹汹,谁在助力?

400G之所以会发展的如此快速,主要受市场需求的影响,如5G商用、云数据中心、视频等带宽需求,以及市场中400G产品标准化的推进。

大带宽应用

5G商用:思科分析报告指出,5G的传输网架构中会引入边缘计算技术,此种架构可使云资源(计算、存储、网络等资源)更靠近应用程序、设备和用户。而边缘计算技术需要更大带宽和更高安全性,才能支持更多网络设备的接入,实现数据的保护和管理。如,在一平方公里内,4G的连接密度为10万/K㎡,而5G的连接密度可达100万/K㎡。400G以太网的标准化和商业化,将会为5G商用提供更大带宽,便于其支持更多的设备和应用程序。如今,在中国,5G已正式开始商用,预计2020年将会有1.5亿人开始使用5G网络,因此,400G的引入将成为必然趋势。

4G对比5G.jpg

云数据中心规模扩大:思科全球云指数报告指出,企业正快速迁移到云架构中,预计2020年,云计算的流量将占据全球数据中心总流量的92%。与此同时,思科预测,2020年云计算流量将从2015年的3.9ZB上升到14.1ZB。随着云计算流量的增长,以往的25G/100G已无法满足需求,因此,400G发展是必然的。

云数据中心规模扩大.jpg

视频流量需求增长:现如今,网络视听作为大众娱乐的刚需,使得视频成为各巨头抢占风口的关键点。在5G时代,视频流量将进一步增长。据相关数据表明,2017年视频流量在整个互联网流量的占比约为75%,2019年增长到了80%,整个互联网流量以平均每年26%的速度增长。以2019年为例,每月约200ExaBytes的互联网流量里80%来自于视频。预计到2022年将有超过82%的互联网流量来自于视频或者包含视频的应用。

互联网流量增长.jpg

400G产品标准化

400G产品体系日渐完善:400G以太网(IEEE 802.3bs)已于2017年12月正式获得批准,在该标准中规范了向前纠错(FEC)等新技术,便于改善误码性能,增加数据通信的可信度。目前,业界已有部分供应商根据相关标准研发出400G交换机并正式投入市场,如Cisco 400G Nexus、Arista 400G 7060X4系列、Mellanox Spectrum-2等。而400G连接方案也正在蓬勃发展,如400G DAC和400G光模块(其中包含400G QSFP-DD光模块、400G OSFP光模块、400G CFP8光模块等),其中400G QSFP-DD将凭借着自身高密度、低功耗的优势有望成为热门的400G封装。随着400G以太网的标准化、商业化和规模化发展,不久后400G产品体系将逐步完善,市面上将会出现更多的400G产品。

400G会带来什么样的影响?

促进25G/100G市场发展

相对于10G而言,由于25G可以为现有的100G(4*25Gbps)、即将到来的400G(8*50Gbps)和未来800G以太网提供网络基础,因此在行业内更倾向于提前铺设25G和100G网络,以便更好地过渡到未来的400G。所以,400G的快速发展,在一定程度上也将促进25G和100G市场的发展。

降低网络运营和维护成本

在接入、城域、数据中心内部设备互连中,传输距离较短,带宽需求较大,光纤资源相对稀缺;单载波400G技术能够通过简单的配置,提供较大的带宽传输,有效降低传输成本。在骨干以及较为复杂的城域网中,传输距离较长,节点数量较多,对传输性能的要求更加严格;双载波400G技术(2*200G)和优化算法可以压缩信道间隔,提高频谱效率,将传输距离延伸至几千公里,帮助运营商以最小的带宽资源快速部署网络。与此同时,400G解决方案可将单纤容量提升40%,功耗降低40%,网络性能得到大幅度提升,从而降低网络运营和维护成本。

光纤市场活跃 OM5尤为突出

对于多模布线系统来说,100G和400G之间最大的区别在于光纤总数的增加;对于单模布线系统来说,100G布线时所用到的双工LC和MPO/MTP等布线体系,400G仍然可以使用;对于并行或多条光纤传输来说,如 400GBASE-SR4.2采用4路并行传输技术和短波分复用技术,布线时采用OM5多模光纤可实现150米的传输距离,相对于OM3/MO4的传输距离而言稍远。因此,400G的到来将会促进光纤市场的发展,尤其是OM5多模光纤。

你准备好迎接400G以太网了吗?

毋庸置疑,400G以太网的发展已成为必然。

对于商家而言,机遇与挑战并存。如今,各大供应商陆续推出400G产品,然而,真正具备足够供应能力和稳定品质的供应商并不多。若想从激烈的400G市场竞争中获胜,除了提升产品品质和供应能力外,产品方案供应商还需从本质出发,关注用户痛点,如搭建成本、平滑过渡等问题。

对于用户而言,400G激烈的竞争和快速的技术发展将会带来众多利好。当然,不可否认400G尚处于卖方市场,整体搭建成本相对较高,但是,随着400G产品的标准化、规模化及量产的实现,400G搭建成本将逐步降低,用户也将有更多的选择。另外,伴随25G和100G部署成本的大幅下降,无论是对400G有迫切需求的用户,还是对处于观望中或尚未有迫切需求的用户,无疑都是有利的。

400G时代正在来临,你准备好了么?