中文

400G OSFP光模块种类及连接方案概述

发布于 2020年04月02日 by
6.6k

OSFP是一种新型的400G光模块封装类型,其拥有八个高速电气通道,具有集成的散热器,能大大提高散热性能,也正因如此备受各方关注。本文将着重为您介绍400G OSFP光模块的种类及其连接方案,便于您更好地了解它。

400G OSFP光模块种类介绍

目前,市面上400G OSFP光模块的种类有400G OSFP SR8、400G OSFP DR4、400G OSFP DR4+、400G OSFP FR4,400G OSFP 2*FR4和400G OSFP LR4等类型。详见下表:

类型 最大传输距离 波长 光纤类型 连接器类型 调制技术 协议标准
400G OSFP SR8 100米 850nm 多模光纤 MPO/MTP-16 50G PAM4 IEEE P802.3cm/IEEE 802.3bs
400G OSFP DR4 500米 1310nm 单模光纤 MPO/MTP-12 100G PAM4 IEEE 802.3bs
400G OSFP DR4+ 2千米 1310nm 单模光纤 MPO/MTP-12 100G PAM4 /
400G OSFP FR4 2千米 CWDM4波长 单模光纤 LC 100G PAM4 100G lambda多源协议(MSA)
400G OSFP FR8 2千米 CWDM4波长 单模光纤 CS 50G PAM4 IEEE 802.3bs
400G OSFP LR4 10千米 CWDM4波长 单模光纤 LC 100G PAM4 100G lambda多源协议

其中,“SR”指采用多模光纤实现70米、100米或150米的传输距离,“8”表示该模块拥有8条光纤通道;“DR”指采用单模光纤实现500米的传输距离,“4”表示该模块拥有4条光纤通道;“XDR4”是“DR4”的扩展版本;“FR”指采用单模光纤实现2千米的传输距离;“LR”指采用单模光纤可实现10千米的传输距离。

400G OSFP光模块连接方案介绍

400G OSFP SR8光模块

由上可知,400G OSFP SR8光模块与多模光纤搭配使用,传输距离可达100米。因此400G OSFP SR8光模块比较适用于短距离的交换机互连或者多通道数据传输。如:

①通过16芯MTP光纤跳线将两个400G OSFP SR8光模块互连。

②通过16芯MTP转2*8芯MPO分支光纤跳线将400G OSFP SR8光模块与对端的2个200G SR4光模块连接,实现多通道数据传输。

③通过16芯MTP转8*LC双工分支光纤跳线将400G OSFP光模块与对端的8个50G SFP光模块连接。

400G OSFP DR4光模块

由于400G OSFP DR4光模块采用了100G PAM4,且其最大传输距离为500米,因此400G OSFP DR4光模块适用于150~500米的400G-100G网络连接。400G OSFP DR4光模块可以通过12芯MTP转4*LC双工分支光纤跳线连接对端的4个100G DR4光模块。

400G OSFP DR4+光模块

400G OSFP DR4+光模块相当于是400G OSFP DR4光模块的升级版,其传输距离更远,可达2千米,比较适用于2千米内的400G-100G网络连接。400G OSFP DR4+光模块可通过12芯MTP转4*LC双工分支光纤跳线连接对端的4个100G DR4光模块,实现2千米的传输需求。

400G OSFP FR4光模块

400G OSFP FR4光模块采用4个CWDM波长的非制冷EML激光器,比较适用于400G互连。400G OSFP FR4光模块可通过LC双工光纤跳线实现连接。

400G OSFP FR8光模块

与400G OSFP FR4光模块不同的是,400G OSFP FR8光模块是一种2*200G的光模块,采用50G PAM4调制技术,内置八条电路通道,比较适用于多通道数据通信。通常情况下,400G OSFP FR8光模块可通过2*CS转2*LC双工分支光纤跳线连接对端200G FR4光模块。

疑问解答

Q:请问OSFP光模块可以插入到QSFP-DD端口上吗?

A:不能,因为QSFP与QSFP-DD两者尺寸不一样;由于两者无法兼容,因此当您的网络设备均为OSFP封装时,那么就必须选择OSFP光模块或者OSFP DAC或者OSFP AOC。欲知更多QSFP-DD光模块信息,可访问《400G QSFP-DD光模块种类及连接方案概述》。

Q:请问100G QSFP28光模块可以插入到OSFP端口上吗?

A:100G QSFP28光模块不能直接插入到OSFP端口上,但是可以使用转换光模块将100G QSFP28光模块插入到OSFP端口上,而此时链路的传输速率为100G。

Q:请问现在400G产品除了OSFP光模块以外,还有哪些?

A:目前还有400G OSFP DAC和AOC,欲知更多400G DAC和AOC的信息,可访问《关于400G DAC和400G AOC你了解多少?》