中文

光模块基础知识——SFF-8472协议你知道多少?

发布于 2020年09月15日 by
9.4k

我们知道,光模块在数据中心扮演重要角色,而且许多国际组织和行业组织都制定了多种标准来规范光模块的生产和制造,例如GBIC、SFF-0053、INF-8074和SFF-8472等。现在,随着人们对带宽的需求越来越高,光模块也必须提高速率和性能来满足这种需求,SFF-8472是现在大部分光模块都遵守的一种协议,本教程将对其进行详细介绍。

关于SFF-8472协议

SFF-8472是一个关于光学器件数字监控方面的多源协议,由行业组织SFF委员会制定。这种协议最初是为了给便携式电脑定义新型磁盘驱动器的外形而成立的,第一个版本是在2001年发布,最新的版本是Rev.12.2。

SFF-8472协议的主要优点是为光模块生厂商和网络设备制造商定义了一种参考框架,因此不同的光模块生厂商和网络设备制造商的生产的产品具有无缝的可互操作性,而且整个光通信行业都可以共享OAM参数。此外,SFF-8472协议还对光模块和交换机的重要参数都进行了一定的规范,下表是SFF-8472协议针对光模块制定的一些参数标准:

参数 范围 准确性
工作电压 0~6.55V +/-3%标准值
工作温度 0~6.55V +/-3℃
接收端功率 -40~8.2 dBm +/-3dBm
发射端功率 -40~8.2 dBm +/-3dBm
激光器偏置 0~131 mA +/-10%标准值

SFF-8472协议中的DDM

SFF-8472协议的主要目的是定义光模块的数字诊断监控功能(DDM),那什么是数字诊断监控功能(DDM)呢?它是应用在GBIC/SFP/SFP+光模块中的一种技术,可以帮助用户监控光模块的实时参数(例如上表中的一些参数)。SFF-8472协议提供经过标定的结果或提供数字化的测量结果及标定参量,这些信息被存储在标准的内存结构中,该内存结构除了提供参数监测信息外,还定义了报警标志或告警条件。

使用SFF-8472协议的好处

SFF-8472协议为光模块增加了一个数字诊断监控功能(DDM),它对GBIC和SFP MSA协议中的串行ID接口进行了优化。使用这种协议具有如下优势:

预测光模块的使用寿命

光模块的数字诊断监控接口(DDMI)可以实时监控其激光器的情况,一般来讲,光模块的输出功率都是稳定的,这是通过不断增加激光发射器的偏置电流来实现的,但是随着运行时间的增加,发射激光器的量子效率会降低,因此用户可以通过监控激光发射器的的偏置电流来预测光模块的使用寿命。

故障定位

在光通信系统中,精准地找到故障点具有重要意义。SFF-8472协议定义的数字诊断监控功能(DDM)可以迅速确定光网络系统中出现故障的范围,然后通过光模块的管脚和诊断参数监控数据准确找到故障点。

兼容性测试

兼容性测试即检测光模块是否可以在某一网络设备上正常使用,而光模块不兼容的常见情况有电压超过光模块的规格、温度超过光模块的规格、接收到的光功率过载或低于光接收器的的接收范围等。而使用具有数字诊断监控功能(DDM)的光模块能直观的反映这些不兼容情况。

结束语

SFF-8472协议在光通信网络中扮演重要角色,符合SFF-8472协议的光模块更能适应现代和未来光网络通信的要求。


相关文章推荐:《光模块故障怎么处理?详见三大类故障排查及解决方法》