中文

PoE交换机可以当普通交换机吗?

发布于 2019年08月13日 by
7.1k

PoE交换机是一种新型的多功能交换机,很多人认为PoE交换机可以自行发电,这种说法并不正确,通常所讲的PoE交换机供电指的是PoE交换机通过网线来给其他设备供电,与此同时也不丢失传输数据的功能。那么,PoE交换机和普通交换机又有什么区别呢?可以将PoE交换机当做普通的交换机来使用吗?本文将为您揭晓这两个问题的答案。

PoE交换机和普通交换机的区别

PoE交换机和普通交换机都是可以传输数据的网络设备,但两者之间又有什么差别呢?下文会将PoE交换机和普通交换机进行对比,以便能够帮助您更加深入的了解二者之间的区别。

PoE交换机是具有PoE功能的交换机,它可以在供电的同时传输数据,而普通交换机的主要作用是交换数据,并不具备供电的功能。举个例子,在不连接电源的情况下,有一台监控摄像机使用网线与普通交换机相连,毫无疑问,这台监控摄像机不能正常工作,同样情况下,这台监控摄像机通过网线与PoE交换机连接,那么这台监控摄像机能够正常工作,这就是PoE交换机和普通交换机的本质区别。

对于安防监控系统而言,使用PoE交换机是一个不错的选择,它不仅可以避免额外的电源布线成本、减少人力成本,还可以提升系统的灵活性,简化后期的升级和维护,并且高性能的PoE交换机能够对每个PoE端口以及设备供电情况进行管理,更加方便了管理员的操控,而这些都是普通交换机所不具备的优势。

PoE交换机可以当普通交换机使用吗?

PoE交换机具备交换机的功能,但作为普通交换机使用时,并没有最大限度地发挥PoE交换机的价值,反而浪费了PoE交换机的强大功能。如果不需要对连接设备提供直流电并且只需要传输数据,那么建议您选用普通交换机。如果您不仅需要数据传输还需要供电,那么建议您选用PoE交换机。

如果想把普通交换机变成PoE交换机,直接将普通交换机组装成PoE交换机并不能完全实现供电的同时传输数据,除非您非常了解交换机的相关知识,否则您只能通过其他方式来满足您的这个需求,下面是两个可以满足您需求的方法:

方法一:直接选用PoE交换机

如前面所述,想要通过改变普通交换机的结构来实现PoE交换机供电,就我们个人来说无法实现,建议您直接选用PoE交换机,虽然它的价格比普通交换机稍高,但它的性价比很高,还具有高性能、传输流畅和灵活性强等优势。

方法二:在普通交换机的上游添加PoE供电器

普通交换机只有传输数据的作用,而PoE供电器只有供电的作用,它们两者相结合就相当于一个PoE交换机了,就可以给另一端的设备供电,但是这样做也存在一些风险。

结论

PoE交换机不建议当做普通交换机来使用,这样会在很大程度上浪费PoE交换机的强大功能,加上PoE交换机的成本会比普通交换机价格略高,因此使用PoE交换机代替普通交换机得不偿失。如果您需要同时满足供电和数据传输的需求,建议您选择高性能与高性价比共存的PoE交换机。