中文

判断光模块是否有问题,有几种方法?

发布于 2019年12月02日 by
3.2k

光模块作为较敏感的光学器件,常常在使用过程中会出现很多问题,对于光模块比较常见的问题,都有其相应的判断方法,但很多人不知道该如何判断,在本文中飞速(FS)针对光模块的常见问题和判断方法给出了答案,一起学习一下吧!

光模块在使用中常见问题有哪些?

经过一些数据的分析与搜集各行业用户反馈,光模块常见的问题有以下几个方面。

1、兼容性问题(这是最基本的,也是最常见的),造成这一情况的原因有如下几个方面:

a.兼容码导入过程中出现失误;

b.设备的软件更新导致原有的未升级的兼容码无法工作;

c.编码失误;

2、产品丢包,造成这一情况的原因有如下几个方面:

a.光模块和设备的电子功能电路不匹配;

b.主芯片和设备不匹配;

c.物理线路故障;

d.设备故障;

e.路由信息错误;

3、光口污染和损伤,由于光接口的污染和损伤引起光链路损耗变大,导致光链路不通,造成这一情况的原因有如下几个方面:

a.光模块光口暴露在环境中,光口有灰尘进入而污染;

b.使用的光纤连接器端面已经污染,光模块光口二次污染;

c.带尾纤的光接头端面使用不当,端面划伤等;

d.使用劣质的光纤连接器;

4、ESD损伤,静电会吸附灰尘,改变线路间的阻抗,影响产品的功能与寿命,引起ESD损伤的可能性因素有:

a.环境干燥,易产生ESD;

b.不正常的操作,如:非热插拔光模块带电操作;不做静电防护直接用手接触光模块静电敏感的管脚;运输和存放过程中没有防静电包装;

c.设备没有接地或者接地不良;

了解了这些光模块常见的问题之后我们要想办法去判断他们,帮助我们及时解决问题,下面是常见的几种判别光模块故障的方法。

判别光模块故障的方法

1、目测法看外观

通过目测法看光模块的外观,检查模块表面有无明显的损坏痕迹,再检查元器件有没有裂开漏贴或连锡甚至是烧黑的迹象。

2、对比法测参数看差别

如果目测法看不错任何问题的情况下,可以使用相关的检测仪器分别检测一块相同的新模块和可能有故障的该模块,并且分为通电和不通电两种情况,检查电路部位或元器件的电压、阻值和波形等参数,再对比新模块和坏模块的测试结果就可以判断出问题。

3、替换法替换元器件看参数变化

如果对比出测试参数介绍有差异,可以用相同型号的良品组件或元器件来替换可能有故障的该模块的相应组件或元器件,再次测试各项参数看是否恢复正常。

4、根据某种不良状况确定出故障的电路区域

根据某种不良状况确定出现故障的电路区域,比如:光功率不良主要检查发射区域,灵敏度不良检查接收区域等,这样可以减少维修时间,提高效率。

5、通过挂光模块的结构判断出故障的组成部分

大家都知道光模块主要由TOSA组件、ROSA组件和PCBA板3部分组成,想要判断出故障的组成部分,有下面几种方法来判断:

①将TOSA组件和ROSA组件拆卸下来,然后在组件测试板上测试其性能。

②通电情况下,使用万用表测各管脚电压,看电压值是否正常;断电情况下,使用万用表测管脚跟管脚引出的电路是否通路。

③根据不良状况,测试相应的参数看参数的变化,比如,不良原因是"光功率小",那么可以测试模块的功率,如果把功率调大功率计的读数会增大,同时偏置电流BIAS值也随着增大,工作电流增大。这种变化说明PCBA电路是导通的,驱动性能和储存性能也是没有问题的。由此能够初步判断TOSA光功率不良,PCBA板良好,但并不排除有PCBA不良的可能。

结论

根据以上判断光模块是否故障的五种方法,大家可以更快速有效地判断出结果,飞速(FS)专注于研发设计光通讯产品并提供系统解决方案,还提供多种型号的光模块供您选择。