中文

全面解析机房综合布线结构、设计方案及未来发展趋势

发布于 2020年09月16日 by
5.3k

由于数据中心机房的建设承载着整个通信数据的传输,因此机房综合布线非常重要,过去数据中心对机房综合布线的要求并不高,只要设备能正常运行即可,可随着数据中心高性能及高密度的发展,机房的规模越来越大,机房综合布线结构也越来越复杂,为了让用户能搭建整齐美观、绿色节能的机房,本文将从机房综合布线结构、机房综合布线设计以及机房综合布线发展趋势等三个方面详细介绍机房如何布线。

机房综合布线结构有哪些?

机房综合布线结构一般要求布线距离短,整齐且排列有序。目前机房综合布线结构主要有“田”字和“井”字两种结构类型,其中“田”字结构比较适用于环形机房布局,“井”字形较适用于纵横式机房布局,两种布线结构均可布线于吊顶上和地板下两个位置。

机房综合布线设计方案

机房综合布线内建信息传输通道,外接建筑外的通信网,作为数据中心的中枢神经,关系着整个网络的运行状态。那么机房综合布线应该如何设计才能满足数据中心高速率、高性能的需求呢?

1.机房工作区子系统设计

机房工作区子系统设计应结合建筑内实际情况而定,工作区采用六类信息模块,明确工作区内各设备需求,估算信息点,使用机柜布局和安装机房内服务器和终端设备。机房工作区子系统信息点设计为机柜式设备,包括服务器机柜、网络设备等,服务设备统一安装在机柜里,此工作区子系统需安装五台机柜:第一台机柜安装防火墙、下一代防火墙、SSLVPN、核心交换机、接入交换机、云服务交换机、报警模块、嵌入式监控管理服务器、配电监控检测、UPS监控和无线控制器等设备;第二台机柜安装服务器、KVM切换器、刀片服务器、云显卡、语音板卡、UPS等设备;第三台机柜安装键盘鼠标显示器、KVM切换器、服务器等设备;第四台机柜安装磁带库、存储设备、光纤交换机、UPS等设备;第五台机柜安装显示器键盘鼠标、服务器、防火墙、交换机等设备;另外环境监控系统安装有精密空调、温湿度监控、精密空调监控和超声波加湿器。在信息点设计时,还应预留一定的扩展空间,以便机房综合布线系统扩展使用。

2.机房水平区子系统设计

机房综合布线水平区子系统包括语音系统和数据系统两个子系统,此区子系统设计应采用六类布线产品(如六类非屏蔽网络跳线等)实现1000 Mbps传输速率的数据传输网络,此外为了实现数据点和语音点的灵活互换性,数据点和语音点的介质要一致。同时为了使机房综合布线具有较高可靠性,水平区子系统综合布线时可采用高备冗余和强抗干扰性的双绞线。

3.机房垂直主干子系统设计

机房垂直主干子系统设计结合机房综合布线项目中语音通讯的需求,垂直主干语音系统应采用三类大对数UTP线缆,每个语音点对应一对主干线缆,同时考虑1:1.1的主干冗余。此外垂直主干子系统的数据主干应采用六芯室内多模万兆光纤。

4.机房管理区子系统设计

机房管理区子系统包括配线间配置、配线柜、铜缆配线架、光缆配线架和管理间跳线。其中,配线间需安装网络机柜设备;配线柜中的网络设备应遵循19寸标准大小,以便后期维护管理在各楼层选择安装立式机柜;铜缆配线架是连接垂直干缆和语音水平的配线架,应配置交叉连接配线架;配线架可选择二十四口六类屏蔽非屏蔽类型,以便与网络设备快速连接;光缆配线架同样也要采用标准化19寸光纤配线架,以便连接多模室内光纤;管理间跳线中光纤跳线采用LC双工双芯光纤跳线,但数据部分和语音部分的网络跳线应采用六类网络跳线。

5.机房设备间子系统设计

机房设备间子系统设计结合机房综合布线设计规范,需在建筑内部中心位置设立设备间,管理整个建筑内的综合布线网络,同时可有效减少建筑内部综合布线中主干线缆的用量。机房设备间子系统包括配线柜、铜缆配线架、光缆配线架、管理间跳线。其中,配线柜应采用标准化19寸设备,以便后期的维护与管理;铜缆配线架中语音中心设备间连接语音模块、总配线架和垂直干缆配线架,总配线架由电信局供应,故选用Cat3语音配线架和网络配线架;光缆配线架也采用19寸光纤配线架,可连接多模室内光纤;管理间跳线中光纤跳线采用LC双工双芯光纤跳线,但数据部分和语音部分的网络跳线应采用六类网络跳线。

网络机房综合布线注意事项

在机房进行综合布线时,需注意以下八点:

1.选择合适线缆长度。为了避免因多余的线缆长度导致线缆缠绕、混乱的情况,选择合适的线缆长度。

2.光纤测试。光纤布线前一定要先进行测试,测试成功了再使用,避免因光纤无法使用而进行返工。

3.注意光纤弯曲半径。在使用光纤跳线时请勿将光纤跳线弯曲半径超过光缆最小弯曲半径。

4.避免端面污染。在光纤布线时要保证光缆端面上没有碎屑、灰层以及油渍等污染。

5.光纤和铜缆一定要分开布线。由于铜缆较重,会压坏光纤,故布线时一定要将其分开。

6.线缆密度相同。在水平子系统和干线子系统网线布线时要保证线缆密度一直相同直到终端。

7.保持线缆有足够的散热空间。由于线缆长时间工作会变热,需要有足够的空间来进行散热,避免火灾的发生。

8.线缆使用标签。线缆上贴上标签,能清楚的标记线缆位置,使得布线环境更加一目了然,同时简化修改、添加操作。

机房综合布线发展趋势如何?

机房综合布线时您应该发现系统中有众多的计算机设备(如UPS设备等)及环境保障设备(如机房专用空调等),正是因为这些设备使得机房成为耗能大户。

随着现代大型数据中心蓬勃发展以及数据中心机房能耗不断的增加,除了继续提高数据中心设备可靠性之外,建立绿色、环保、节能的数据中心机房也是机房综合布线的重要任务。

在《关于数据中心建设布局的指导意见》中明确指出重点推广绿色数据中心和绿色电源,明确要求新建大型云计算数据中心的能耗效率(PUE)值达到1.5以下,已建的数据中心通过整合、改造和升级将PUE值降到2.0以下。

随着绿色数据中心的到来以及在国家政府积极地号召下,越来越多的用户在机房综合布线时会考虑采用新节能技术和节能设备来降低机房能耗,如高效能的UPS电源系统、低能耗的机房专用空调和机房智能照明系统等,同时各种节能技术和节能设备也在研发中。

总结

为了方便机房设备的更新升级和扩展,在机房综合布线时应适考虑为各系统设备发展预留一定的冗余空间,从而可减少因机房综合布线改造给系统停机时间。