中文

光转电模块是光模块吗?怎么用?

发布于 2021年07月27日 by
4.1k

近年来光转电模块被广泛应用在数据中心机房中,主要与交换机、网卡等产品一起搭配使用。对于通信行业的专业人士来说,光转电模块并不陌生,但鉴于有些用户对它还不是很了解,本文将会对光转电模块的定义及使用方法进行详细介绍,带领大家重新认识光转电模块。

光转电模块是什么?是光模块吗?

光转电模块即电口模块,是一种接口为电口(RJ45)的光模块,符合MSA标准,支持热插拔,具有性能好、设计紧凑的特点,作用是将光信号转换成电信号。与之功能相似但接口不同的光模块为光口模块,其接口主要是LC/MPO/MTP光纤接口,作用是光电转换。除了接口类型不同之外,它们还有以下几点区别:

1.传输介质。光转电模块传输的是电信号,光口模块传输的是光信号。

2.搭配产品。光转电模块通常与网线进行连接,如六类网线和超六类网线等;光口模块通常与光纤跳线连接,如单模光纤跳线和多模光纤跳线等。

3.波长。因为光转电模块传输的是电信号,所以没有光纤波长这个参数,而光口模块有光纤波长之分。

4.传输距离。光转电模块一般用于短距离传输,最远传输距离为100m;而光口模块能用于长短距离传输,最远传输距离可达120Km。

由上可知,光转电模块其实是光模块的一种,它与常见的光口模块主要的区别在于接口和传输距离等不同。

光转电模块类型介绍

光转电模块按照封装类型和传输速率的不同被分为百兆SFP光转电模块、千兆SFP光转电模块和万兆SFP+光转电模块,其中以千兆SFP光转电模块和万兆SFP+光转电模块的应用最为广泛。下面是对这三种类型光转电模块的介绍:

百兆SFP光转电模块

百兆SFP光转电模块的传输速率为100Mbps,一般应用在百兆以太网中,通常与Cat5网线连接实现100M网络的传输,最远传输距离为100m。

千兆SFP光转电模块

千兆SFP光转电模块的传输速率为1Gbps,一般应用在千兆以太网中,通常与Cat6网线连接实现1G网络的传输。千兆SFP光转电模块可用于千兆以太网交换机的RJ45接口和SFP接口的互连,即将光转电模块的光口(即SFP接口)插入到交换机的SFP接口上,再用网线连接模块的RJ45接口和交换机的RJ45接口。

千兆SFP光转电模块

万兆SFP+光转电模块

万兆SFP+光转电模块的传输速率为10Gbps,可实现10G网络的传输,性能比较稳定,一般应用在万兆以太网中。万兆SFP+光转电模块的一大优势是可以将交换机上的光口转换为电口,以满足交换机上RJ45端口不足的需求。

光转电模块怎么使用

通过上文介绍可知,光转电模块是通过网线连接设备(如交换机、服务器、网络配线架等)进行工作的,具体操作教程如下:

1.使用光转电模块之前需佩戴防静电手套或防静电手环,做好防静电准备。

2.将光转电模块轻轻取出后,观察设备端面情况调整模块方向。以10G SFP+ 光转电模块为例,将它的方向调整为拉环与标签面向上、金手指面向下(重点注意:正反面千万不能颠倒)。但不同品牌和厂家的光模块标签面方向及交换机的上下端口可能不是完全一样,所以光转电模块的使用方向需要根据实际应用情况进行判断。

3.将光转电模块慢慢插入到交换机的插槽上,直到遇到阻力推不动并于交换机槽底紧密连接为止,这时会听到咔嗒一声,此时说明模块已完全插入。

4.将网线插到光转电模块的RJ45接口上,网线的另一端插到网络配线架或其他网络设备上。

5.最后观察交换机上指示灯是否亮起,若指示灯亮,则表明链路连接成功。

注意事项

1.安装光转电模块时,一定要注意轻拿轻放,水平安装,以免损伤模块。

2.不要频繁热插拔光转电模块,否则可能会缩短模块的使用寿命。

结论

简而言之,光转电模块是接口为电口的光模块,与网线搭配使用,最远传输距离为100米,使用时一定要正确安装。飞速(FS)提供不同封装类型、传输速率和传输距离的光转电模块,产品均通过严格质检和多重质量认证,品质和性能能充分满足您的需求。