中文

如何利用PoE交换机部署IP监控摄像机?

发布于 2020年03月31日 by
3.7k

昂贵的IP摄像机监控系统最初只有大企业才有经济能力使用,但现在IP监控系统的身影在日常生活中无处不在,这是因为IP摄像机和PoE交换机的价格已大幅下降,因此很多人试图建立小型的IP监控系统来保护自身财产安全。那么,IP摄像机监控系统可以用在哪些地方?如何利用PoE交换机部署IP摄像机?本文将就这些问题进行详细解答。

利用PoE交换机部署IP监控摄像机的应用场景

使用PoE交换机利部署IP摄像机,可以节省时间和网络成本;同时,IP摄像机的安装位置不受电源插座的限制,安装更灵活便捷。基于此,PoE交换机与IP摄像机的合作模式已在各行各业得到广泛应用,如家庭安全监控,帮助用户监控财产安全;交通监控,可以远程监控火车站、公路及机场安全;工业监控,可以监控生产过程、仓库管理等。那么,如何使用PoE交换机部署IP摄像机?这一问题将在下文进行解答。

如何利用PoE交换机部署IP监控摄像机?

无论您选择哪种型号的PoE交换机或IP摄像机,其连接方法及用法基本相同。您可以根据实际需求购买所需的监控设备,并安装在不同的位置。这里,我们以家庭安全监控的应用为例,具体说明PoE交换机和IP摄像机的连接步骤。

利用PoE交换机部署IP监控摄像机.jpg

第一步:确定IP摄像机的安装位置

通常,家庭网络中,IP摄像机的安装高度不能太低,防止其意外损伤;也不能太高,不方便维护。因此,建议室内安装高度高于2.5米,同时,IP摄像机到PoE交换机的距离应控制在100米以内。安装时,请避免强光(如阳光、照明灯等处)直射IP摄像机镜头,否则容易引起过亮或拉光现象;并避免将IP摄像机安装在窗户下,否则红外反射会导致监控视频或图片曝光过度。

第二步:安装固定IP摄像机

确定安装位置后,在该位置钻孔以安装IP摄像机。确保IP摄像机支架在墙面上牢固稳定,以防画面抖动,并适当调整IP摄像机角度,以获取合适的监控角度。

第三步:确定用于连接IP摄像机的网线安装位置

确定IP摄像机的安装位置后,在其附近合适的位置钻孔,预埋网线接口位置。如果您需要在较高的二层或三层安装IP摄像机,请考虑使用合适的走线方案,即安装点到最近的网络接入点的距离最短。

第四步:将IP摄像机连接至PoE交换机

完成前面三个步骤后,接下来需要将您的家用IP监控系统设备连接起来。一个完整的IP监控系统通常由PoE交换机、IP摄像机、网络视频录像机(NVR,Network Video Recorder)、监控显示设备(如电脑、电视等)及以太网线组成。图2是一款飞速(FS)提供的8口PoE千兆交换机和三个IP摄像机的连接应用,具体连接步骤如下:


  • 将电源线插入PoE交换机电源插口,并接通电源;

  • 使用以太网线连接PoE交换机和路由器,确保该交换机可以访问互联网;

  • 使用以太网线将IP摄像机连接在PoE交换机的PoE端口;PoE交换机通过以太网线为IP摄像机供电,并进行数据传输;

  • 使用以太网线连接PoE交换机和NVR,同时使用VGA或HDMI高清线连接NVR和监控显示设备。连接时,请注意使用对应的接口。

IP摄像机连接PoE交换机.jpg

第五步:IP摄像机系统设置

这是安装过程中的最后一步。IP摄像机出厂自带应用软件或桌面管理软件,您可按照软件指定选用不同的功能如实时取景、运动检测、视频录制等,以满足您不同的监控需求。

完成上述步骤后,则PoE交换机和IP摄像机连接成功,IP摄像头可以正常工作。

结语

使用PoE交换机部署IP摄像机,更省心可靠。如果您决定搭建一个可靠的IP监控系统,希望本文能给您带来些许帮助。