中文

电话线配线架是110配线架吗?电话线配线架的接法详细介绍

发布于 2020年09月16日 by
8.4k

配线架根据作用的不同被冠以不同的名称,有作用于电话线的电话线配线架,作用于网线的网络配线架,作用于光纤的光纤配线架,那110配线架是什么?是电话线配线架吗?接下来,本文将为您解答什么电话线配线架,以及电话线配线架的接法详解。

什么是电话线配线架与110配线架

电话配线架主要是将一根主干电话线缆划分开,将成对的电话线分支,然后与入户线或者电话交换机连接。由于电话线导体材料皆以铜为主,因此110配线架或网络配线架都可以管理电话线。

网络配线架

110配线架又称是鱼骨架,是110型连接管理系统中对铜缆(Cat5e超五类、Cat6六类等网络跳线)进行端接和连接的装置,是网络综合布线中的核心组成部分,其在早期是网络系统使用的一种配线方式,但是现在主要作为电话线配线架用于电话系统配线。

110打线式配线架

结合上述分析可以看出,电话线配线架仅仅是一个较为笼统的名称,110配线架与网络配线架都可以作为电话线配线架。

电话线配线架的原理

电话线配线架的原理其实就是弱电的导通。如果网络配线架每个端口后面对应了一根网线,网线的八根芯就打在该端口后面对应的模块上;110配线架一路电话用两芯(集团电话四芯),然后直接以线芯与电话交换机相连。

电话线配线架的作用

(1)电话线配线架主要是用以在局端对前端信息点进行管理的模块化的设备。如电话线配线架前端的信息点线缆(Cat5e超五类、Cat6六类网线)进入设备间后首先进入配线架,将线打在配线架的模块上,然后用跳线(RJ45接口)连接配线架与交换机。

(2)电话线配线架是用来进行管理线缆的设备,比如说如果没有配线架,前端的信息点直接接入到交换机上,那么如果线缆一旦出现问题,就面临要重新布线。同时,多次插拔可能引起交换机端口的损坏,配线架的存在就解决了这个问题,可以通过更换跳线来实现保护交换机端口与管理线缆的作用。

电话线配线架的接法详解

(1)110配线架接法详解

在进行端接前先将110配线架用螺丝钉固定在机架上。

1、剥开网线的护套。

2、移除十字型塑料并成对分开。

3、用扎带将线缆固定在配线架的导入边缘,以避免线缆在移动时线对产生变形。

4、准备好IDC配线架模块。

5、将网线放在对应的颜色标记槽内。

6、将多于的导线头切断。

7、安装在IDC配线架模块上。

(2)网络配线架接法详情详解

在网络环境要求不高的情况下,可以利用百兆网线只需要2对线芯就可以传输信号的特性分出2对来进行语音信号传输。

1、接线时按照568A标准或者568B标准,注意不要破坏线对之间双绞的关系,网线的双绞是为了抵抗干扰的影响。

2、8芯的作用别为:①输出数据 (+);②输出数据 (-);③输入数据 (+);④保留为电话使用;⑤保留为电话使用;⑥输入数据 (-);⑦保留为电话使用;⑧保留为电话使用。

3、将④⑤⑦⑧,4条线芯留出来做电话线,装上2对电话水晶头,插入电话交换机即可使用。

电话线配线架的解决方案

如果想将电话线利用电话线配线架进行管理,110配线架与网络配线架都可用作电话线配线架,但是各有利弊,网络配线架价格稍微高一点,但是使用方便;110配线架价格稍低,但是使用繁琐。具体如何选择还需要考虑公司的规模大小、公司的办公点位是否常常移动、交换机的选择等。

总结

如果想了解电话线配线架的更多详情,可以查看文章《图解110配线架打线方法》,或进入视频中心查看《网络配线架使用解决方案》等相关视频。