中文

五类/超五类网线与六类/超六类网线的区别及应用

发布于 2020年09月11日 by
21.3k

因网络速率的发展,与之相关的设备也在不断进行更迭,作为传输介质的网线经历了五类、超五类、六类、超六类,甚至到现在八类的演变过程,这些不同类型的网线之间有着何种区别呢?各自的应用场景又有哪些?通过本文一起了解吧!

什么是五类/超五类网线

五类/超五类网线又称为Cat5/Cat5e网络跳线,其中超五类网线又可分屏蔽(STP)双绞线与非屏蔽(UTP)双绞线。五类网线传输频率为100MHz,是以往最常用的一种以太网电缆,但由于如今超五类网线技术的成熟,虽然超五类网线的传输频率也为100MHz,但是在传输速率上,超五类网线高于五类网线的十倍,在性能上,超五类网线的近端串扰、衰减串扰比,回波损耗等参数都有所提高,而在价格上,两者却不相上下,因此如今五类网线已经逐渐退出市场。

什么是六类/超六类网线

六类/超六类网线又称为Cat6/Cat6a网络跳线,其中六类网线可分为屏蔽(STP)双绞线、双屏蔽(SFTP)双绞线与非屏蔽(UTP)双绞线,超六类网线可分为屏蔽(STP)双绞线与双屏蔽(SFTP)双绞线。在传输频率上,六类网线的传输频率为250MHz,超六类网线的传输频率500MHz;在传输速率上,超六类网线是六类网线的十倍;但是在价格上超六类网线较六类网线要昂贵许多。

五类/超五类与六类/超六类网线的区别

①五类/超五类网线的频带宽度为100MHz;六类网线的频带宽度为250MHz;超六类网线的频带宽度为500MHz。

②五类网线的传输速率为100Mbps;超五类网线的传输速率为1000Mbps;六类网线的传输速率为1000Mbps;超六类网线的传输速率为10Gbps。

③五类/超五类与六类/超六类屏蔽类双绞线对比于非屏蔽类双绞线增加了绝缘骨架,因此线缆直径也更粗。

④五类/超五类与六类/超六类网线的标识分别为“Cat5”、“Cat5e”、“Cat6”、“Cat6a”。

五类/超五类网线的应用场景

Cat5网线应用场景

Cat5网线主要用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,适用于100BASE-T和10BASE-T网络传输,目前已经退出市场。

Cat5e网线应用场景

Cat5e网线主要用于1000Mbps速率下的数据传输,具有衰减小、串扰少、更小的时延误差等特性。飞速(FS)Cat5e网线在外部串扰很小的情况下可支持高达10Gbps以太网的传输速率,可用于网络连接、布线工程、设备间或水平子系统的端接,设备端口与模块化跳线系统的连接。如:连接电信宽带ADSL MODEM和无线路由器、路由器、交换机、集线器、防火墙等设备之间的LAN接口道电脑的网卡接口等。

六类/超六类网线应用场景

Cat6网线应用场景

Cat6网线主要用于1000Mbps速率下的以太网传输,可用于传输速率为10Gbps以太网的应用。飞速(FS) Cat6网线采用优质且环保的PVC/LSZH外披;低电阻无氧铜导体线芯;PE绝缘材料;50μm镀金设计的RJ-45插头。满足10Gbps以内的网络连接、中小型数据中心的端接、光纤到户、教育/政府机构等的布线需求。

Cat6网线应用场景

Cat6a网线应用场景

Cat6a网线最大传输速度可达到10Gbps,主要应用于万兆位网络中。Cat6a网线是Cat6网线的改进版,因此具有比Cat6网线更大的优势。Cat6a网线由于其双屏蔽和高速率性能,不仅适用于中小型网络布线工程,还适用于各种大型企业的高速率网络部署,以及各种复杂的电磁环境或规定需要屏蔽的场合。

如何选择合适的五类/超五类与六类/超六类网线

Cat5非屏蔽网线虽然可以支持1000Base-T,但由于在价格上与超Cat5e非屏蔽网线差不多,已经逐渐淡出布线市场。因此,下面飞速(FS)将主要介绍Cat5e/Cat6/Cat6a网线的布线解决方案。

Cat5e网线解决方案

该方案利用Cat5e非屏蔽(UTP)网线与6*6插头Cat5e非屏蔽(UTP)预端接主干线缆,配备Cat5e非屏蔽(UTP)直通型网络配线架,将飞速(FS)与思科交换机直联,实现超五类非屏蔽双绞线布线解决方案。

Cat5e网线的解决方案

Cat6网线解决方案

该方案利用Cat6非屏蔽(UTP)网线与6*6插头Cat6非屏蔽(UTP)预端接主干线缆,配备Cat6非屏蔽(UTP) 直通型网络配线架,实现六类非屏蔽双绞线布线解决方案。

Cat6网线解决方案

Cat6a网线解决方案

该方案利用Cat6a双屏蔽(SFTP)网线与6*6插头 Cat6a屏蔽(STP)预端接主干线缆,配备高密度Cat6屏蔽(FTP)直通型网络配线架,实现超六类屏蔽双绞线布线解决方案。

Cat6a网线的解决方案


五类网线与六类网线能否通用?

在百兆网络中,Cat5五类网线在传输网络信号的过程中,只运用到了4条线芯,而在千兆网络中,Cat6六类网线在传输网络信号运用到8条线芯, Cat5五类网线的四条芯是不能达到千兆网络传输的同时收发,也就是四条芯只能实现千兆网络接收数据或者发送数据,这两者不能同时进行,但是网口的规格都是一样的,因此Cat5五类网线与Cat6六类千兆网线不能完全通用。

Cat5五类网线已经不渐渐不再被采用,如今百兆网线主要指Cat5e超五类网线,Cat5e超五类网线与Cat6六类网线一样都是8芯双绞线,因此,可以用Cat6六类网线作百兆传输,也可以用Cat5e超五类网线在特定条件下作千兆传输,它们之间是可以通用的。

但是值得注意的是千兆网线水晶头和百兆网线水晶头是不能通用的,它们铜芯大小不同,因此其内部洞口的大小也有差异。