中文

六类网线和超六类网线的区别

发布于 2020年09月11日 by
16.5k

随着高清视频、视频会议等多媒体应用的普及,人们对网络带宽的需求越来越高,1Gbps也正逐渐被10Gbps取代,因此支持1Gbps传输的超五类网线也渐渐淡出了人们的视野。六类网线和超六类网线是较为常见的网线产品,本教程将详细介绍这两种网线及其应用范围。

网线

什么是六类网线和超六类网线?

六类网线是第六代标准以太网网线,符合ISO/IEC 11801:2002和EIA/TIA 568B的六类标准,它的带宽是超五类网线的2倍,传输性能远远高于超五类网线,适用于千兆以太网(最大传输距离为100m)和万兆以太网(最大传输距离为37m~55m)布线。六类网线拥有屏蔽(UTP)和非屏蔽(FTP)两种类型。

超六类网线是六类网线的升级版,因此又被称为“增强型六类网线”,符合ISO/IEC 11801:2002和EIA/TIA 568-B.2-1的标准,在外部串扰等方面的性能比六类网线更好。与六类网线相比,超六类网线的外径更大、质量更重、最小弯曲半径也更大,常用于万兆以太网(最大传输距离为100m)布线,同时可以和六类网线、超五类网线兼容。目前市面上,超六类网线基本上都是双屏蔽类型,该类型超六类网线抗串扰性能高,信噪比高。需要注意的是,超六类网线在使用中必须接地,以防止长距离传输产生的电子产生静电干扰从而引起数据包错误。若是普通防静电干扰,只需单点接地。若网线外部有强电流干扰或对防电击防雷等安全要求,则必须多点接地。除此之外,超六类网线在布线时需做到连接的所有硬件均为屏蔽类产品才能体现其良好的屏蔽性能,包括:传输电缆、配线架以及模块。

如何区分六类网线和超六类网线?

方法一:通过六类网线和超六类网线的外观来区分。一般来说,网线和外包装上都会印有相关信息。例如六类网线外皮标注“CAT6”字样,超六类网线外皮标注“CAT6a”字样。此外,超六类网线因为支持10G以太网的网络传输,所以这类产品的外观一般还会有10Gigabit的类似标识。

方法二:使用专业的网络线缆测试仪来检测。

六类网线和超六类网线的区别

1、六类网线和超六类网线的速度和带宽。六类网线主要用在1Gbps网络连接,而超六类网线则用于10Gbps网络连接,并且超六类网线的带宽性能更高,其传输频率比六类网线高出一倍,例如六类网线的带宽是250M,而超六类网线的带宽是500M。

2、六类网线和超六类网线的结构。六类网线和超六类网线在结构上都增加了绝缘的十字骨架设计,但是超六类网线采用的是齿轮状的有线槽形状。

3、六类网线和超六类网线的设计。超六类网线的线芯绞距更密,导体也比较粗,因此其外径要比六类网线大。此外,由于超六类网线的传输频率更高,其外部串音问题会更严重,因此,超六类网线采用了更加严格的屏蔽设计。

4、六类网线中的ACR和PSACR参数值,在超六类网线中由ELFEXT和PSELFEXT所取代。

● ACR(AttenuationtoCrosstalkRatio)近端串扰与衰减差是非常重要的一个参数,是线对上信噪比的一个指标。ACR=0时表明在该线对上传输的信号强度等同于噪音强度,接收端无法区分有用信号和噪声信号。因此,对应ACR=0的频率点越高,线对性能越好。

● ELFEXT(EqualLeverFarEndCrosstalk)等(效)电平远端串扰,由于电缆长度对测量到的FEXT值的影响会很大,所以就必须以ELFEXT值的测量来代替FEXT值的测量。EXFEXT值其实就是FEXT值减去衰减量后的值,也可以将ELFEXT理解成远端的ACR。

以上2个参数有着一定的关系,ELFEXT=ACR-F、PSELFEXT=PSACR-F,Cat6A中关于ELFEXT只是更改了名称,但是参数的描述更为清晰、合理。

5、由于超六类网线双绞线的带宽可高达500MHZ,随着频率逐渐提高,系统对同一捆线中相邻线缆间的串扰也变得十分敏感,面对线与线之间的干扰越来越严重,因此需要测试额外的参数,也就是性能指标PSANEXT和PSAACR-F,测试值越大则说明性能越好。

6、六类网线的最大长度在很大程度上取决于网络速度和串扰条件。例如,在诸如10/100/1000BASE-T系统的较低速度网络中,最大长度为100米,其中约90%用于在系统之间传输数据,剩余的10%用于连接本身。当高速10GBASE-T网络在理想的串扰条件下,六类网线的最大电缆长度为55米,但当串扰电位高时,它只有33米。超六类网线通过在100米以上的信号带宽为500MHz的全高达10Gbps的全速10GBASE-T传输速度,使用更高的标准。

7、由于超六类网线的中央柱支撑和屏蔽比六类网线更大,因此电缆托架不能像六类网线电缆那样容纳几根超六类网线电缆。虽然以太网电缆在外部看起来很坚固,但电缆弯曲太多可能会损坏接线并降低性能。由于它们的蓬松性,超六类网线电缆占用更多的空间,并且比六类网线电缆具有更大的弯曲半径。

8、电缆的成本主要取决于长度,六类网线和超六类网线的成本差异较小,约为20-35%。虽然对于一个小型网络来说,这可能意味着有线成本不大,但需要考虑的是连接组件和跳线电缆对于六类网线布线比超五类网线或更早版本更昂贵。这是因为确保传输速度和持续性能所需的更高要求。最重要的一点是,初始投资可能更高,但是网络的容量和性能很可能会更好,更可靠。

六类网线和超六类网线的应用

当交换机或HUB与路由器连接、计算机与交换机或HUB连接、交换机与交换机之间通过UPLINKS口连接时,可以使用六类网线进行直连布线。

超六类网线可应用于可用于网络连接、布线工程、设备间或水平子系统的端接,设备端口与模块化跳线系统的连接中。如:连接电信宽带ADSL MODEM和无线路由器路由器、交换机、集线器、防火墙等设备之间的LAN接口道电脑的网卡接口等。由于其的双屏蔽和高速率性能,还适用于各种大型企业的高速率网络部署,以及各种复杂的电磁环境或规定需要屏蔽的场合。

当计算机与路由器连接、交换机与交换机连接、HUB与HUB之间连接;两台PC直接相连、路由器接口与其他路由器接口连接、Ethernet接口ADSL Modem连接到PC机的网卡接口时,可以使用超六类网线进行交叉连接。

值得注意的是,超六类网线的传输性能比六类网线高,IEEE标准也明确说明超六类网线可以支持10Gbps网络连接。但是在实际应用中,当试图将六类网线也用在10G网络中,这是否可行呢?

事实上,有人的确证明在外部串扰很小的情况下六类网线在10Gbps的传输速率下可以达到37-55m的传输距离。但是这很难在实际应用中实施。首先,网线的部署通常比较密集,因此外部串扰不可能很小;其次,和超六类网线一样,六类网线的散热性能不是很好,而网线在传输数据的过程中必然会发热,这会降低网线的传输速率。总的来说,不建议在10GBASE-T网络中使用六类网线,而应使用超六类网线。

六类网线和超六类网线哪个好?

综上所述,超六类网线在性能方面比六类网线更好,至于选择哪一款,还需要根据实际应用来决定。如果您使用的是1Gbps网络,建议您购买六类网线或超六类网线。如果您使用的是10Gbps网络,建议您购买超六类网线。

相关文章:Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?