中文

什么是千兆交换机和万兆交换机?它们有什么区别?

发布于 2019年04月23日 by
7.2k

随着用户对数据传输速率的要求的不断提高,交换机的发展经历了百兆、千兆、万兆到现在的25G、100G、200G甚至是400G交换机,不过千兆交换机和万兆交换机在以太网布线中也发挥着重要的作用,本文将主要为您讲述这两种交换机的区别,以帮助您做出更好的选择。

什么是千兆交换机?

千兆交换机是一种端口可以支持1000Mbps或10/100/1000Mbps速率的交换机。千兆交换机具有组网灵活的特点,可以提供全千兆接入以及增强的万兆上行端口扩展能力,此外,还能够实现机架内、机架间以及跨区域超长距的高性能堆叠,帮助数据中心和企业快速构建可扩展、易管理的数据中心网络平台。

什么是万兆交换机?

万兆交换机是为满足高性能、高可靠性要求而设计的新一代智能型路由交换机,主要面向企业网,运营商网络汇聚或接入层,可帮助用户建设高性价比、高可靠性的优化网络。万兆以太网交换机也不仅仅是在已有的千兆以太网交换机上支持万兆的光模块,它从交换机体系结构、二/三层技术的更新和有效的带宽管理方面都做出了巨大改变。

此外,万兆交换机的出现从某种程度来说也推动了同轴电缆、双绞线、光纤的发展以及网络功能从共享以太网到全双工、交换以太网的进步,传输速率从1000MB到10GB乃至100GB的提升,极大地满足了广大用户对各类应用的需求。

千兆交换机和万兆交换机有什么区别?

支持的速率不同:千兆交换机最大支持1000Mbps,万兆交换最大支持100G,因此万兆交换机的传输速率比千兆交换机的传输速率更快。

背板带宽和包转发率不同:万兆交换机的背板带宽和包转发率都比千兆交换机要高,因此更能胜任大型组网需求,万兆交换机一般都应用在核心层网络中。

功耗不同:万兆交换机的功耗比千兆交换机的功耗更大,所以在节能方面,千兆交换机会更加出色。

功能不同:千兆交换机一般有两层,万兆交换机一般有两层或三层,所以万兆交换机将二层的简单、灵活性与三层的稳定、可扩展和高性能有机融合起来。万兆交换机作为千兆交换机的升级版,因此万兆交换机比千兆交换机的功能要更加完善。

应用场景不同:千兆交换机应用于局域网和网络的接入层,例如小型企业大量的Internet访问、广泛的多媒体应用、大文件传输的经常性传输等操作,这些需要网络具备强大的数据处理能力和效率,使用千兆交换机完全可以胜任。而万兆交换机应用于城域网和网络的汇聚层,例如万兆交换机有更高的数据转发能力,改善千兆网络的瓶颈问题,常常应用在大型企业网、数据中心或者对安全性能要求非常高的网络中。

如何测试千兆交换机和万兆交换机?

测试千兆交换机和万兆交换机不仅仅是从单方面来评估交换机,而是需要全方位来评估,下面主要讲讲吞吐量、传输延迟时间、协议和特性以及冗余性来讲讲千兆交换机和万兆交换机的测试要点。

首先,测试千兆交换机和万兆交换机是否能够达到规定的转发吞吐量和功耗,尤其是万兆交换机需要同时观察传输延迟时间。你要知道,高品质千兆交换机和万兆交换机能够在加载关键应用的时候依然保持无阻塞地转发数据包,对于万兆交换机而言,它会尽量把传输延迟时间缩短到最小。

其次,测试关键协议和特性,例如测试针对攻击的防范特性、测试流量管理的特性。另外,冗余性的测试也非常重要,冗余性包含硬件系统的冗余性和软件特性的冗余性。

相关文章:万兆交换机SFP+端口是否能与千兆交换机SFP端口连接?