中文

宽带和网线有什么区别?

发布于 2020年09月11日 by
7.0k

网络缩短了人与世界的距离,网络也重新界定了人与人之间的关系。日常生活中我们总少不了和网络打交道,也会经常接触到网线、宽带这两个词汇,宽带是什么?网线又是什么?它们之间究竟有什么区别?本文将为您详细讲述。

什么是宽带

宽带(Broadband)是一种抽象的描述方式,不代表实物。一般来说,宽带是人们感观所能感受到的电子设备在网络上传输信息所需要的带宽。现如今宽带定义的下行速度,即从网络上下载的速度从原先的4Mbps调整成25Mbps,而上行速度,即电脑上传的速度从原先的1Mbps调整成3Mbps。目前宽带的传输途径有经过铜缆传输的普通宽带与经过石英传输的光纤宽带这两种类型。

什么是宽带

什么是网线

网线,是网络综合布线中最常用的一种传输介质,标准的为4对8芯,每一对是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。所有的五类、超五类六类超六类七类八类等网络跳线,都可以统称为网线。不同的等级适用于不同的宽带,百兆以下的宽带可以用五类及以上网线,百兆的宽带以上必须使用六类及以上的网线,如果没有对号入坐,是无法发挥宽带完整的性能和速率的。

宽带和网线的区别

USB转RJ45千兆网卡是一种利用USB接口将Windows、MAC、Vista、Linux等系统的网络设备连接到千兆以太网的解决方案, 它为企业和家庭用户的网络设备提供了额外的千兆以太网端口,传输速率可以达到5Gbps甚至10Gbps。

①性质不同

宽带和网线是具有两种不同性质的物体,它们之间从本质上就是有区别的,宽带是一种抽象的概念,表示一种动态的信息传输速率,而网线是一种介质,是信息传输的载体。

②作用不同

宽带的作用是为了传输不同速率的网络信息。网线是为了使得设备之间相互连接,提高设备间的网络信息传输效率。

③存在方式不同

宽带是以一种虚拟的方式存在,没有实物。网线是一根根实际的线缆,拥有具体形态。

宽带和网线的应用

宽带主要运用于宽带通信,宽带通信是依托光纤通信网,向用户提供视、图、文、通信和数据的交互多媒体信息。可以应用的场景有很多,如:语音网关、智能化小区、远程医疗、工作会议视频、家居银行、远程视频监控、网络互动游戏、视频点播等。

网线是现如今网络综合布线必不可少的一个材料,网线可用于网络连接、布线工程、设备间或水平子系统的端接,设备端口与模块化跳线系统的连接,如:连接电信宽带ADSL MODEM和无线路由器、交换机、集线器、防火墙等设备之间的LAN接口道电脑的网卡接口等。因此小到家庭网络、办公场所,大到局域网、城域网,都可以用到网线。

总结

相信通过上面的讲解,大家已经了解了宽带和网线到底存在怎样的区别,更多有关网线的详细信息可以查看《藏在网线中的“猫腻”——网线好坏如何区分!?》

相关文章:DSL VS 网线 VS 光纤:用于网络连接哪个更好?