中文

单模光模块和多模光模块有何区别,如何选择?

发布于 2021年06月26日 by
4.3k

随着数据中心和5G应用的高速发展,光模块渐渐被越来越多的人所熟知,也得到了广泛应用。我们都知道,光模块可以根据参数类型来区分,如我们经常提到的单模光模块和多模光模块。那你知道单模光模块和多模光模块中的单模和多模分别代表什么意思吗?单模光模块和多模光模块之间有哪些区别?不同的应用情况下又该如何选择呢?本篇文章将为您详细讲述二者之间的区别和如何选择的问题,您可以带着疑问看下去。

什么是单模光模块和多模光模块?

光模块根据适用的光纤类型的不同分为单模光模块和多模光模块,单模光模块的光纤波长为1310nm、1550nm以及WDM波长,而多模光模块的光纤波长为850nm或1310nm,目前主要是以850nm光纤波长为主。单模光模块和多模光模块中单模和多模指的是光纤在光模块中的传输方式,因此它们分别需要搭配单模光纤和多模光纤使用,单模光纤线径为 9/125μm,多模光纤线径为50/125μm 或 62.5/125μm。若还想了解关于单模光纤和多模光纤的相关知识可阅读《单模光纤和多模光纤的对比》这篇文章。

单模光模块和多模光模块的区别

其实单模光模块和多模光模块不仅仅只是搭配使用的光纤类型有所不同,其他方面也有区别,如下文所示:

传输距离

单模光模块常用于远距离传输,并且光纤波长不同的单模光模块传输距离也不同。光纤波长为1310nm的单模光模块在传输过程中损耗大但色散小,传输距离一般在40km以内,而光纤波长为1550nm的单模光模块在传输过程中损耗小但色散大,传输距离一般在40km以上,最远可以无中继直接传输120km。 多模光模块常用于短距离传输,传输距离一般在300~500m以内。

应用范围

由上文介绍可知单模光模块常用于传输距离较远和传输速率较高的网络中,如城域网、无源光纤网络等,而多模光模块常用于传输距离较短和传输速率较低的网络中,如数据中心机房、局域网等。

光源

单模光模块和多模光模块采用的光源不同,单模光模块采用的光源是发光二极管或激光器,而多模光模块采用的光源是LD或LED。

功耗

单模光模块的功耗一般比多模光模块的功耗大,但光模块的功耗主要是由光模块的参数、型号和品牌等因素来决定的,所以不同参数、型号和品牌的单多模光模块也会存在功耗相同的情况。

价格

与多模光模块相比,单模光模块使用的器件数量较多、采用的激光器光源较贵,因此单模光模块的价格高于多模光模块的价格。

单模光模块和多模光模块如何选择?

上文提到单模光模块与多模光模块在传输距离、应用范围、采用光源、功耗和价格方面都存在不同,因此在进行选择的时候需要根据实际的应用环境而定。 如,传输距离较远的城域网应选择单模光模块,传输距离较短的局域网选择多模光模块更加适合。简单来说,在节点多、接头多、弯路多和连接器与耦合器用量大的网络环境中应选择多模光模块,而在长途干线中应选择单模光模块。

单模光模块和多模光模块使用常见问答

虽然已经详细说明了单模光模块和多模光模块的概念及区别,但还有不少用户对于它们的使用还有存疑的地方,下面将解决用户的三大疑惑:

单模光模块可以连接多模光纤吗?

用于短距离传输是可以连接的。单模光模块和多模光纤连接时,光纤在单模光模块中是以多模方式进行传输的,因此色散比较大,只可以用于短距离传输,且传输性能无法得到保障。所以建议单模光模块连接单模光纤,尽量不要连接多模光纤。。

多模光模块可以连接单模光纤吗?

多模光模块不可以连接单模光纤,因为不仅会产生较大的损耗,甚至还有可能无法通信。因为多模光模块的光发散角大,单模光纤的线径小,而传输距离越远,信号的衰减量就越大,可能信号还未达到传输距离,就已衰减完。

单模光模块和多模光模块可以混用吗?

理论上,当单模光模块和多模光模块信号都能被接收器响应接收、且光功率在接收范围内,是可以混用的,如100M LX单模光模块100M FX多模光模块是可以混用的,因为它们能相互接收信号,且接收光功率在相同范围内。但是1G以上的光模块不建议这么使用,因为1G以上的多模光模块的波长主要是以850nm为主,且使用时需要注意的事项太多。

总结

通过上文介绍,相信您应该对单模光模块和多模光模块已经了解清楚了。为避免造成链路故障,建议您在选择单模光模块和多模光模块时,还是需要根据您实际的应用情况来确定,更重要的一点是,不要将单多模光纤和单多模光模块进行混用。