中文

网线类型大揭秘!三分钟教会您选出合适的网线

发布于 2021年12月24日 by
5.7k

目前,常见的网线类型有五类(Cat5)、超五类(Cat5e)、六类(Cat6)、超六类(Cat6a)、七类(Cat7)和八类(Cat8),从外观上来看,虽然这些网线大同小异,但本质上还是存在一定的差异性。为了便于您在布线时做出正确的选择,本文将为您详细介绍不同类型的网线及其区别。

网线类型
 

网线类型概述

五类网线VS超五类网线VS六类网线VS超六类网线VS七类网线VS八类网线:有什么区别?

根据网络标准的不同,网线分为五类网线、超五类网线、六类网线、超六类网线、七类网线和八类网线。

五类网线:多年来,五类网线一直是家庭网络的优选方案,我们可以在路由器、计算机主机上看见它的身影。五类网线(即Cat5网线)由四对铜质绞线而成,端接RJ45水晶头,带宽为100MHz,传输速率为10/100Mbps。

超五类网线:超五类网线(即Cat5e网线)是五类网线的改进版,它在性能上得到了一定提升,比说,衰减小、串扰少,能支持1000Mbps传输速率。相比五类网线,超五类网线拥有更多屏蔽类型。

六类网线:六类网线(即Cat6网线)与五类网线、超五类网线拥有相同的组成结构,但其带宽是它们的2.5倍,高达250MHz,传输速度可达10Gbps。通常情况下,当六类网线用于千兆以太网时,最大传输距离为100m;但用于万兆以太网时,最大传输距离只能在37~55米内。

超六类网线:超六类网线(即Cat6a网线)是六类网线的改进版,同样是ANSI/EIA/TIA-568b.2和ISO 6类/E级标准中规范的一种非屏蔽双绞线,其导体直径大、线芯绞距密,具备良好的散热性、抗外部电磁干扰和抗线对间串扰性能,信噪比高,支持高达500MHz的带宽,传输速率为10GbpsZ,最大传输距离为100m。

七类网线:七类网线(即Cat7网线)是ISO 7类/F级标准中最新的一种屏蔽双绞线,与上述网线相比,它的衰减性能更加优越。七类网线能支持600MHz的带宽,传输速率为10Gbps,最大传输距离为100m,虽然它能用于40Gbps和100Gbps的信号传输,但传输距离有限,最大传输距离分别为50m、15m。

八类网线:与七类网线一样,八类网线(即Cat8网线)也是一种屏蔽双绞线,符合IEEE 802.3bq 25G / 40GBASE-T、ISO / IEC-11801等标准,带宽高达2000MHz,传输速率可达40Gbps,最大传输距离为30m。

简单来说,这些类型网线在带宽、速率及应用上存在一定差异性。详见如下,

 

网线类型

五类网线

超五类网线

六类网线

超六类网线

七类网线

八类网线

传输

速率

10Mbps/100Mbps 1000Mbps 1000Mbps/10Gbps 10Gbps 10Gbps 25Gbps/40Gbps

传输

距离

100m 100m 100m/37m~55m 100m 100m 30m
带宽 100MHz 100MHz 250MHz 500MHz 600MHz 2000MHz

屏蔽

类型

非屏蔽&屏蔽 非屏蔽&屏蔽 非屏蔽&屏蔽 非屏蔽&屏蔽 双屏蔽 双屏蔽
应用 用于10BASE-T和100BASE-T的网络,如家用。(正在逐渐被超五类网线取代) 用于千兆以太网,如家用、小型企业网。 用于千兆以太网,如家用、中型企业网。 用于万兆以太网,如大型企业网。 用于万兆以太网,如机房、网吧、大型企业网。 用于短距离的超高速网络,如数据中心机柜内25Gbps和40Gbps链路的连接。

UTP网线 VS FTP网线 VS STP 网线 VS SFTP网线 VS ASTP网线:有什么区别?

根据网线屏蔽类型的不同分类,网线分为STP网线、SFTP网线、UTP网线、FTP网线、ASTP网线。在了解这些网线类型之前,我们先了解清楚这些字母代表的什么意思。其中,“TP”代表双绞线(指网线),“U”代表“非屏蔽”,“F”代表“铝箔屏蔽”,“S”代表“编织屏蔽”,“A”代表“铠装”。

UTP网线即非屏蔽网线,顾名思义,内部结构没有屏蔽层。UTP网线是目前市面上最常见的网线,多见于六类以下的网线,包含五类、超五类。相对来说,UTP网线运输、施工和维护方便,常用于传输带宽小于250MHz且没有特殊性能要求的普通网络中。

FTP网线即铝箔屏蔽网线,指4对绞线外有一层铝箔屏蔽层(F/UTP)或每对绞线外带有一层铝箔屏蔽层(U/FTP)。相比UTP网线,FTP网线具备一定的抗干扰能力,能减少信号衰减。

STP网线:即独立屏蔽网线,指每对绞线外都有一个铝箔屏蔽层,且4对绞线外还有一个金属编织屏蔽层,相比FTP网线来说,抗干扰能力更强,可有效减少信号的衰减,适用于高速网络和高安全性传输。

SFTP网线即双屏蔽网线,该类网线是在STP网线结构的基础上,每对绞线外还自带一层编织屏蔽层,在减少外界磁场干扰的同时减少内部信号的干扰,衰减小,适用于专业的工程布线,比如,电磁环境复杂且干扰较强的机房。

ASTP网线:即铠装型双屏蔽网线,是一种外层采用了钢带铠装的特殊双屏蔽网线,在满足双屏蔽的效果外,还可有效防止啮齿、踩踏、拉扯及防爆。相比上述类型的网线,该类网线的安装成本稍贵,适用于工业特殊环境综合布线。

非屏蔽网线和双屏蔽网线有什么区别

 

网线类型众多,如何选?

由上可知,网线种类繁多,它们之间既有一致性又有差异性。随着应用对网络性能的要求越来越高,网线的传输性能在不断地更新优化。那么我们是不是一定要选择最新最好的网线呢?

其实不然,我们更重要的是结合实际应用情况选择合适的网线,实现高成本效益的布线。例如,最新版本的八类网线虽然在传输带宽、速率方面优于早前发布的超五类网线,但事实上,八类网线的价格远高于超五类网线,一味地追求最好只会增加网络布线成本。

同时,在相同的IEEE网络标准中,不同类型的网线的传输距离并不全然相同。例如,六类网线和超六类网线都能用在10GBASE-T万兆网中,但六类网线的最大传输距离只能到55m,而超六类网线能达100m。如果您想创建传输距离超过55m(100m)的10Gbps铜链路,那么选择超六类网线更合适。

此外,结合实际应用环境选择合适屏蔽类型的网线也很重要。例如,家庭环境,干扰较少,可以选择UTP网线和FTP网线,但如果是机房环境,干扰多,就必须选择具备较强抗干扰能力的屏蔽网线,比如,STP网线、SFTP网线。

简而言之,综合考虑传输速率、传输距离、应用环境(屏蔽类型)和成本,选择适用的网线才是王道!
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
44
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k