中文

图文详解超五类网线的接法

发布于 2020年06月22日 by
20.9k

五类网线(Cat5),超五类网线(Cat5e)和六类网线(Cat6)一直以来被广泛用于企业网络、数据中心网络或者家庭网络中,随着人们对网络需求度的增长,网线的类型也在不断升级迭代,以满足不同的传输距离和应用需求。例如超五类网线可以支持1000base-T的应用,传输距离长达100m,可充分满足家庭、办公室和数据中心各种应用的需求。它具有比五类网线更好的性能,比六类网线的价格更低,这些优势促使其成为应用最为广泛的网线类型之一。

超五类网线的结构

如下图所示,超五类网线由铜导线、高密度聚乙烯绝缘层以及外护套组成,其中,每根超五类网线里面都有四根铜线,并且它的尾部和RJ45连接器(水晶头)相连。超五类网线有直通和交叉两种类型,下文中会具体讲解直通网线和交叉网线的区别。

超五类线

超五类网线的接线方法

为便于识别,超五类网线中的每对铜线都具有特定颜色的绝缘层,因此在接线的过程中必须要遵循超五类网线的标准颜色代码来进行接线操作。

直通网线的接线方式,有ANSI、TIA和EIA认可的两个标准:T568A标准和T568B标准。尽管这两个标准都可以使用,但T568B标准被普遍认为比T568A接线标准更好。下图是超五类网线两种接线标准的示意图。

接线标准

在进行直通接线时,超五类网线两端的网线引出线应相同,但是,对于交叉接线方式,超五类网线两端的RJ45引出线却不相同。下图是8根导线的交叉端接示意图。

超五类线

实际上,如果你想按照T568A标准和T568B标准端接网线,可以使用这种交叉接线方式。下图是超五类网线两端的引出线。

超五类线

超五类网线的接线过程

1.准备一套网络工具套装

在进行接线操作之前,您必须先准备好超五类网线,有条件还可以先准备好一套网络工具套装,它包含所有在接线过程中会用到的工具和部件,例如线缆测试仪、RJ45连接器、RJ45网络模块、打线刀、网线钳、线缆扎带、斜嘴钳、收纳包以及油性笔等,可帮助您快速进行网线连接和网络部署。

网线工具包

2.进行端接操作

网线端接

  • 步骤1.按照实际需求截取合适长度的超五类网线,并使用剥线钳剥下外护套。

  • 步骤2.打开超五类网线并修剪多余的部分。要求:尽可能平整,否则难以准确插入连接器

  • 步骤3.按照T568A或T568B的配线方案,将超五类网线的末端按照从左到右的顺序放置。

  • 步骤4+步骤5.将超五类网线插入RJ45连接器。需要注意的是:必须以与步骤3相同的顺序排序。

  • 步骤6.使用打线刀将多余的线切掉。

  • 步骤7.使用压接工具挤压插头。这个步骤确保了超五类网线和RJ45连接器之间的牢固连接。

  • 步骤8.重复对端的过程,测试超五类网线。确保网线两端线序准确并能够进行正常的网络通信。

超五类网线的解决方案

飞速(FS)提供全套网络跳线定制服务,如长度、颜色、规格、材料、包装等,所有网线在出厂前都经过严格测试,保证连接畅通,从设计到开模,再到选材,每一步都尽显用心,来料质检,加工生产,成品质检,包装质检等多种质量严格检测考核,符合TIA/EIA-568B或TIA 568A配线标准,为您呈现优良品质,以下是飞速(FS)超五类网线的更多优势。

网线连接

1.高品质PVC/LSZH材质+选用优质环保材料

飞速(FS)网络跳线采用优质且环保的PVC/LSZH外护套+PE绝缘材料,抗拉性优,环保性强,耐磨性和抗氧化性强,还具有良好的电绝缘性和耐腐蚀性,比普通超五类网线更加经久耐用。

2.超快速传输+镀金弹片设计

低电阻无氧铜导体线芯:可支持高达10G以太网的传输速度,比普通超五类网线的传输更快更稳定。

镀金弹片设计:RJ45连接器采用50μm镀金设计,具有良好的接触与传输性能,抗氧化性强,且不生锈、不发黑,真正实现高品质传输。

结束语

飞速(FS)超五类网线可用于网络连接、布线工程、设备间或者水平子系统的端接,设备端口与模块化跳线系统的连接如:连接电信宽带ADSL MODEM和无线路由器、交换机、集线器、防火墙等设备之间的LAN接口道电脑的网卡接口等。另外,还具有屏蔽和非屏蔽,卡沟设计、无尾套设计、可伸缩设计以及LSZH、PVC/OFNR等多种类型,您还可以根据应用需要选择合适的米数或者定制符合您需求的网线。