中文

飞速(FS) S3900系列千兆可堆叠网管交换机概述

发布于 2020年06月05日 by
536

对于有组网需求的小型企业和家庭来说,如何购买到合适的网络交换机是一件难事,因为他们往往缺乏专业的技术知识、成本有限、不确定未来的需求。飞速(FS)提供的S3900系列可堆叠交换机包含:S3900-24T4S、S3900-24F4S和S3900-48T4S三种型号,这些交换机都具有先进的Layer 2+功能,为家庭用户提供高达千兆带宽的三重播放服务,也是SMB、企业和校园千兆网络接入和汇聚的理想选择。S3900系列交换机产品搭配请参阅:飞速(FS) S3900系列交换机兼容光模块和线缆

 

飞速(FS) S3900系列交换机概况

飞速(FS) S3900系列Layer 2+网管交换机由24/48个10/100/1000Base-T端口和4个光电复用口或4个10G上行链路端口组成;具有L3路由、可堆叠等功能,丰富的业务处理能力,完备的完全和QoS控制策略,满足用户对高密度接入、高性能汇聚的使用需求;配备1+1冗余电源,智能风扇,以增加网络的灵活性和可靠性。

型号 S3900-24F4S S3900-24T4S S3900-48T4S
端口 20个1G SFP, 4个 Combo SFP和4个10G SFP+端口 24个100/1000BASE-T, 4个10G SFP+端口 48个100/1000BASE-T, 4个10G SFP+端口
交换机芯片 BCM56150 BCM56151 BCM56150
交换机容量 128 Gbps 128 Gbps 176 Gbps
转发率 95 Mpps 95 Mpps 130 Mpps
最大堆叠数 6个 6个 6个
风扇 2个 1个
噪声 52 dB 0 dB 54 dB
电源 1+1冗余电源 1+1冗余电源 1+1冗余电源
最大功耗 43w 21w 45w
 

飞速(FS) 3900系列交换机特征

可靠的硬件配置

飞速(FS) 3900系列交换机配备博通56150/56151芯片,博通芯片具有行业领先的性能可确保S3900系列交换机快速处理数据、稳定的运行。此外,S3900系列交换机已通过Ixia测试,该测试可提供一种服务中断基准测试方法,测试网络设备使用吞吐量、丢包率和时延等性能,保障网络更高的性能。

无风扇设计

无风扇设计是S3900系列交换机的另一个亮点。无风扇交换机为那些在家中、图书馆、医院备受噪音困扰的人提供了理想解决方案,无噪音操作提高了系统的可靠性和能效。

丰富的Layer 2+功能

S3900系列交换机支持完整的L2功能,包含链路聚合(LACP)、生成树协议(STP / RSTP / MSTP)、802.1Q VLAN、端口镜像、RSPAN、以太网环网保护(ERPS)、DHCP监听等,高级的IGMP监听和MLD监听可以通过确保组播流量只到达指定的接收者而无需额外的组播路由器,从而节省成本并提高网络传输组播流量的效率。此外,S3900系列交换机还支持L2+功能,单播路由、组播路由和地址解析协议(ARP),可以减少网络流量负担,有助于提高流量的使用效率。

支持IPv4和IPv6

S3900系列交换机支持各种IPv6功能,如IPv4/IPv6双协议栈、IPv6访问控制列表(ACL)、IPv6 IGMP监听、DHCPv6等。这些功能让网络管理更方便,为网络拓展做好准备。

高端管理界面

S3900系列交换机采用高端管理界面,用户友好型WEB界面有助于快速简单地配置交换机,对新人比较适用;行业标准命令行界面(CLI),可通过控制台端口或Telnet进行访问,配置更快,减少宕机时间。

终身保修

飞速(FS) S3900系列交换机支持4年保修的硬件服务,并为您的交换机软件提供终身免费升级。如果您在使用S3900交换机时遇到麻烦,我们将24小时为您提供售后服务。

 

飞速(FS) 3900系列交换机多样化的应用

飞速(FS) S3900系列千兆交换机提供不同的交换机端口,如光电复用口、RJ45口、SFP/SFP+口,可以适应不同企业的网络需求,是企业必备的功能丰富、成本可观和复杂性低的网络交换机。

S3900-24T4S千兆网管型交换机

该型号交换机采用无风扇设计,可有效避免噪音的产生,让用户身处于相对安静的环境中工作,适用于图书馆、医院等需要安静环境中。

S3900-24F4S千兆网管型交换机

该型号交换机配备20个1G SFP、4个 Combo口和4个10G SFP+端口,Combo口既支持光纤传输,也能通过铜缆进行信息传输,可满足用户的不同连接需求,同时为企业网络提供更加稳定、可靠的网络连接。

S3900-48T4S千兆网管型交换机

该型号交换机具48个100/1000BASE-T和4个10G SFP+端口,其中10G SFP+端口可用于堆叠,满足用户对网络的更高需求,可轻松地帮助用户从1G网络升级到10网络,实现更加安全的企业访问和流畅的无线连接。
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
29
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k