中文

飞速(FS) S3900系列交换机堆叠配置指南

发布于 2020年06月05日 by
983

交换机堆叠是一项让多台交换机能够彼此相连成为一个整体并使用同一IP地址的技术。以此提高网络可扩展性,增强灵活性,并简化网络配置与管理。飞速(FS) S3900系列交换机专为校园网,中小型企业和家庭网络设计,能满足用户对于堆叠的需求。

S3900系列交换机更多配置操作说明请参阅:飞速(FS) S3900系列交换机端口隔离功能配置指南

 

飞速(FS) S3900系列交换机的堆叠应用

以S3900-24T4S交换机为例进行说明。如下方拓扑图所示,交换机A和交换机B堆叠组合在一起。这两台S3900-24T4S交换机堆叠形成一个单元,使得用户无需管理多台设备即可轻松扩大网络容量。同时,S3900系列交换机可根据用户需要继续堆叠,在不影响整体堆叠性能的同时最多可堆叠至6台。

在这个案例中,S3900-24T4S-A是主交换机,S3900-24T4S-B是备交换机。S3900系列的主交换机选举遵循以下原则:

 

  • 完成配置后,第一台重启成功的交换机默认为主交换机。

  • 在同时开机运行的情况下,有最高堆叠优先级值的交换机成为主交换机。用户可通过指令自主指定一台交换机赋予其最高优先级值。

  • 堆叠组内交换机同时开机且优先级值相同的情况下,MAC地址数值最小的交换机优先成为主交换机。

 

飞速(FS) S3900系列交换机的硬件连接指导

S3900系列交换机都有四个10G SFP+端口,位于最右边的两个10G端口为指定的堆叠端口。S3900全系列交换机都能通过10G SFP+模块与光纤跳线组合进行连接,或是通过10G SFP+ 高速线缆和有源光缆进行直连。堆叠数量可从2台至6台,不同堆叠数量的具体的连接方式参见下方图示。

注意:

 

  • S3900系列交换机仅支持同一型号交换机堆叠,最多可堆叠六台。

  • S3900系列交换机堆叠口默认为端口数值最大的两个10G SFP+端口,S3900-24T4S与S3900-24F4S 为27口和28口,S3900-48T4S为51口和52口。堆叠过后的端口无法再成为业务端口并作相应的配置。

  • 堆叠完成后,如果交换机之间的链路断开,参与堆叠的设备将分别独立运行,这个过程叫做堆叠分裂。在堆叠分裂的过程中,参与堆叠的交换机承载的业务流量会出现一秒钟左右的闪断现象,总体业务不受影响。

 

飞速(FS) S3900系列交换机的堆叠配置步骤

以下堆叠配置以两台S3900-24T4S交换机堆叠为例进行说明。堆叠3/4/5/6台交换机与堆叠两台交换机遵循同样的逻辑顺序与操作步骤。

配置思路:

 

  • 开启两台S3900系列交换机的堆叠功能。

  • 堆叠完成后,观察指标并保存配置,然后重启两台交换机。

  • 查看主交换机状态。

  • 查看堆叠单元的端口信息,主交换机上会显示所有端口,用于堆叠的四个端口将不会显示。

 

通过CLI进行飞速(FS) S3900系列交换机堆叠配置

1. 开启两台S3900-24T4S交换机的堆叠功能。

S3900-24T4S-A(config)#stacking enable 1
S3900-24T4S-B(config)#stacking enable 1

2. 保存配置,重启两台交换机。

S3900-24T4S-A#copy running-config startup-config

S3900-24T4S-A#restart
S3900-24T4S-B#copy running-config startup-config
S3900-24T4S-B#restart

3. 查看主交换机状态。S3900-24T4S-A是主交换机,S3900-24T4S-B是从交换机。通过主交换机管理堆叠单元时,备端交换机将无法登录。

Switch#show stacking status
stack results 1.png

4. 查看堆叠单元端口信息,主交换机上会显示所有端口信息,用于堆叠的4个端口信息将不会显示。

Switch#show interfaces brief
stack results 2.png

5. 在主交换机上创建VLAN 10,并为其配置IP地址。

Switch(config)#vlan database
Switch(config-vlan)#vlan 10
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#int vlan 10
Switch(config-if)#ip add 10.100.10.3/24

6. 在主交换机上将主交换机与从交换机的21端口的模式设置为access,并允许VLAN 10通过。

Switch(config)#interface ethernet 1/21
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config)#interface ethernet 2/21
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10

7. 在PC上配置IP地址10.100.10.4掩码255.255.255.0。

8. 连接PC与主交换机21端口,并在PC上Ping VLAN 10 的IP地址。

C:Userss>ping 10.100.10.3
Pinging 10.100.10.3 with 32 bytes of data:
Reply from 10.100.10.3: bytes=32 time=4ms TTL=249
Reply from 10.100.10.3: bytes=32 time=56ms TTL=249
Reply from 10.100.10.3: bytes=32 time=6ms TTL=249
Reply from 10.100.10.3: bytes=32 time=14ms TTL=249
Ping statistics for 10.100.10.3:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 4ms, Maximum = 56ms, Average = 20ms

9. 将PC连接到备交换机端口21上,并在PC上Ping VLAN 10 的IP地址。

C:Userss>ping 10.100.10.3
Pinging 10.100.10.3 with 32 bytes of data:
Reply from 10.100.10.3: bytes=32 time=13ms TTL=249
Reply from 10.100.10.3: bytes=32 time=3ms TTL=249
Reply from 10.100.10.3: bytes=32 time=4ms TTL=249
Reply from 10.100.10.3: bytes=32 time=10ms TTL=249
Ping statistics for 10.100.10.3:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 3ms, Maximum = 13ms, Average = 7ms

10.PC能成功ping通主交换机和从交换机,表明堆叠配置成功。