中文

飞速(FS) S3900系列交换机如何配置基于接口划分的VLAN?

发布于 2020年06月05日 by
1.0k

VLAN (Virtual Local Area Network) 即虚拟局域网,是将一个物理的局域网在逻辑上划分成多个广播域来控制广播风暴,提高局域网安全和简化网络管理的通信技术。VLAN内的主机间可以直接互访,而不同VLAN间不能直接互访,从而将广播报文限制在一个VLAN内。

虚拟局域网有基于端口划分的VLAN,基于MAC地址划分的VALN,基于IP子网划分的VLAN,基于协议划分的VLAN和基于策略划分的VLAN这五种形式。飞速(FS) S3900交换机是专门为校园网,中小型企业和家庭网服务的交换机,本文将着重讲述如何在S3900系列交换机上配置基于端口划分的VLAN。

S3900系列交换机更多配置操作说明请参阅:飞速(FS) S3900系列交换机如何配置基于MAC地址划分VLAN?

 

飞速(FS) S3900系列交换机基于端口划分VLAN的应用

下图是S3900-24F4S管理型交换机的典型VLAN组网应用。 在一楼,有两个部门——IT部和销售部。 公司的策略是:不同部门之间的主机不能相互通信,只有同一部门的主机才能互相访问。 因此,S3900-24F4S交换机上配置了不同的VLAN,隔离了两个部门之间的通信,满足了业务不同的用户不能直接访问的要求。

 

S3900系列交换机基于端口划分VLAN的硬件连接指导

根据连接设备类型和接口处理数据帧的方式,基于接口的VLAN中的交换机端口可以分为以下几种:

访问端口(Access Interface)

因为无法识别VLAN标签,访问端口只能接收和发送未标记的数据帧, 但它能为未标记的帧添加VLAN标签。通常,访问接口与用户主机或服务器之类的用户终端设备相连接。

中继端口(Trunk Interface)

中继端口可以允许多个VLAN的帧带标签通过,但只允许一个VLAN的帧从该类接口上发出时不带标签(即剥除标签),因此,中继端口一般用于连接交换机,路由器,AP以及可同时收发有标记帧和未标记帧的语音终端。

混合端口 (Hybrid Interface)

混合端口允许来自多个VLAN的标记帧通过。根据VLAN的配置,混合端口发送出去的帧都是标记帧或未标记的帧。并且混合端口可与收发标记和未标记帧的设备连接。

注意:

1. 同一VLAN间的主机可以互相通信,不同VLAN间的主机如果需要通信,必须为交换机和路由器配置中继端口或者混合端口才可以相互通信。

2. 每个接口都有一个缺省VLAN。缺省情况下,所有接口的缺省VLAN均为VLAN 1,但用户可以根据需要进行配置。

3. 中继端口和混合端口在大多数应用场景中是可以通用的,但有的场景中只能使用混合端口,比如一个端口要连接到不同网段的VLAN中,必须使用混合端口,因为该端口需要向多个未标记的数据帧添加标签。

4. 接入端口只能加入一个VLAN,因此默认VLAN为其所属的VLAN,不能进行配置。但是中继端口和混合端口均可加入多个VLAN中,用户可对其进行默认VLAN的配置。

5.下面配置过程是基于以上三张连接图进行基于端口划分VLAN的配置。

 

飞速(FS) S3900系列交换机基于端口划分VLAN的配置思路

S3900系列交换机基于端口划分VLAN的配置可以通过命令行界面和Web GUI来实现。配置的方法适用于S3900全系列交换机,下面以S3900-24F4S这款交换机的配置为例进行说明。

配置思路:

1. 将电脑连接到交换机上,通过Console口,Telnet 或SSH登录命令行界面。

2. 在交换机上创建VLAN并且给它命名ID。

3. 设置交换机的端口模式,并根据应用需求将其划分到不同的VLAN中。

 

飞速(FS) S3900系列交换机通过命令行界面划分VLAN的配置

接口规划为访问(Access)端口的配置

1. 首先,登录S3900-24F4S交换机进入命令行界面,更多登录细节可参考: 飞速(FS) 3900系列千兆管理型交换机登录指南

2. 在S3900-24F4S交换机1上创建VLAN 10和VLAN 20。

S3900-24F4S-1#configure terminal
S3900-24F4S-1(config)#vlan database
S3900-24F4S-1(config-vlan)#vlan 10,20

3. 把1/1端口模式设置为Access并把它加入到VLAN 10。

S3900-24F4S-1(config)#interface ethernet 1/1
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport mode access
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport access vlan 10

4. 将1/2端口模式设置为Access并把它加入到VLAN 20。

S3900-24F4S-1(config)#interface ethernet 1/2
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport mode access
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport access vlan 20

5. 将1/3端口模式设置为Access并把它加入到VLAN 10。

S3900-24F4S-1(config)#interface ethernet 1/3
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport mode access
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport access vlan 10

6. 将1/4端口模式设置为Access并把它加入到VLAN 20。

S3900-24F4S-1(config)#interface ethernet 1/4
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport mode access
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport access vlan 20

7. 配置完成以后,PC1和PC3在同一个VLAN10中且能互通,PC2和PC4可以互通,但不能与PC1和PC3互通。

接口规划为中继(Trunk)端口的配置

1. 首先,登录S3900-24F4S交换机进入命令行界面,更多登录细节可参考: 飞速(FS) 3900系列千兆管理型交换机登录指南

2. 在S3900-24F4S交换机1上创建VLAN 10和VLAN 20。

S3900-24F4S-1#configure terminal
S3900-24F4S-1(config)#vlan database
S3900-24F4S-1(config-vlan)#vlan 10,20

3. 将1/1端口模式设置为Access并把它加入到VLAN 10。

S3900-24F4S-1(config)#interface ethernet 1/1
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport mode access
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport access vlan 10

4. 将1/2端口模式设置为Access并把它加入到VLAN 20。

S3900-24F4S-1(config)#interface ethernet 1/2
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport mode access
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport access vlan 20

5. 将1/3端口模式设置为Trunk并允许所有VLAN通过。

S3900-24F4S-1(config)#interface ethernet 1/3
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport mode trunk
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

6. 在S3900-24F4S交换机2上重复上面的步骤,并连接两个中继端口。

7. 配置完成以后,PC1和PC3可以互通,PC2和PC4可以互通。

接口规划为混合(Hybrid)端口的配置

1.首先,登录S3900-24F4S交换机进入命令行界面,更多登录细节可参考: 飞速(FS) 3900系列千兆管理型交换机登录指南

2. 在S3900-24F4S交换机1上创建VLAN 10,VLAN 20和VLAN 30。

S3900-24F4S-1#configure terminal
S3900-24F4S-1(config)#vlan database
S3900-24F4S-1(config-vlan)#vlan 10,20,30

3. 将1/1端口模式设置为Hybrid;默认VLAN为10;并允许通过且去标签的VLAN为10,30。

S3900-24F4S-1(config)#interface ethernet 1/1
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport mode hybrid
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport hybrid pvid 10
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport hybrid allowed vlan add 10,30 untagged

4. 将1/2端口模式设置为Hybrid;默认VLAN为20;并允许通过且去标签的VLAN为20,30。

S3900-24F4S-1(config)#interface ethernet 1/2
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport mode hybrid
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport hybrid pvid 20
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport hybrid allowed vlan add 20,30 untagged

5. 将1/3端口模式设置为Hybrid; 并允许通过且带标签的VLAN为10,20,30。

S3900-24F4S-1(config)#interface ethernet 1/3
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport mode hybrid
S3900-24F4S-1(config-if)#switchport hybrid allowed vlan add 10,20,30 tagged

6. 在S3900-24F4S交换机2上创建VLAN 10,VLAN 20和VLAN 30。

S3900-24F4S-2#configure terminal
S3900-24F4S-2(config)#vlan database
S3900-24F4S-2(config-vlan)#vlan 10,20,30

7. 将1/1端口模式设置为Hybrid; 默认VLAN为30;并允许通过且去标签的VLAN为10,20,30。

S3900-24F4S-2(config)#interface ethernet 1/1
S3900-24F4S-2(config-if)#switchport mode hybrid
S3900-24F4S-2(config-if)#switchport hybrid pvid 30
S3900-24F4S-2(config-if)#switchport hybrid allowed vlan add 10,20,30 untagged

8. 将1/3端口模式设置为Hybrid;并允许通过且带标签的VLAN为10,20,30。

S3900-24F4S-2(config)#interface ethernet 1/3
S3900-24F4S-2(config-if)#switchport mode hybrid
S3900-24F4S-2(config-if)#switchport hybrid allowed vlan add 10,20,30 tagged

9. 配置完成以后,PC1和PC2能够与PC3互通,但PC1不能和PC2互通。

 

飞速(FS) S3900系列交换机通过Web GUI界面划分VLAN的配置

1. 打开浏览器,输入IP地址10.32.96.153进入Web GUI界面(IP地址是在CLI界面启动Web服务时设置的)。

2. 登录Web GUI(默认账号和密码是admin/admin)。

3. 按顺序点击:系统管理 > VLAN > 静态 VLAN > 新建(用来在交换机上创建新的VLAN)。

5. Web GUI First Step.png

4. 在“VALN ID”里面依次输入10,20,30,依次点击“应用”,然后关闭该界面。

6. Web GUI Second Step.png

5. 把端口1模式设置为Access,并把它加入到VLAN 10中。在“端口范围”里输入1,选择Access模式,在“VLAN ID”里输入10,然后点击“应用”。

7. Web GUI Third Step.png

6. 把端口2模式设置为Trunk,并允许VLAN 10,20,30通过。在“端口范围”里输入2,选择1Q Trunk模式,在“VLAN ID”里分别输入10,20,30,然后依次点击“应用”。

8. Web GUI Fourth Step.png

7. 把端口3模式设置为Hybrid,并允许VLAN 10,20,30带标签通过。 在“端口范围”里输入3,选择Hybrid模式,在“VLAN ID”里分别输入10,20,30,然后依次点击“应用”。

9. Web GUI Fifth Step.png

8. 在配置完成以后,你可以在“成员列表” 界面查看相应VLAN的端口配置细节。

 

相关文档

【疑问解答】关于VLAN技术您了解多少?