中文

光纤熔接机的光纤对准方式

发布于 2020年09月16日 by
6.3k

用光纤熔接机进行光纤熔接是光纤现场端接的主流方法之一,因此现在市场上的光纤熔接机种类繁多,让人眼花缭乱。如何选择一款性价比高的光纤熔接机成为许多技术工人比较头疼的问题。我们知道,光纤熔接机的对准精度对光纤熔接的质量至关重要,本文将介绍光纤熔接机的两种光纤对准方式,希望对您选择合适的光纤熔接机有所帮助。

关于光纤熔接机

光纤熔接机主要用于光通信中光缆的施工和维护,所以又叫光缆熔接机,它的一般工作原理是利用高压电弧将两个光纤断面熔化的同时利用高精度运动机制平缓推进两根光纤,使其融合成一根,以实现光纤模场的耦合。从这里我们可以看出,两根光纤的对准程度是决定光纤熔接质量的重要因素,光纤的对准程度越高,光纤熔接的质量越佳。

光纤熔接机的对准方式

现在,光纤熔接机的对准方式有两大类:纤芯对准式和包层对准式:

纤芯对准式

纤芯对准式光纤熔接机采用纤芯探测系统(CDS,Core Detection System),有时也叫轮廓对准系统(PAS,Profile Alignment System),内置有6个马达和2台CCD摄像机,通过侧面投影系统进行光纤对准。其光纤的对准过程是:熔接机内部红光光源发出的光经过反光镜照射光纤,进入物镜后汇聚,在X、Y两台摄像机的电荷耦合器件(CCD,Charge Coupled Device)上成像,光纤内部由于纤芯及包层的折射率不同,在电荷耦合器件(CCD,Charge Coupled Device)上成像的灰度不同,形成亮暗条纹,通过一定算法将这些条纹对齐。

纤芯对准式光纤熔接机的熔接性能高,损耗小,适合所有应用的光纤熔接,在将旧光纤与新光纤熔接时的效果极佳。

包层对准式

包层对准式光纤熔接机内置有2个马达和1台摄像机,其光纤对准过程是:将要熔接的光纤分别放在固定V型槽中,然后利用摄像机根据光纤的同心度调整固定V型槽的位置,使两根光纤的包层对准,最后用两个马达推进光纤进行电极放电熔接。

包层对准式光纤熔接机对固定V型槽的精密度要求很高,而且必须干净无污染。此外,由于这种熔接机对准是光纤的包层而不是光纤,熔接后的光纤损耗也比较大。总的来说,包层对准式光纤熔接机适合短距离传输的单模、多模光纤熔接应用。

结束语

包层对准式光纤熔接机主要应用于光纤入户等对光纤熔接质量要求不太高的场合,价格相对便宜。纤芯对准式光纤熔接机配备了包括聚焦马达在内的精密六马达对准系统,和特殊设计的光学镜头及软件算法,能准确识别光纤类型并自动选用与之相匹配的熔接模式进行熔接,以保证熔接质量;它的技术含量比较高,除可用于光纤入户之外还可应用于干线光纤熔接,因此价格相对也会较高。