中文

网络机柜有什么作用?如何布线?

发布于 2020年08月21日 by
4.6k

互联网高速发展的时代背景下,各种机房网络设备不断增多,很多企业提出了扩容的需求,而昂贵的土地租金成本使得设备都向高密度方向发展,占地面积小又能容纳多种设备的立体网络机柜变成机房必不可少的基础设施。那么网络机柜是什么?具备什么样的作用?与服务器机柜的区别体现在哪里呢?网络机柜又是如何布线的呢?下面就由飞速(FS)为您解疑释惑。

网络机柜是什么?

网络机柜是一种由框架和盖板两部分组成的长方体机柜,可将交换机、光纤适配器、光纤配线架等设备安装在一个机柜里,具备电磁隔离、噪声隔离、通风散热、抗震动、抗腐蚀等性能,能保证设备稳定可靠的工作,以及安装、维修、管理等操作的便捷及安全性。被广泛应用于网络综合布线、计算机机房、广播电视等领域。

网络机柜的作用

网络机柜的作用除了上述提及的减少设备的占地面积以外,它还具备以下作用:

1.可有效提高机房整体的美观度;网络机柜的19英寸设计能容纳大量的网络设备,简化机房布局,提高机房的美观度。

2.可有效确保设备的安全、稳定性,网络机柜的散热风扇可将设备工作时散发的热量送出机柜外,确保设备安全、稳定的运行。

另外,网络机柜还可增强电磁屏蔽,较少工作噪音,甚至还可以过滤空气。

网络机柜与服务器机柜的区别

目前有很多人将网络机柜与服务器机柜混为一谈,认为是一种机柜,其实网络机柜与服务器机柜之间还是存在着区别的,主要区别体现在以下两个方面:

1.两者的用途不同

服务器机柜一般是用来安装服务器、显示器或UPS等设备,为电子设备提供良好的工作环境。而刚刚上述也提到了网络机柜主要是用来安装路由器、交换机、光纤配线箱、光纤适配器等设备。

2.两者的尺寸不同

服务器机柜的尺寸大小一般是2048*600*1100mm,而网络机柜的尺寸大小一般是2048*800*1100mm。

经上述网络机柜与服务器机柜区别的介绍,相信您应该充分了解了网络机柜与服务器机柜,那么在选择机柜时,可根据实际业务需求选择合适的机柜。

网络机柜如何布线?

网络机柜布线时与理线架或配线箱一起搭配使用;对机房了解的人应该知道网络机柜是用来安装交换机等设备的,由于网络机柜空间较大,安装的设备较多,因此网络机柜里的线缆数量将会不少,考虑到垂直和水平方向线缆的固定,网络机柜布线时可与垂直理线架和水平理线架搭配使用,若是应用在40G/100G网络环境中,则可以与超高密度光纤配线箱搭配使用。另外,为了方便网络机柜中的线缆管理,我们可以利用扎线带将线缆分类进行捆绑固定。

飞速(FS)网络机柜符合19英寸国际标准、度量系统以及EISI标准,可支持大规模的网络设备,能为网络综合布线提供理想的解决方案。此外,飞速(FS)网络机柜采用优质冷轧钢板,表面做防锈磷化处理和静电喷塑,具备良好的散热性,同时它还具备以下四大特点:

1.配备弹力锁,可快速安全锁定;

2.内部层板可拆卸,便于设备维护;

3.顶部配备散热风扇,可保持机柜内设备性能的稳定性;

4.对导轨采用数字编号,安装调节方便且精准。

总结

经本文介绍相信您对网络机柜有了充分的认识,在使用网络机柜布线时会更加的灵活、快速。飞速(FS)是一家数据中心&云硬件的供应商,一直以来我们致力于理线产品的研发、生产及销售,可为您提供品质优良的机柜以及理线产品等,有效帮助您实现灵活的高密度综合布线方案,想了解更多关于机柜的产品或专业解决方案可访问飞速(FS)官网或拨打热线4008-652-852。