中文

中小企业如何选购企业级有线路由器?

发布于 2019年09月10日 by
3.1k

企业级路由器作为连接互联网,与外界沟通和交流的重要基础性设备,它的选择是否恰当,直接决定了中小企业办公的效率和是否能正常的运转。但是市场上的企业级路由器种类繁多,各种花哨功能层出不穷,一不小心就很容易被忽悠上当。

企业级路由器选购的几个因素

企业级路由器的主要是用来支持不同的服务等级,虽然Hub和网桥也可以实现端点互连,而且价格便宜,安装简单,但是它们不支持服务等级。路由器能够将网络划分成多个优先级别,支持一定的服务级别。在选择企业路由器时,应该考虑以下几个因素:

降低网络成本,提高宽带利用率

虽然中小型企业人员少、业务少,但其发展潜力巨大,随着小型企业规模的不断扩大,员工用网需求量日益剧增,对网络带宽提出了更高的要求。为了保障企业网络的顺畅性,员工工作的高效性,且节省未来企业网络扩容成本,一款可以进行两WAN或者多WAN叠加,可以进行智能流控的企业级路由器,可以大大提升宽带的利用率,保证企业员工高效上网。

降低设备成本,更方便的扩展网络

中小型企业无法像大型企业一样,拥有专业的采购人员和网络技术人员,且网络投入成本有限。因此,更加需要从自身的角度出发,兼顾可操作性、安全稳定性以及经济性等因素,选择经济实用、安全可靠且灵活可扩展性的路由器。

规范的管理员工上网

企业网络主要是服务企业业务经营,与企业办公无关的网络应用自然会影响到员工工作效率,中小型企业若想良好的发展下去,员工上网行为管理尤为重要。除了可以通过公司制定对网络的使用规范进行行政化规定以外,也可以通过具备网络行为管理功能的路由器,对员工手机或电脑的使用进行管理,限制部分网站或应用的访问,规范员工用网,从而提高企业信息化办公效率。

与此同时,为了有效防止中小型企业网络故障的发生且及时响应问题,需考虑路由器供应商是否提供技术支持以及是否具备完善的售后体系。

选择企业级有线路由器还是无线路由器?

千兆有线路由器多属企业级路由器。在性能和使用功能上较多用于家庭的无线由器有更高的需求。这种企业级路由器多具对内网接入的网络设备进行管理的功能、加密企业和分支机构的机密数据以保障数据安全、上网行为管理规范网络使用、高效防火墙、支持Web认证、入网认证及其他更多的实用功能。

而多用于家用的无线路由器,在功能和性能上则要相对简单得多,用户量巨大,自然在价格上也就便宜得多。

选择企业级千兆路由器还是百兆路由器?

企业级百兆路由器、企业级千兆路由器的判断依据是,路由器的有限网络是百兆还是千兆。

如果企业级路由器所有有线接口是百兆,那么它就是一个百兆的路由器。相反,如果企业级路由器的所有有线接口是千兆的,那么它就是一个千兆路由器。之所以强调这一点,是因为有些企业级路由器的有线接口是百兆、无线传输是千兆,这种路由器本质上仍然是百兆路由器,但是有一些商家,会宣称是千兆路由器,忽悠一些不懂的商户。

企业级千兆路由器适合有特殊网络需求的用户以及工作单位,比如网吧、具有互联网流量监控需求的单位等。同时,在网络P2P应用下,时常需要高速下载或上传高清影音、游戏等超大文件,也同样需要千兆路由器提供更前的传输数据能力。

其次,随着网络攻击日渐泛滥,企业千兆路由器的高效能力可以空出更多空间去处理网络攻击的数据信息,来分担其网络防御的负担,这点上百兆路由器就无法做到。

企业级千兆有线路由器搭配方案

ER-5/ER-6企业级千兆路由器是新一代高性能互联网路由器,采用高性能MIPS多核处理器支持用户和服务的各类业务需求,以及繁忙的业务量。ER-5路由器集成了宽带路由,防火墙,交换机,VPN,流量管理和监控,内网安全等功能,具有强大的数据处理能力同时,具有超高的线速吞吐量和行业领先的新连接能力,可同时应用于120个用户的应用程序适用于复杂的网络应用,如中小型互联网 咖啡馆,中小企业,中小学校和政府。

简化复杂的网络

ER-5集宽带路由、防火墙、交换机、VPN、流量管理、监控内网安全等功能于一体,;ER-6专为中小型分支机构设计,集网关,DPI流量,AC管理,Portal认证等功能于一体。配置简单,易于使用,具有强大的数据处理能力,适用于复杂的网络应用。

机架式设计——安装便捷

1U金属机箱可安装在标准尺寸的19英寸机架中,安装简便,坚固耐用。

路由器

多功能连接口

ER-5路由器提供多种接口类型,包含5个1Gbps以太网电端口,1个USB3.0端口,1个电源端口,;ER-6路由器具有6个1G的RJ45口,2个USB3.0端口,1个控制台端口,WAN或LAN接口都可以根据实际环境进行配置形成网络连接。

无风扇设计,良好的扇热性

侧面和背面均采用无风扇设计,确保无噪音和免维护操作,适用于办公环境。

合理高效的管理和维护

采用图形化的Web管理界面,支持性能监控,故障警告,攻击和病毒等多种监控方式,方便网络维护。在千兆宽带的网络环境中,除了必须使用企业级千兆路由器外,还应该使用千兆网线,即千兆路由器+千兆网线的组合方案,这样网速才能达到1000M,如果使用百兆网线,那么上网速度会被限制在100M,白白浪费900M的宽带资源。

您的挑选企业路由器之前,需要先弄清楚网络环境、需要哪些功能,这样才能购买到合适的路由器,飞速(FS)不仅具有性能可靠、性价比极高的企业级千兆有线路由器,而且拥有专业的技术团队可以帮助您判断哪些产品是您需要的,提供省心的售前服务。