中文

小型企业网如何利用10G万兆交换机进行连接

更新于 2023年05月29日 by
5.2k

网络构建需求:

类似工作室或者办公室的网络,预计放置10~15台电脑,内部局域网的数据共享交换机的速度,要求速度尽量快,读写能达到200MB/S以上的速度,有什么方案好?

分析:

按照以上需求,千兆网速(理论上最高只有125MB/S,实际上能达到110M~120MB就非常不错了)达不到需求,通过组RAID磁盘阵列的文件服务器,通过万兆交换机、万兆网线(光纤)连接到电脑,可行,但是有疑问存在:

1、市面上的万兆交换机,都是核心交换机、一来价格贵,二来功耗高,用在商业场所成本不划算,发热也大,有什么好的万兆交换机、功耗较低的吗?

2、万兆网线,市面上用的超六类网线,真的能达到万兆的速率吗?水晶头怎么打,超七类网线听说也有了,但是没见过!光纤布线也不熟悉,接线也不会啊!

针对以上疑问,我们为大家整理出构建10G网络一些基础解决方案。

 

飞速(FS)构建10G网络解决方案

►核心设备

10G网络中三大不可缺少的设备为10G核心交换机,10G上行链路接入交换机以及用于服务器和存储设备的10G网络接入卡。

1、10G核心交换机

多年前,10G核心交换机的花费是非常昂贵的,大约在4000美元左右,到现在,它大大降低到了每个端口150美元以下,以思科550X和350X交换机为例,它为中小企业提供全系列12、16、24、48个10G端口,价格近1500美元,如果您选择飞速(FS) S3900-48T4S交换机(配备48个100/1000Base-T和4个10G SFP+端口),可为企业访问部署提供灵活性和可伸缩性,通过无阻塞性能优化光传输网络,并创建高达10Gbps速率的上行链路或堆叠。

2、10G接入层交换机

对于10G接入层交换机,飞速(FS) S3900-24T4S(配备24个10/100/1000Base-T端口,4个10G SFP+上行链路口)和S3900-24F4S千兆交换机(配备20个100/1000M SFP端口,4个10/100/1000Base-T&1Gb SFP Combo口,4个10G SFP+上行链路口)交换机,支持高达6台交换机堆叠,操作简便,具备高度安全的业务处理能力、灵活的网络部署、无边界的网络体验和完备的QoS控制策略。

3、服务器或者存储设备上的10G网络接口卡成本往往比较低,主要根据品牌决定,价格在几十元人民币左右。

►布线设备

在10G交换机上支持10G电口模块,一般选择用RJ45网线与10G交换机和服务器相连,万兆网线选择Cat6/Cat6a/Cat7类网线,网线长度可按照您的需求来选择。当然,您也可以选择最大传输距离为80米的SFP+电口模块和光纤来组建您的网络。

对于具有10G SFP+端口的服务器或者存储设备,成本效益较佳的连接方法是直接使用SFP 10G高速线缆与之相连,长度可以根据需求来选择,也可以选择定制线缆长度。

对于100米以外的交换机,您将需要一对SFP+光模块和光纤跳线组合,根据所需的长度决定,多模光模块可达300米,单模光模块可达80千米。

 

关于平滑的升级到10G网络的建议

文章开头所提出需求,也可以不将整个网络全部升级到10G,考虑一下从核心交换机开始将所有的接入交换机连接在一起,并连接到服务器和存储,共需要多个端口,用堆叠功能实现冗余。

将核心交换机升级到10G后,将接入交换机和服务器升级到10G,其余部分可以暂时保持原样,因为10G电口可以向后兼容千兆两路,而10G SFP+也可以与千兆SFP光模块一起工作,当然,建议是将网络全部升级到10G更能满足开头的需求。
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
44
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k