中文

如何利用理线器进行线缆管理?

发布于 2020年09月15日 by
3.3k

随着人们对速率的要求越来越高,数据中心的设备和线缆数量也在逐渐增加,而杂乱无章的线缆可能会造成网络故障,因此,线缆管理成为了数据中心必不可少的工作之一。而提到线缆管理,大家一般会想到理线架、配线箱等产品,想必大家对这几种产品也都不陌生,不过,本文要为大家介绍一种机具成本效益的线缆管理器——理线器 ,什么是理线器?如何利用理线器进行线缆管理呢?下面就由小编来为为大家一一解答吧。

什么是理线器?

都知道理线架、理线环,那么你知道理线器是什么吗?对于这个名词,想必大家还是很少听说的,其实理线器就是我们常常提到的固线器。理线器一般应用在机房,安装于机柜内,用于整理和固定线缆,保持线缆井然有序,布线环境整洁美观。

理线器的功能作用

在布线系统中,理线器的使用主要是为电缆提供平行进入RJ45模块的通道,让电缆在进入模块之前不用遭受多次直角转弯,能有效地减少电缆自身的信号辐射损耗和对周围电缆的辐射干扰。而且理线器能使双绞线有规律且整齐地进入模块,避免了日后线路扩充时由于一根线缆的变动而引起的大变动,使得系统更加可靠,而且具有扩充性。

利用理线器进行线缆管理的步骤

上述提到了理线器的作用是为了线缆管理,那么我们应该如何利用理线器进行线缆管理呢?其实只有将理线架安装正确了才能更好地对线缆进行管理。

第一步,将M6螺母固定在标准机架上,然后将M6螺丝拧入螺母中,为理线器支架预留一点空间,最后,将理线器支架和M6螺丝孔对齐安装即可。

第二步,确保螺母安装正确,拧紧螺钉。

理线架安装完毕之后,将机架内的线缆水平放置垂直圆形手指孔中即可。

总结

良好的线缆管理是数据中心运行的基础,而理线器具备灵活的线缆管理方式,能最大限度更好地对线缆进行管理,是线缆管理的理想选择之一。