中文

光纤快速连接器如何安装使用?与冷接子有何区别?

发布于 2020年09月16日 by
3.5k

光通信技术的不断更新进步,带动了FTTH(光纤到户)的大规模发展,从而促进了光纤快速连接器的市场规模不断扩大。在光纤布线过程中光纤的续接方式一般分为两种,一种是光纤热熔,这种续接方法操作较为复杂,多用于大规模铺设的长距离光信号传输中;另一种是使用快速连接器进行续接,其体积小操作简便,即使在狭小空间内也可轻松实现光纤链路的接通。与FTTH的施工部署特性相符合,因此光纤快速连机器被大规模的应用于FTTH的网络部署中。尤其是SC光纤连接器,因为它的终接成功率高、稳定性强等特点而被广泛应用于现场布线与FTTH。

光纤快速连接器有何作用?

光纤快速连接器是实现光纤快速端接的有效工具,其内部由经过了预抛光的插针和机械接头组成,在进行端接时不需要使用光纤熔接机,也不需要进行研磨,通过简单的连接工具就可以实现光纤链路的对接。光纤快速连接器可适应多种布线环境,无需其他形式的保护,对光信号的损耗极低,是实现FTTH光纤布线的重要保证。

光纤快速连接器如何安装使用?

步骤一:取下连接器尾盖并将线缆从中穿过;

步骤二:用光纤剥线钳将线缆外皮剥离,长度约为5CM;

步骤三:将米勒钳贴近夹具边缘剪掉露出的涂覆层,露出光纤;

步骤四:用防尘布拭擦、清洁裸光纤;

步骤五:用夹具对光纤进行切割;

步骤六:将光纤对准主体孔槽后插入,当光纤初步呈现弯曲的状态时,把压接盖往下按;

步骤七:将串在线缆上的尾盖拧回连接器主体后扣上外壳即可。

光纤快速连接器的安装非常简便,但要注意的是光纤快速连接器极易受到污染和损坏从而导致光纤性能受损,在安装过程中应远离灰尘和污染物,插入时动作应缓慢。

光纤快速连接器与冷接子有何区别?

光纤冷接子与预埋光纤连接器结构原理相同,属于光纤快速连接器的子产品,由于它的外形与快速连接器类似因此很多人对于这两者傻傻分不清楚。

冷接子与光纤快速连接器的区别主要在于它没有活动插头,在光纤与光纤或光纤与尾纤对接时用来对光链路节点处进行直接固定的连接,接点损耗约为0.1dB~0.2dB。主要作用于室内接线或狭小空间布线,安装更为便捷、灵活。

飞速(FS)光纤快速连接器有何优势?

飞速(FS)光纤快速连接器的接头端面在工厂经过了预先研磨抛光,配备有光纤匹配填充液体,将光纤与预埋纤固定在高精度的V形槽中,通过外径对准的方式来实现光纤纤芯之间的无缝对接,端接时间大概为1~2min。具有插入损耗小、持续性能好、维护便捷、安装快速等特点,且在电线杆或检修孔等非常具有挑战性的环境中能够实现现场自行连接,连接错误率得到有效降低,时间成本与人工成本均得到有效节省。

结语

光纤快速连接器可适应多种布线环境,无需其他形式的保护,对光信号的损耗极低,是实现FTTH光纤布线的重要保证。