中文

光模块速率怎么看?如何选择?

发布于 2021年07月28日 by
5.6k

随着如今流量的高速增长,数据中心进行了大规模地升级扩容,因此人们对光模块的需求量也在不断增加。为了适应不同速率网络和应用环境的使用需求,市面上产生了不同传输速率的光模块以供选择。鉴于有些刚进入通信行业的小白用户还不清楚怎么查看光模块的速率,本文将会简述光模块速率的查看方法以及该如何选择的问题。

 

光模块速率有哪些?怎么看?

光模块速率指的是每秒钟传输数据的比特数(bit),单位为Mb/s和Gb/s。目前市面上光模块的速率通常从100Mb/s至400Gb/s不等,常见的传输速率为100Mb/s,1Gb/s、10Gb/s、25Gb/s、40Gb/s、100Gb/s和400Gb/s。根据传输速率的不同,光模块可分为100Base光模块(即百兆光模块)、1G光模块(即千兆光模块)、10G光模块(即万兆光模块)、25G光模块40G光模块100G光模块400G光模块等。那么面对不同传输速率的光模块,又该如何辨别其速率呢?查看方法如下:

方法一

查看光模块速率最直观且最快速的方法就是查看光模块标签上的型号名。光模块标签上的型号名一般包含光模块的封装形式、速率、波长和传输距离等基本参数,所以我们拿到光模块时,可以先查看光模块的型号名来辨别它的速率。如飞速(FS)10G光模块型号名为SFP-10GSR-85,其中10G就代表它的传输速率为10Gbps。

10G光模块

不同厂家的命名规则可能存在差异,但是代号的含义基本都是一致的。不清楚这种命名规则的用户可以参考下面表格:

编号
代号
含义
A
SFP、SFP+、XFP、SFP28、QSFP+、CFP、QSFP28、QSFP-DD等
封装类型
B
FE、GE(有些厂家直接使用“G”命名),分别代表百兆和千兆
速率
C
SR、LR、ER(千兆及以上速率)/SX、LX、LH(千兆及以下速率),分别代表短距、中距和长距
传输距离类型
E
SM、MM,分别代表单模和多模
传输模式
F
单位为nm
中心波长
D
单位为km
传输距离

以此型号名为例:

SFP代表光模块的封装形式,GE代表速率为千兆,LH代表传输距离为长距,SM代表传输模式为单模。

方法二

若光模块的标签不慎遗失,我们可以先通过光模块的外观初步判断它的封装类型和速率,然后再通过读取光模块DDM信息获取光模块速率。

一、判断光模块封装类型

和初期研发的光模块相比,现在的光模块呈现小尺寸特征。以飞速(FS)光模块为例,先教您如何根据光模块的尺寸大小来判断它的封装类型。

(1)SFP系列光模块(即百兆/1G/10G/25G) SFP系列光模块尺寸大小相同,如千兆模块和万兆光模块外观和尺寸一样。SFP系列光模块尺寸长宽比为56.5*13.9mm,拉环较短并贴合在光模块壳身上。早期10G XFP/X2/XENPAK光模块比SFP系列光模块尺寸较大些,长宽比分别为77.7*8.5mm、91.1*36mm、115.2*36mm,其中XFP光模块拉环最短,而X2/XENPAK光模块无拉环。

(2)QSFP系列光模块(即40G/100G) QSFP系列光模块尺寸大小相同,如40G QSFP+光模块和100G QSFP28光模块外观和尺寸一样。QSFP系列光模块尺寸长宽比为78*18.35mm,与SFP系列光模块相比,其拉环较长并延伸到壳身外。早期100G CFP/CFP2/CFP4光模块尺寸比QSFP系列光模块尺寸更大,其长宽比分别为126.79*13.6mm、107.5*41.5mm、92*21.5mm,且都无拉环设计。

(3)QSFP-DD系列光模块(即400G) QSFP-DD系列光模块尺寸比QSFP光模块尺寸稍大些,长宽比为92.9*16.42mm,其拉环也延伸到壳身外,但比QSFP系列光模块拉环较短一些。

类型
尺寸
拉环
SFP系列光模块
56.5*13.9mm
较短,贴合在壳身上
XFP光模块
77.7*8.5mm
最短,贴合在壳身上
X2光模块
91.1*36mm
XENPAK光模块
115.2*36mm
QSFP系列光模块
71.8*18.35mm
延伸到壳身外,长度为48.97
CFP光模块
126.79*13.6mm
CFP2光模块
107.5*41.5mm
CFP4光模块
92*21.5mm
QSFP-DD光模块
92.9*16.42mm
延伸到壳身外,长度为33.27

总的来说,我们可以从光模块的尺寸大小和拉环长度来辨别它的封装和速率。常见SFP系列光模块尺寸最小且拉环最短,QSFP-DD光模块尺寸最大、拉环比SFP系列光模块拉环更长些,而QSFP系列光模块尺寸大小在两者之间、拉环最长。

光模块封装类型

二、读取光模块DDM信息

通过光模块外观初步辨别出它的封装类型和速率后,再通过读取光模块DDM信息来获取它的速率。光模块DDM信息包含光模块类型、传输速率及中心波长等参数信息,用户将光模块插到交换机上后,可以在交换机上读取DDM信息以查看光模块的速率。具体操作方式以华为交换机为例:

执行命令display transceiver [ interface interface-type interface-number | slot slot-id ]查看设备接口上的光模块信息。如图中的1000_BASE指的就是光模块的速率为1Gbps。

读取光模块DDM信息

但并非所有的光模块都支持查询DDM信息,查询之前建议确认光模块是否具备该功能。

 

不同速率光模块如何选择

不同速率光模块的封装形式、传输距离和应用范围都有所不同,因此在选择的时候需要根据实际的应用环境而定。下表是不同速率光模块的主要应用范围介绍:

类型
封装形式
最远传输距离
应用范围
100Base光模块
SFP
40km
百兆以太网
1G光模块
SFP
160km
千兆以太网、同步光纤网络(SONET)
10G光模块
SFP+、XFP
120km
万兆以太网、同步光纤网络(SONET)、10G光纤通道
25G光模块
SFP28
40km
25G以太网、数据中心、电信
40G光模块
QSFP+
40km
40G以太网、数据中心
100G光模块
QSFP28、CFP
80km
100G以太网、电信、5G网络
400G光模块
QSFP-DD
10km
数据中心

除了考虑实际的应用环境之外,还可以结合设备(如交换机)端口速率和封装类型进行考量。设备的端口速率应与光模块速率相同,但相同端口速率的设备也会存在不同封装类型的端口,因此还需要考虑设备与光模块是否兼容。

 

高速率光模块可以用在低速率端口交换机上吗?

答案为“no“。因为低速率端口交换机可能无法兼容高速率光模块,如SFP端口交换机无法兼容SFP+光模块,因此通常来说高速率光模块不能应用在低速率端口交换机上。那么有人就会问了,低速率光模块能不能用在高速率端口交换机上?这就取决于高速率端口交换机是否支持自适应多速率,若是高速率端口交换机支持自适应多速率,通常情况下是可以使用的,此时链路的速率为低速率。但从专业角度来说,考虑到网络的正常使用,还是建议您选择使用端口速率和封装都与设备相同的光模块。