中文

如何利用监控千兆交换机实现大型监控网络部署?

发布于 2019年04月22日 by
2.1k

在全球互联网时代网络监控无处不在,它促进了全球信息化建设的发展,在多项领域为人们的生活带来了便利,且还在持续的发展更迭中。但监控网络的部署与构建并不是件易事,尤其是较大型的监控网络部署,从监控交换机的选择到布线连接都较为繁复。本文将为大家讲解如何利用监控千兆交换机实现大型监控网络部署。

了解千兆以太网与快速以太网请参阅:千兆以太网和快速以太网有什么区别?

大型监控网络构建需求

某大型园区内,预安装500个高清监控摄像头,码流为3~4兆,预部署三层网络构架,即:接入层—汇聚层—核心层。影响存储主要集中在汇聚层,每个汇聚层对应170个监控摄像头。该如何选择监控交换机?交换机的选择会对影像的传输产生影响吗?

 

需求分析

选择24口交换机还是48口交换机?

大型监控网络工程在考虑部署24口或48口交换机时往往从网络的背板带宽与包转发率着手考虑。一台48口的监控千兆交换机的满配容量在达到48×1G×2=96Gbps时,才能保证在所有端口均为全双工的情况下提供无阻塞的线速包交换。若一台24口的监控千兆交换机的包转发率(端口数×1.488Mpps)未达到35.71Mpps,则该交换机不符合该网络部署需求。 只有背板带宽和包转发率都满足的情况下才能选择对应的交换机部署到该网络。

选择百兆交换机还是千兆交换机?

局域网的监控网络部署在对交换机进行选择时,接入层的监控交换机接入主要考虑从接入到汇聚之间的带宽;汇聚层是用来对视频影像进行存储的,需同时对170个3~4M即680M的码流进行处理与转发;核心交换机则需要考虑到交换容量以及从汇聚到核心的链路带宽。 综上,该监控网络部署中接入层的交换机选择百兆即可,汇聚层与核心层则需选择千兆的监控交换机才能满足部署需求。

交换机的选择会对影像的传输产生影响吗?

监控摄像中的影像传输与交换机的选择没有关系,通常影像视频的清晰度不高是因为前端摄像头影响传出的码流设定问题,这属于前端摄像头的性能范畴与交换机无关。

 

飞速(FS)监控千兆交换机解决方案

飞速(FS)监控千兆交换机,在满足不断增长的网络对更强大的性能和智能交换需求的同时也可支持IEEE 802.3af/at标准,自动检测与识别符合IEEE 802.3af/at标准的设备并为其供电。多种千兆以太网端口可供选择(8/24或48个端口),结构紧凑、即插即用且无需配置,可安装于天花板或高墙上,远离电源插座。

PoE交换机可以同时通过网线跳线传输数据和供电,是项目和小型企业网络灵活部署无线访问点或IP网络监控摄像机的理想选择。