中文

网络模块打线步骤及技巧解读

发布于 2020年09月16日 by
7.8k

在制作传统网络信息模块的过程中,打线是必不可少的一部分。打线模块使用灵活,接触性好,后期维护故障少,常用于现今的网络布线中。今天我们就来介绍下传统的打线网络信息模块的打线方法和技巧。

什么是网络模块?

网络模块也叫信息模块、六类模块和网线模块,主要用来连接设备,可以将各种低压电器插座或者连接头安装到各种面板和接线板中。使用时,将一条直通双绞线直接插入网络信息模块,即可完成与网络信息模块另一端的网线的连接,简单方便。目前网络信息模块一般用于内墙,这样既能保护模块免遭破坏,又能美化整个网络布线环境。由于其具备稳定性且经久耐用的优点,现已使用于大多网络布线中,为企业减少了绕行布线造成的高成本。现阶段常用的网络信息模块主要有6P6C网络信息模块、8P8C网络信息模块及RCA网络信息模块等等。

RJ45网络模块

网络模块打线注意事项

在制作网络信息模块前,必须准备好相对应的打线工具,比如剥线钳、剪刀、打线刀等。剥线钳主要用于分离双绞线的线芯和绝缘层,从而达到剥线的目的。在外皮被剥掉后,剪刀则用来剪掉撕剥线。接着线芯被放入相对应的凹槽,打线刀可以帮助将线芯压好。看到以上对打线工具的简单介绍,是不是感觉打线很简单呢?尽管打线过程简单,但有一点我们必须注意。

注意事项:在打线的过程中,线缆PVC绝缘层的外皮需与IDC打线端子对齐,可降低近端线对的串扰值。同时,在线缆到达IDC打线端子刀口处,尽量不要破坏对绞线的绞距。如果打接时有对芯线在IDC处分开距离太大(因4对线中有一对节距相对较大,很容易松开),则近端串音NEXT的余量就小;如果打接时能保证线对不松开,则近端串音NEXT的余量就会明显增大,前后会有3dB的差异。了解这个打线过程的基本常识,对网络信息模块的正确制作是很有必要的,接下来我们就正式开始进行打线了。

网络模块打线步骤

1、首先,在距离双绞线末端约3cm处,用剥线钳剥除其外皮,然后用剪刀剪去撕剥线。在剥皮的过程中要注意,线头需要放在剥线钳的刀口处,将双绞线慢慢旋转,直至刀口将其的保护套划开,再拔下胶皮。

网络模块打线步骤

2、接下来就要将剥掉胶皮的线放入网络信息模块的凹槽内,此时护套部分需伸入槽内约2mm左右。这里需要注意一下,一共有两种将线芯放入卡槽的方式。一种是将两根绞在一起的线对分开并卡到槽位上;另一种是不开绞,从线头处挤开线对,将两个线芯同时卡入相邻槽位。可根据自己习惯灵活选择。在凹槽内,一般都会有色标和A、B标记,标记A表示按T568A规则打线,标记B则表示按T568B规则打线。(关于T568A与T568B的线序规则,在之前的“交叉线与直通线的区别及制作教程”里详细的提到过,具体可参考《交叉线与直通线的区别及制作教程》。)

3、以T568B规则为例,首先根据模块上的图标,将线与凹槽一一对应。将绿对与橙对的线两边分开放入对应的IDC打线端口并拉紧,然后用专用单对端接工具进行压制。棕对的节距较大,需绞紧一圈,避免头部线缆扳直后会松开,然后把两对线按色标放好,再用专用单对端接工具(俗称打线刀)进行压制。

网络模块打线步骤

4、在线对全部放入相对应的槽位后,再仔细检查一遍线的顺序是否正确。待确定无误后,再用打线刀来进行压线的步骤。压线时,打线刀需要与模块垂直,刀口向外,将每一条线芯压入槽位内后,将伸出槽位的多余的线头剪断。

注:这里在压线时对操作手势有一定的要求。正确的操作可以提高生产效率,也避免了手受伤的可能。正确的手势是:把模块放在一张平整的工作台上,一只手紧握住模块,并用手指把线压住。另一只手先把芯线按色标要求放到位并拉紧(可以放一对打一对,也可以把芯线全放好后再打),然后,拿起打线刀,握住打线刀手柄的中间,使手臂与打线刀之间成一直角,将打线刀顺势往下一压即可。注意打线刀切线的刀片应该放在模块的外边,而不是里面。

网络模块打线步骤

5、下面的左图中为压接好的网络信息模块。模块压接好后,打线工作就进入了收尾阶段了。最后给模块安装上保护帽,然后把线板直卡入槽内。这样一个网络信息模块就完成了。

网络模块打线步骤

温馨提示:

打线要打到底,听到“喀嗒”声后方能放手 打线刀应启动旁边的切刀,在打线的同时切断线 不要使用美工刀打线 打完线后将盖子盖上,保持长期可靠性。

结束语

综上所述,完整的网络模块打线步骤需要用到网络模块、打线刀、剥线钳、网线这几种工具和材料,而选择品质卓越、性价比高的工具对于通信从业者来说非常重要。