中文

关于POL网络中的ODN部署方案,这些你都了解吗?

更新于 2023年06月12日 by
701

近年来,行业的智能化和信息化呈现加速发展趋势,高清视频会议、云服务、移动办公等应用几乎成为企业标配。与此同时,带宽的接入、升级和物联网融合等网络新要求也变得越来越迫切,网络架构升级成为企业解决网络难题的一个新选择。

POL(Passive Optical Local Access Network,无源光纤局域网)便是将铜缆替换成光纤的一种新型园区网络建网方式。目前市场上,基于光纤传输的POL网络有愈演愈烈之势。根据全球知名咨询公司IDC发布的《2021年中国POL市场预测》报告,2021~2022年 POL的市场规模年复合增长率将达30%。

POL全光网络

POL全光网络

什么是POL全光网络?

全光网络,理论上指的是网络传输和交换过程全部通过光纤实现的网络,因为在网络传输和交换的过程中信号始终以光的形式存在,不必在其中进行电光和光电的转换,因此能大大降低信号衰减,延长传输距离,减少信号干扰。而光接入网络一般有三个部分组成:光线路终端OLT,光网络单元ONU,光分配网络ODN。

POL网络的优势

①全光网传输,宽带、语音、视频、WiFi、CATV等多业务融合,一根光纤传输多种业务;

②采用POL无源全光网组网,无电磁干扰,使用寿命时间长,几乎无需维护,造价成本低;

③采用POL无源全光网组网,后期扩容灵活,可以平滑升级到更先进的网络系统,无需重新布线。

ODN部署

什么是ODN?

ODN(Optical Distribution Network)光配线网络是基于PON设备的FTTx光缆网络,其作用是在OLT和ONU之间提供光传输通道,ODN的最大传输距离达到20KM。

ODN产品分布

ODN网络基于应用场景,大致可以分为园区型和楼宇型,网络部署通常可以分为五个子系统,如下图所示:

园区型ODN部署

楼宇型ODN部署

中心机房子系统——位于中心机房内,包含从OLT出来的大量光纤跳纤的管理和维护,以及大芯数室外光缆的端接,通常包含大容量的光缆配线架产品

主干光缆子系统——ODN中从OLT到光分配点的光纤链路,节点设备通常包含室外交接箱和接头盒。

配线光缆子系统——ODN中从光分配点到用户接入点的光纤链路,通常包含交接箱、分光器、分纤箱等。

入户线光缆子系统——ODN中从用户接入点到用户光纤面板的光纤链路,完成多芯数光缆到单芯入户光缆的转变。

光纤终端子系统——ODN中从用户光纤面板到用户ONU的光纤链路,完成室内布线部分的工作。

POL全光网络应用案例

POL全光网络应用案例

ZTE iCampus全光园区解决方案

中兴通讯基于丰富成熟的全光网络建设经验和对行业场景化的不断深入研究,创新性的将F5G的PON技术引入园区场景,利用PON的融合承载,推出了全新方案品牌——ZTE iCampus全光园区解决方案。

ZTE iCampus全光园区方案利用PON的融合承载,极简架构优势,一张光纤网络满足园区全场景覆盖,全业务统一承载,满足园区业务云化部署,高带宽低时延,多业务泛在接入的需求,并可持续平滑演进,筑基行业数字化转型,为园区构建数字底座,具有三大亮点:

①光网底座,平滑演进:一次投资,持续演进升级,30年收益;

②极简架构,绿色节能:扁平二层网络,易部署、易运维、空间节省60%,综合能耗降低30%;

③融合高效,安全智维:一根光纤承载所有业务,智能运维,节省人力,提供多种安全防护机制。

目前,ZTE iCampus全光园区已经在企业园区、教育、医疗、政务等行业应用600+例,并打造了长安大学、齐鲁医院、华罗庚中学等行业全光示范样板。