中文

红光笔有哪些用途?红光笔怎么使用?

发布于 2020年08月20日 by
6.8k

在综合网络布线的环境中,为了满足高性能布线需求光纤经常出现裸纤、盘纤、光纤熔接等现象,由于光纤相对于铜线而言较脆弱,容易发生故障,因此光纤检测工具成为了综合网络布线中常用工具,红光笔作为排查网络故障常用的光纤检测工具之一,可快速检测光纤连通性及光纤故障点,那么您真的了解红光笔吗?红光笔除了能检测光纤故障点以外,红光笔还有哪些用途?红光笔又是怎么使用的呢?

红光笔有哪些用途?

红光笔(即光纤故障检测器,光纤故障测试笔)是以650nm(±20nm)半导体激光器作为发光器件,通过恒流源驱动发射出稳定的红光,与光接口连接进入光纤,从而实现光纤故障检测功能,其中包含检测光纤连通性及光纤断裂、弯曲等故障点定位,另外它还具备OTDR盲区内故障检查、端到端光纤识别以及机械接续点优化等功能。可用于电信/CATV工程与维护、综合布线施工与维护、光器件生产与研究及其他光纤工程中。

红光笔怎么使用?

由上可知红光笔的用途繁多,但其最常见的用法还是用于检测光纤的连通性及定位光纤的故障点,那么红光笔怎么使用呢?红光笔分两种工作模式:一种恒亮模式,其通过连续光可以稳定呈现出光纤跳线的连通性;另一种闪烁模式,其通过闪烁光快速查找出光纤故障点。具体使用方式如下:

1.安装电池,检查红光笔是否完好

将红光笔的笔头和笔身拧开,将电池安装在红光笔的笔身中(注意电池的正负极),电池安装完后将笔头和笔身拧紧,打开红光笔的防尘帽和控制开关,观察红光笔是否有红光,有红光则代表红光笔安装正确,即可使用;

2.根据光纤跳线类型选择合适的接头

根据光纤跳线类型(也就是光纤跳线的接口类型)选择合适的接头,如LC光纤跳线则选择LC接头安装在红光笔的接口上,再将光纤跳线插入到红光笔的接头上(光纤跳线插入前请用清洁工具清洗其接口);

3.打开红光笔工作模式检测光纤跳线

首先选择红光笔的恒亮模式(向上推),通过连续光检查光纤跳线是否连通、完好,若是光纤跳线中没有出现红光泄露,则表示此光纤跳线完好,若是在光纤跳线的某处存在红光泄露的情况,则打开红光笔的闪烁模式(向下推),通过闪烁光快速查找出光纤跳线的故障点。若是因为光纤弯曲过大导致光纤跳线受损,则更换光纤跳线即可,若是光纤跳线的故障点是光纤熔接处,那么有可能是熔接处存在气泡,则需重新熔接光纤。

若是您觉得上述描述不够直观,可观看详细操作视频《光纤测试工具-红光笔解决方案》

红光笔使用注意事项

1.激光对眼睛有害,故使用红光笔时应避免激光直射眼睛;

2.在使用红光笔时,建议用清洁工具将光纤跳线接口清洗一下;

3.通常情况下激光器在高温的工作环境中会缩短使用寿命,故红光笔应尽量避免高温的工作环境;

4.在使用完或长时间不使用红光笔时,为了避免灰尘、油污等污染需及时戴好防尘帽;

5.为了避免电池腐烂损害红光笔,长时间不使用红光笔时请及时取出电池。

飞速(FS)红光笔解决方案

飞速(FS)红光笔采用进口激光头,其聚光强、衰减小,可轻松穿透8~10km光纤,检测糊光纤断裂、弯曲等故障,同时也可对光衰减器和光源进行校准;另外,飞速(FS)红光笔接口属于标准2.55mm接口,可连接SC/FC/ST光纤接口,若是要连接1.25mm的光纤接口,需一个光纤转换器

总结

经上文介绍可知,红光笔的使用操作简单,它可以通过发出的红光对光纤端点检测和定位,是现场施工及光纤维护人员必备的光纤检测工具之一。近期,飞速(FS)为了让广大用户在购买产品前更加全面真实的体验到产品性能的优越性,现特提供免费试用样品的活动,欲了解详情可见飞速(FS)官网或拨打热线4008-652-852进行咨询。