中文

RJ45电口交换机 VS SFP光口交换机—千兆交换机之争

发布于 2020年09月03日 by
3.4k

RJ45电口交换机和SFP光口交换机都可用于千兆网络传输,那么搭建千兆链路时该怎么选择呢?是带SFP光口的光纤交换机还是带RJ45电口的交换机?相信这个问题困扰大家许久了。这里提供一些思路作为参考。

RJ45电口和SFP光口的挑选原则

首先,两种端口都用于传输千兆速率。但是,当传输距离大于100米时,应该选择SFP光口和光模块,而不是RJ45电口和铜缆。

当传输距离小于100米时,在二者的选择上,需要从下面几个方面去考虑:

  • 安全性:在比较恶劣的环境下,光模块会比铜线更加安全。因为铜线中的电信号易引起火灾或遭到闪电。

  • 可靠性:因为光纤的基本成分是石英,只传光,不导电,在其中传输的光信号不受电磁场的影响,故光纤传输对电磁干扰、工业干扰有很强的抵御能力。也正因为如此,在光纤中传输的信号不易被窃听,因而利于保密。而RJ45接口的铜线往往会在电流传输中产生串扰 - 通常叫做电磁干扰,它是指电力设备,比如一些高压线,工作时会对周边的其他电子产品造成干扰。因此,光纤在这一点上比铜线更具优势。

  • 网络升级需求:如果后续有带宽升级的需求,光纤跳线比超5类/6类 RJ45接口的网线更加有优势。

  • 成本:二者的实际工作速率相同,但铜口会是比较划算的选择,因为铜线便宜,而光口需要配合光模块和光纤跳线来使用,这将又会是一笔开销。

RJ45电口 vs SFP光口:千兆通信案例实操

这一部分将会用案例来讲解RJ45电口和SFP光口在实际情况中的应用。

RJ45电口 vs SFP光口:建立两座大楼间的通信

案例描述:需要用两台千兆交换机在相距91米的两栋大楼间建立通信。选择光口还是电口交换机?

案例分析:电口交换机可以节省成本。但在实际情况中,还要考虑很多因素。首先,如果两座大楼的供电系统相互独立,那么铜线连接会导致接地环路。其次,铜线也可能会被闪电击中。以上的两种情况,均推荐光纤,如果条件不允许,无线方案也是很好的。

RJ45电口 vs SFP光口:机架间连接

案例描述:要连接同一个机架上的设备,看似铜线更适合,实则不是。那为什么要选成本更高的光纤呢?

案例分析:本案例描述了同一个机架上的千兆设备选择,光口设备更胜一筹,因为铜口设备在使用网线连接时,会产生电磁干扰。另外,光口在功耗方面也比较占优势,如果链路高达100条,SFP光口相比电口,可以大大节省功耗。