中文

SD-WAN技术是什么?它有哪些优势?

发布于 2019年02月25日 by
3.4k

SD-WAN也被称为软件定义广域网,它已经成为企业网络运营商和服务提供商中最热门的话题之一。为什么会出现这个现象呢?一方面,云中部署了越来越多的基于互联网的应用程序、服务和密集型应用程序;另一方面,这些增加的设备不仅需要运营商投入大量资金,而且需要花费时间和资金来管理它们,SD-WAN的出现很好地解决了这个问题,本文中飞速(FS)将详细介绍SD-WAN含义以及它对网络的影响。

一、SD-WAN是什么?

根据Gartner公司的说法,“SD-WAN是构建、部署和运营企业广域网的一种新型方式,它可以更加经济高效地简化网络部署和管理远程分支机构连接。到2020年,SD-WAN相关产品的支出将增长到12.4亿美元,几乎三分之一的企业将采用SD-WAN技术。”通俗的说,SD-WAN是应用于WAN连接的软件定义网络(SDN)技术的具体应用,它可以实现远距离的企业网络连接,并且可以帮助运营商将流量分发到其他远程位置。目前,越来越多的企业意识到需要重新考虑当今云计算的网络架构,所以SD-WAN正在迅速取代传统的WAN。

二、SD-WAN的特点和优势有哪些?

SD-WAN的主要特征之一就是能够管理从MPLS到宽带的多种类型连接。SD-WAN能够使企业多样化的应用程序从数据中心扩展到云端,并且部署WAN的速度提升100倍、成本便宜3倍。SD-WAN还可以降低成本、提高效率,使用SD-WAN,运营商不需要购买昂贵的MPLS连接来互连远程站点,这有助于运营商减少一些昂贵但不必要的设备。

此外,SD-WAN具有强大的功能和性能,所以它引起了越来越多企业的关注和兴趣。根据Gartner公司估计,SD-WAN目前的市场份额不到5%,但高达25%的用户将在两年内通过软件管理其WAN,到2020年,SD-WAN供应商的收入将达13亿美元。

三、SD-WAN与传统WAN有什么区别?

传统的广域网通常基于分支机构堆叠的多个设备,具有不同链接的组合,因此,传统WAN设置的弊端是带宽非常昂贵。此外,传统广域网中的所有内容都取决于是否能够获得足够的基础设施支持,如无线电波传输、光纤技术、多协议标签交换(MPLS)等。

相反,在SD-WAN中,网络硬件被虚拟化,通过将网络硬件与其控制机制分开来简化WAN的管理和操作。与传统WAN相比,SD-WAN能够提供更高的电路灵活性和可靠性,并且成本更低、性能更高。

四、SD-WAN对云网络有什么影响?

随着云计算、企业移动性等密集型应用在计算环境中越来越重要,企业WAN的转型是不可避免的,而SD-WAN通过为云网络提供自动化和简化管理,可以使运营商能够成功克服管理工作负载等复杂问题。

我们知道,在传统WAN中,卫星或分支机构通常通过MPLS或其它电路连接到数据中心,这些电路仅限于相同的服务提供商,并且每个分支路由器独立工作,这对于整个网络的控制非常不利,这些问题阻碍了云端网络的进一步发展。

SD-WAN可以提供高性能的因特网接入、可以优化云端和移动应用、可以让整个网络更有效地工作。除了节省成本之外,SD-WAN还可以为基于云的网络带来以下好处:

1、更便于管理

SD-WAN可以从连接位置的物理设备抽取控制平面,所以企业和运营商可以使用多种类型的连接。这种操作基于现有的路由器和MPLS,因此灵活性更高,故障的自动切换能力更强。

2、安全性更高

安全性作为云计算来说非常重要,而SD-WAN可以根据应用和设备的身份或用户以及改进的流量可见性,来分段实现应用访问控制和其他确保网络安全的措施。

五、SD-WAN对企业网络有什么影响?

SD-WAN将使IT工程师和运营商更多地关注战略业务计划,减少网络设计; SD-WAN将涵盖所有网络连接端点,使IT工程师能够优化其应用程序的位置,从而实现更高效的业务运营; 随着企业继续迁移到SD-WAN,白盒供应商将开始抢占更大的市场份额。

结论

SD-WAN作为一种经济高效的新技术,能够为企业管理员和服务提供商管理其基于云的网络提供了有效途径,相信在不久的将来,SD-WAN将彻底改变您的网络。

相关文章:什么是MPLS?有何特点?与SD-WAN有何区别?