中文

剥线钳有哪些规格型号?如何选择?怎样规范使用?

发布于 2020年08月21日 by
5.9k

在进行布线施工、电路维护时工程师们往往需要用到一种辅助工具——剥线钳,剥线钳主要是由刀口、压线口、弹簧和钳柄等部分组成,钳柄属于手拿部位,为了防止剪切线缆时触电,钳柄一般采用绝缘体外壳。掌握剥线钳的结构、性能、使用方法和操作规范,可有效提高工作质量和效率,且可有效避免安全隐患。本文将会着重教您如何正确选择和使用剥线钳。

剥线钳的使用方法

剥线钳是线路维修使用最为广泛的电工工具,正确使用操作剥线钳十分重要,那么剥线钳应该如何规范使用呢?其实剥线钳使用方法很简单,主要分为以下三步:

首先,在使用剥线钳剥削导线绝缘层时,先用标尺将需要剥削的绝缘长度测量好,做好相应的记号,若是剥线钳自带长度尺,则可直接用剥线钳测量剥离长度;

然后,一只手握住剥线钳的钳柄,另一只手将导线放入到剥线钳的刃口中;

最后,握紧剥线钳的钳柄将不需要的导线绝缘层剥离开来,露出金属导线即可。

剥线钳的使用注意事项

想要剥线钳长久使用,除了剥线钳使用时规范操作之外,还需注意一下七点事项:

1.请勿将剥线钳当锤子使用,否则用力过大或锤击物较硬会使剥线钳断裂。

2.请勿将剥线钳当扳手使用,否则剥线钳的刀片将会出现裂口,影响日后剥线钳的正常使用。

3.请勿将剥线钳当老虎钳(钢丝钳)使用,不要用剥线钳夹断钢丝或铁丝等硬物,避免剥线钳的刀片变钝,影响正常使用。

4.请勿因为剥线钳钳柄不够长而盲目延长钳柄长度,而是使用相应规格的剥线钳进行操作。

5.有些剥线钳钳柄的保护套采用的材质不是绝缘体,而是橡胶套,不具备防电的作用,不能带电工作。

6.剥线钳的钳柄(绝缘部分)不能存在缺口、伤痕等问题,否则使用时会存在安全隐患。

7.在使用剥线钳时建议佩戴目镜,避免眼睛遭受伤害。

飞速(FS)剥线钳规格型号

市面上剥线钳的种类众多,不同类型的剥线钳具备不同的功能,在使用时会有不同的效果,那么剥线钳都有哪些规格型号呢?下面将为您介绍几款热门剥线钳。

1.多功能剥线钳

多功能剥线钳是用于切线和剥线的专业工具,具备多规格切口,既能剥多股线,也能剪网线和电缆线,其实用性强,安全方便。

飞速(FS)多功能剥线钳迷你小巧(单手即可操作),刀片切线深度支持调节,能快速剥离多种线缆(如扁平线、细圆线及网线等);具备安全锁扣,体积小等优势,可方便收纳和携带;采用加厚ABS外壳材质,扎实耐用。

2.便捷式剥线钳

便捷式剥线钳(也被称之为剥线刀)是一种用在安装插头或梯形插座时拆除线缆四周保护外套的工具,可用来剥电话线、网线等线缆。

飞速(FS)便捷式剥线钳采用优质塑料材质,具备质地厚实、轻巧便携等优势;其卡槽人性化的设计,能有效保护线缆防止受损;同时便携式剥线钳具备多功能,可当做卡线刀,插线刀,打线器,卡线器等工具使用。

3.光纤剥线钳

光纤剥线钳是用来切开和剥除光纤涂层的工具。

飞速(FS)光纤剥线钳采用三孔分段式设计,具备孔径精准、刀口锋利等特色,在使用光纤剥线钳时无需调整孔径,就能在不伤害光纤的前提下快速整齐的剥离光纤涂层。

4.皮线光缆剥线钳

皮线光缆剥线钳(也被称之为FTTH光缆剥线钳)是一种专业的FTTH(光纤到户)工具,专用于皮线光缆剥离。

飞速(FS)皮线光缆剥线钳利用人体工程学,全新升级弹簧,采用金属材质刀片,具备超强韧性、坚固耐用;且剥线钳自身携带长度尺,刻度清晰,能快速测量剥离光纤,提高工作效率。

剥线钳如何选择?

在选择剥线钳时,我们应该从以下三个方面考虑:

1.剥线钳的线径;选择合适线径(导体尺寸)的剥线钳刀片,若是剥线钳的线径过小将无法剥离线缆。

2.剥线钳的性能;若是需要带电操作,且使用频繁、剥线强度大等,那就必须购买绝缘钳柄、结实耐用、强力且省力弹簧的剥线钳。

3.剥线钳的质量(做工);选择表面光滑、刀片锋利、钳体结实耐用以及弹簧收缩性较好的剥线钳,这样使用剥线钳时,即可以不伤线,又可以不累人。

有人在购买剥线钳时总是一味的追求国外品牌,实际上只要达到以上标准的剥线钳都能适应各种场景下的维护工作,相同的品质下不必一味追求外国货。

总结

通过本文对剥线钳规格型号、使用方法、注意事项以及选择的详细介绍,相信您日后能快速选购一款合适的剥线钳,且规范使用剥线钳。飞速(FS)是一家专注于数据中心&云硬件的互联网公司,拥有专业的研发团队和技术支持团队,能为您提供品质优良的剥线钳等光纤通信产品,想要了解更多剥线钳等光纤通信产品可访问飞速(FS)官网或拨打热线4008-652-852。