中文

关于PDU电源插座,你了解多少?

发布于 2020年09月15日 by
5.9k

随着云计算、大数据和物联网等应用的逐渐普及,数据中心向绿色节能、模块化和智能化方向发展,保持数据中心内部的平衡是影响数据中心的关键,而保持数据中心内部平衡的影响因素之一是供电,因此,接下来本文将结合PDU(机架式配电单元)电源插座的类型与安装方式,为大家展示PDU(机架式配电单元)电源插座如何选择才能最有利于保证机柜内设备的供电平衡。

什么是PDU(机架式配电单元)电源插座

PDU(机架式配电单元)电源插座是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电器回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,PDU(机架式配电单元)电源插座可以在极短的时间内导通分流,从而有效避免浪涌对回路中其它设备的损害。在每个网络系统中都需要用到PDU电源插座,它能为系统中的设备提供电源确保正常工作,因此PDU电源插座是网络系统中必备设备。

PDU电源插座的功能作用

PDU电源插座一般应用于数据中心、配电机房、工业厂矿、生产车间、电脑机房和企业商场等各个领域,在这些应用环境中,PDU电源插座主要的功能作用体现在以下三个方面:

1.能提供足够多的插座,用来支持不断增长的网络需求;

2.能够帮助网络管理员跟踪设备消耗的电量,随时为需要电能的设备提供安全可靠的电源;

3.能自动检测电流电压,具备供电过载保护的作用。

PDU(机架式配电单元)电源插座的类型

根据功能的不同,如:性能稳定的机架配电、电流和电压监测、网络接口、单个电源输出控制等,可以将PDU电源插座分为四种不同的类型。如下图所示:

从上图中可以看出,PDU(机架式配电单元)电源插座功能不同所具有的性能就不同,能实施的效果也不同,您可以根据您所需要侧重的效果,进行购买对应的那一类。

PDU电源插座与普通插座的区别

PDU电源插座与普通插座之间存在着怎样的区别?主要体现在以下五点:

1.两者的功能不同

普通插座只具备供电过载保护和总控开关的功能,而PDU不仅有供电过载保护和总控开关,还具备防雷抗冲电压、防静电防火等功能。

2.两者的材料不同

普通插座采用的是塑料材质,而PDU电源插座采用的是金属材质,具有防静电的作用。

3.两者的应用领域不同

普通插座一般应用于家庭或办公室,为计算机等电器提供电源,而PDU插座电源一般应用于数据中心、网络系统和工业环境中,安装在设备机架上,为交换机、路由器等设备提供电源。

4.两者的负载功率不同

普通插座的电缆配置较弱,其电流数一般为10A/16A,额定承载功率为4000W,而PDU电源插座的配置相对于普通插座的配置较好,它的电流数可为16A/32A/65A等能满足更多需求,其额定承载功率可达4000W以上,能够满足机房用电要求。而且当PDU电源插座负载过大时,它能自动断电,具有一定的防火功能。

5.两者的使用寿命不同

普通插座的寿命一般是2~3年,插拔次数是在4500~5000左右,而PDU电源插座的寿命可达10年,插拔次数高达10000以上,是普通插座的5倍以上。

PDU电源插座能家用吗?

答案是“yes”,从上述PDU电源插座与普通插座的区别中可以看出,无论是从电源插座的功能性、安全性等性能上来说,PDU电源插座都是可以在家里使用的,它即安全又经济,是您家庭用电的理想选择。

PDU(机架式配电单元)电源插座的安装方式与注意点

PDU(机架式配电单元)电源插座的安装方式主要有两种,分别为水平安装与垂直安装:

①水平式482.6*44.4*44.4 毫米(1U)机架安装式 PDU,主要与开放式框架机架配套使用,且配有音频/视频设备。

②垂直式0U PDU使得配电插座更加靠近所供电的设备。该安装方式的产品为数据中心的不二选择,因为它们不占用机架空间,且所需电源线更短,电缆布线管理方便。这种安装方式可确保每条电源线布线井然有序。

在数据中心应用环境中,建议尽可能选择垂直安装式0U规格的产品,这样可以有效利用空间,并减少电缆布线杂乱现象。

在使用PDU电源插座时,我们应该注意以下四点:

1.请勿用湿手触摸电源插头或连接器。

2.请勿在靠近水的地方使用PDU电源插座。

3.请勿将PDU电源插座安装在任何热源附近,如散热器、加热器、放大器、炉子以及其他产生热量的设备。

4.请勿将金属物体或任何其他导电材料附在PDU电源插座电源线上。

PDU(机架式配电单元)电源插座如何选择

大多数情况下,选择合适的PDU(机架式配电单元)电源插座通常会面临多达上百种型号,同时,还包括考虑系统可用性以及给更高功率密度设备供电能力等其它方面的挑战。一旦选定机架式 PDU,IT 管理员需要考量该产品是否能支持下一代 IT 设备,考量因素包括供电容量、插座类型及数量等。

不同的PDU(机架式配电单元)电源插座产品具备诸多不同的产品特性、额定功率以及输入输出电缆连接类型。选择正确的机架式 PDU 有时并非易事,尤其是并不知道安装于机架内设备的确切信息时。包括虚拟化、融合式基础设施(包含有计算、存储和网络)以及高效率需求等在内的新趋势,使得通盘考虑如何选择机架式PDU变得尤为重要。

为特定机架挑选一款合适的机架式 PDU,需要了解机架中设备的相关信息、现场的配电情况以及对其它辅助功能的需求。

大多数情况下,可以遵循一个“由内而外”的顺序挑选PDU(机架式配电单元)电源插座:

①确定输出插座类型及数量;

②预估配电容量;

③确定输入插座类型;

④选择支路的可视化功能和控制选项;

⑤选择外观与安装方式。

总结

PDU电源插座具备着普通插座没有的功能作用,相信日后PDU电源插座不仅仅只是应用在网络系统中,也会替代普通插座走进千家万户。