中文

如何利用12芯/24芯光纤配线盒实现40G/100G网络连接?

发布于 2020年05月20日 by
4.1k

40G/100G网络的发展对数据中心提出了必须满足高速率高密度的需求,在综合布线场景中,MTP/MPO组件有较强的灵活性,最大可实现72芯光纤布线,因此热度较高。12芯/24芯光纤配线盒作为常见MPO/MTP组件之一,在一定程度上能极大地满足高密度布线要求而被广泛应用于数据中心,那么12芯/24芯光纤配线盒是什么?12芯/24芯光纤配线盒具备哪些优势?如何利用12芯/24芯光纤配线盒实现40G/100G网络连接?

12芯/24芯光纤配线盒是什么?

12芯/24芯光纤配线盒是一种模块化的预端接光纤配线盒,其前端配置6/12个LC双工适配器接头或SC其他类型的接头,后端配备1个MPO/MTP适配器接头,盒内放置MPO/MTP转LC/SC分支光纤跳线。12芯/24芯光纤配线盒主要用来实现MPO/MTP接头和LC或SC接头之间安全转换,一般应用于互联网数据中心(IDC)、主配线区(MDA)或设备配线区(EDA)光纤主干连接及配线管理。

12芯/24芯光纤配线盒具备哪些优势?

12芯/24芯光纤配线盒究竟有什么魔力让它被广泛应用于高密度数据中心?下面让我们一起来看看12芯/24芯光纤配线盒具备哪些优势吧。

1.密度高

由于MTP/MPO接头支持12/24芯光纤,相对LC等类型接头来说,可以提供更高密度的连接,因此12芯/24芯光纤配线盒利用了MPO/MTP接头实现高密度的布线要求,同时有效节省布线空间。

2.管理/维护方便

上述提及12芯/24芯光纤配线盒的高密度性可有效减少光纤数量的使用,而线缆少可有利于空间管理,另外,若是接头发生变化(例如10G转40G网络,接头从LC双工变成MPO/MTP),12芯/24芯光纤配线盒只需更换线缆即可,其他设备可保持不变,管理维护更加方便。

3.安装简单/部署时间少

12芯/24芯光纤配线盒属于预端接产品,采用推拉式接头,插拔方便,安装简便,与传统的光纤布线系统相比,12芯/24芯光纤配线盒的安装时间可有效减少75%的布线时间。

4.扩展性好

12芯/24芯光纤配线盒采用模块化设计,可快速连接到40G/100G网络设备上,免去交换机等设备重新配置的麻烦。

5.成本低

12芯/24芯光纤配线盒安装简便,可免去专业安装人员的安装费,降低布线成本。

如何利用12芯/24芯光纤配线盒实现40G/100G网络连接呢?

经上述介绍您是不是发现12芯/24芯光纤配线盒是高密度布线的不二选择呢?那么如何利用12芯/24芯光纤配线盒实现40G/100G网络连接呢?其实很简单,由于40G/100G网络采用的是40G/100G光模块,40G/100G光模块的接头是MPO/MTP接头,那么我们只需要使用MPO/MTP光纤跳线将40G/100G光模块与12芯/24芯光纤配线盒连接即可,然后将四个12芯/24芯光纤配线盒放置在1U光纤配线箱中,最后使用LC光纤跳线连接12芯/24芯光纤配线盒或其他设备(如服务器)。

12芯/24芯光纤配线盒如何挑选?

想要选择一款品质优良的12芯/24芯光纤配线盒,那么就要选择一款铝合金制成的12芯/24芯光纤配线盒,因为这样能有效保护盒内光纤不受损害,恰巧飞速(FS) 12芯/24芯光纤配线盒正是采用了这种材质,并且其前后两侧都有白色标记(油墨打印而成,具备良好的防水性和抗磨性),在使用过程中可快速识别及维护管理;最值得一提的是飞速(FS) 12芯/24芯光纤配线盒盒内预端接了康宁光纤,能有效降低损耗。具体解决方案如下:

总结

随着40G/100G网络的到来,12芯/24芯光纤配线盒在光纤网络中扮演的角色越来越重要,已经成为电信网络、WDM应用、数据中心布线等高密度布线环境的必需品。飞速(FS)作为一家数据中心&云硬件解决方案的互联网公司,曾为中国电信、SONY、DELL、Intel等大型企业提供过专业的数据中心解决方案,我们所提供的产品均获取了ROHS/FCC/CE/REACH等认证,为您提供高性能、高可靠性的10G/40G/100G网络解决方案是我们的宗旨。