中文

光猫、交换机、路由器三者的区别在哪里?如何选择?

发布于 2019年06月20日 by
6.0k

随着互联网技术的普及化,网络已完全渗入到我们的工作和生活中,上网成为了我们每天必须会做的事情之一,光猫、交换机和路由器是作为上网必备的设备,您知道它们三者有何区别吗?不妨阅读本文来寻找答案吧。

光猫

光猫(即调制解调器,俗称光modem)是在发送端通过调制将数字信号转换为模拟信号,而在接收端通过解调再将模拟信号转换为数字信号的一种装置。其具备调制调解的作用,是模拟信号和数字信号的“翻译员”。

电子信号分为“模拟信号”和“数字信号”两种,电话线路传输的是模拟信号,PC机之间传输的是数字信号,因此若想通过电话线把电脑连接到互联网时,就必须依靠光猫来调制调解两种不同的信号。

交换机

交换机(多端口网桥,数据存储转发)是一种用于电/光信号转发的网络设备,它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通道。交换机根据工作位置的不同可分为广域网交换机和局域网交换机,广域网交换机是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备,一般应用于数据链路层。交换机的每个端口都具备桥接功能,可连接一个局域网或一台高性能服务器或工作。

路由器

路由器(即网关设备)是连接互联网中各局域网、广域网、城域网的一种互联设备,一般应用于网络层,它会根据信号的情况自动选择和设定路由,以合适路径,按照前后顺序发送信号。路由器可连接多个逻辑上分开的网络(一个单独的网络或一个子网),具备判断网络地址和选择IP路径的功能,是互联网络的“交通警察”。

当数据从一个子网传输到另一个子网时,需要依靠路由器建立灵活的连接,用完全不同的数据分组和截止访问方式连接各种子网。

光猫、交换机、路由器三者的区别

下面将从作用、用途与角色三个方面来讲述光猫、交换机和路由器三者之间的区别。

1.作用不同

光猫的作用是将电话线的信号转化为网线的信号供电脑上网用;

路由器的作用是通过一根网线连接多台电脑实现虚拟拨号上网,具备自动识别数据包发送和分配地址,同时具备防火墙功能,其中多台电脑共享一个宽带账号,上网相互影响;

而交换机的作用是通过一根网线连接多台电脑实现同时上网功能,没有路由器的功能,但每台电脑都有自己的宽带账号,上网互不影响。

2.用途不同

光猫一般用于家里接入光纤时;交换机和路由器都工作在局域网中,不过交换机工作在数据链路层,而路由器工作在网络层。

3.角色不同

简单点说,光猫相当于分装工厂,路由器相当于批发零售商,交换机相当于物流配送者。一般网线传输的模拟信号通过光猫转换成数字信号,再由路由器将其信号转发给PC端,当PC端数量超过了路由器连接上线,则需要添加交换机来扩展接口。

光猫、交换机、路由器如何选择?

1. 当家用接入光纤时,选择光猫和路由器即可,因为家用网电脑数量少,路由器即可满足用户需求;

2. 当电脑连接数量超过路由器接口(也就是企业网、局域网等网络建设)时,需同时选择路由器和交换机,需依靠交换机进行端口扩展满足用户需求。

总结

充分认识光猫、交换机和路由器之间的不同将有助于您找到更适用于自身网络的设备。希望通过本文对光猫、交换机和路由器的介绍,您能更加清楚光猫、交换机和路由器之间的区别,从而选出合适的设备用于网络部署。

相关文章:集线器、交换机和路由器之间有何不同?