中文

什么是PON光模块?PON光模块有哪些作用和类型?

发布于 2019年11月11日 by
9.0k

光纤到户(FTTH)技术为高速宽带接入到家庭用户提供了理想平台,而且给固定接入网和先进的无线网络带来了巨大益处,而PON(以太网无源光网络)作为光纤到户部署中的领先技术,现已广泛应用于网络部署中。PON以太网无源光网络的广泛应用离不开PON光模块,因为它是PON系统的重要组成部分。飞速(FS)在本文将介绍一些实用的PON光模块知识。

什么是PON光模块?PON光模块的功能和作用是什么?

PON光模块是用于PON系统的一种高性能光模块,也被称为PON模块,符合ITU-T G.984.2标准和多源协议(MSA),它使用不同的波长在OLT(光线路终端)和ONT(光网络终端)之间发送和接收信号。

PON光模块

PON技术的发展

PON技术在1995年被提出,飞速(FS)AN工作组又于2002年9月提出了GPON技术标准,该技术标准于2003年3月被ITU通过。如今,10Gbit/s以上速率的PON技术是ITU-T和飞速(FS)AN研究的重点,并且飞速(FS)AN工作组已经明确TWDM-PON将是未来NG-PON2的技术选择。目前用于宽带接入的PON技术主要有EPON和GPON,两者采用不同标准。未来的发展是更高带宽,比如EPON/GPON技术上发展了10G EPON/10G GPON,带宽将得到更高的提升。如果想进一步了解PON技术,可以查看小编之前写的《无源光网络(PON) VS有源光网络(AON)》这篇教程。

PON光模块的特点

PON光模块的传输协议有APON(ATM PON)、BPON(宽带无源光网络)、EPON及GPON这四种,目前应用比较广泛的是后两种; 工作温度是0°C-70°C或-20°C-70°C; 1310/1490突发模式发射器和连续模式接收器(ONU); 1490/1310连续模式发射器和突发模式接收器(OLT); 传输距离可达10km或20km; 接口类型是双工SC或SC/APC; 可以避免外部设备的电磁干扰和雷电影响; 减少线路和外部设备故障率,提高了系统可靠性,同时减少了维护成本。

PON光模块有哪些类型?

1、SFF/SFP/SFP+和XFP光模块

根据封装类型不同,PON光模块可以分为SFF(小尺寸)、SFP(小尺寸可插拔)、SFP+(增强型小尺寸可插拔)或XFP(小尺寸可插拔)这几种类型。

2、OLT光模块和ONU光模块

根据插入式设备的不同,PON光模块有OLT光模块和ONU(光网络单元)光模块这两种类型,它们的封装类型都是SFP,但是OLT光模块比ONU光模块更复杂,因为每个OLT光模块必须与64个ONU光模块进行信号传输。

3、GPON光模块和EPON光模块

根据技术标准划分,PON光模块可以分为GPON(吉比特无源光网络)光模块和EPON(以太网无源光网络)光模块这两种。 GPON光模块是用于2.5Gpbs的串行光数据通信应用的高性能和经济实惠的光模块,这种光模块的优点是它可以保证在任何故障情况下对眼睛无伤害。EPON光模块具有SFP、XFP和SFP+的封装形式,其传输距离可达20km,并且接收器部分具有密封前置放大器和具有LVPECL兼容差分输出的限幅放大器。

PON光模块的应用

视频会议、有线电视等应用的上网需求不断增长,导致光纤到户部署的普及。PON作为光纤到户应用领域的领先技术,也被广泛应用于PDH SONET、ATM/SDH、数据通信、电信网络的接入网。

PON光模块与传统光模块的区别

1、传统光模块

使用传统光模块时,光信号传输模式为点对点(P2P),模块应成对使用,并使用一根光纤或两根光纤进行传输(双工或单工); 光纤链路损耗包括衰减、色散、光纤连接插入损耗等; 具有较长的传输距离,最长可达200km; 由于成本因素较少用于接入网,主要应用于骨干网。

2、PON光模块

使用PON光模块时,光信号的传输模式为点到多点(P2MP),模块不成对使用; 光纤链路损耗包括衰减、色散、分频比损耗、光纤连接插入损耗等; 传输距离比传统模块更短,距离只有20km; 主要应用于接入网。

PON光模块的挑战

虽然PON光模块在FTTH应用中提供了令人满意的性能,但在以下几个方面仍然存在一些挑战:

  • 用于上行链路的突发模式光传输技术;

  • 需要CO(中心局)的高输出光功率和高灵敏度OLT,用于连接用户场所的光分路器和光纤引入的损耗;

  • 光线路终端(OLT)RX需要能够接收光功率和相位对准差异较大的数据包;

  • 快速上升/下降时间,以尽量减少传输过程中的保护时间。

结论

GPON光模块比EPON光模块的性能更好,但是EPON光模块在成本上更具有优势,这两者各有利弊,可以共存互补。如果您对带宽、多业务、QoS和安全性要求较高以及ATM技术作为骨干网的客户,建议您选择GPON光模块,如果想节省成本、对QoS和安全性要求不高,EPON光模块可能会更适合您。