单纤双向BIDI光模块常识
BiDi光模块是一款使用WDM(波分复用)双向传输技术的光模块,能在一根光纤实现双向传输光信号。它的使用可减少光纤跳线面板上的端口数量和专门用于光纤管理托盘的占用空间,同时还能减少所需使用的光缆数量,缩减光纤布线基础设施的成本。那您对BiDi光模块(单纤双向光模块)了解多少呢?通过阅读本文,相信您一定会对它有更深入的认识。
BiDi光模块的含义
BiDi光模块是一款使用WDM(波分复用)双向传输技术的光模块,实现了在一根光纤上同时进行光通道内的双向传输。和常规光模块(有两个光纤插孔)不同的是,BiDi光模块只有一个插孔(如下图),它通过整合的双向耦合器在一根光缆上进行信号的发射与接收。
小知识:在日常的工作中,我们常常会听到对于单纤双向光模块不同的叫法,除了BiDi光模块之外,还有单模单芯光模块、单芯光模块、单芯双向光模块、单纤双向传输模块,其实这些描述都是一个意思。
BiDi光模块的工作原理
BiDi光模块和普通光模块的主要区别在于,BiDi光模块配备了波分复用(WDM)耦合器,也就是双工器,根据波长 的不同将在一根光纤上传输的数据进行汇合和分离。
为了能够高效地工作,BiDi光模块必须配对使用,通过调谐双工器以匹配发射器和接收器的期望波长,实现数据的双向传输。例如,若配对的BiDi光模块与设备A(上行)和设备B(下行)进行了连接,如下图所示,那么:光模块A的双工器必须有一个1550nm的接收波长和一个1310nm的发射波长。光模块B的双工器必须有一个1310nm的接收波 长和一个1550nm的发射波长。
BiDi光模块的优势
使用BiDi光模块,如:SFP+ BiDi和SFP BiDi光模块,最为明显的优势在于减少了光纤布线基础设施的成本。BiDi光模块减 少了光纤跳线面板上的端口数量,也减少了专门用于光纤管理的托盘占用空间,更减少了所需使用的光缆数量。
尽管BiDi光模块的价格高于普通光模块,但它们每单位传输距离上所使用的光线数量却减少了一半。对于许多网络而言,使用更少的光纤所节约的成本远远超过了普通光模块相对较高的购买金额。
BiDi光模块类型介绍
BiDi光模块可以分为BiDi SFP、BiDi SFP+、BiDi XFP、BiDi X2。
BiDi SFP光模块
BiDi SFP光模块是利用WDM技术发送和接受两个方向的不同的中心波长,而实现单个光纤应用于高性能集成的双工数据链路中。如果传输距离在40km以内,应选用波长为1310nm/1550nm、1310nm/1490nm的BiDi SFP光模块;若传输距离在40km以上,则选用波长为1550nm/1490nmBiDi SFP光模块。
BiDi SFP+光模块
BiDi SFP+光模块是增强型SFP光模块,其速率是10G,被用于1330/1270nm发射器和1270/1330nm接收器的双向10G串行光通信中,主要应用在10GBASE LR Ethernet以太网,10G LW Fibre Channel光纤通道等领域。
BiDi X2光模块
BiDi X2光模块由发射器部分使用1330/1270nm DFB激光器组成,接收器部分使用集成1270/1330nm前置放大器和后置放大器,它主要用于双向10G串行光通信中。
BiDi XFP光模块
BiDi XFP光模块是一种内置数字诊断功能的XFP MSA封装光模块,它的发射波长和接收波长分别为1330nm/1270nm、1270nm/1330nm,一般和带状SMF一起使用,最大传输距离可达10km。BiDi XFP光模块的功耗小于2W,应用于10G以太网中。
BiDi光模块与普通光模块的区别
通过上面对于BiDi光模块的介绍,它与普通光模块的区别已经很明显:
1、BiDi光模块采用了WDM技术,普通光模块不用;
2、BiDi光模块需要成对使用,普通光模块不需要;
3、BiDi光模块结构比普通光模块复杂一些,在光模块上需要引入分光合光器;
4、BiDi光模块之间只需一根光纤,普通光模块需要两根;
5、一般来讲,单模光模块比多模光模块价格高,原因有以下几个方面:
单模光纤芯径小,仅允许一个模式传输,色散小,与光器件的耦合相对困难; 多模光纤芯径大,允许上百个模式传输,色散大,与光器件的耦合相对容易,且耦合部件尺寸与多模光纤配合好; 单模光模块既可在单模光纤上运行,也可在多模光纤上运行,而多模光模块只能在多模光纤上运行。
除此之外,飞速(FS)还提供一款特殊的BiDi光模块——40G BiDi双纤双向光模块,它采用LC双工接口设计,通常与LC双工多模光纤跳线搭配使用。更多关于BiDi双纤双向光模块知识,详见:《三分钟全面了解BiDi光模块安装及应用》。
BiDi光模块的应用环境
1、单纤BiDi光模块比较贵,但节省光纤资源,只需要1根光纤,对于光纤资源不足的用户来说是个更好的选择。
2、普通光模块不需要配对使用,任意两个光模块都可以连接,价格比单纤BiDi光模块便宜,但是需要多用一跟光纤,如果光纤资源充足可以选择普通光模块。
结论
普通光模块和BiDi光模块使用起来效果是一样的,大家可以根据自己的需要进行选择,了解更多BiDi光模块可以访问飞速(FS)。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装?
2020年10月16日