一文教你全面了解MTP®连接器
MTP®连接器是被广泛应用于数据中心、广播通信和工业控制应用等高密度网络应用的组件。MTP®网络布线方案自面市以来,就在40G/100G/400G高速网络布线中受到广泛欢迎。您对这种特殊的高性能和高密度布线解决方案了解多少呢?这篇文章将对MTP® 连接器及其相关信息进行全面介绍。
什么是MTP®连接器?
MTP®是US Conec的注册商标,是 Multi-fiber Termination Push-on 的缩写。当在日常操作中谈到MTP®连接器时,MPO连接器通常被视为一个可与之互换项。尽管MTP®连接器完全符合MPO标准并且与MPO连接器完全兼容,但是MTP®连接器与MPO连接器并不完全相同。与标准接口类型的MPO不同,MTP®可视为MPO连接器的一种高性能版本。MTP®连接器最高可为72芯光纤提供快速连接,其中8芯光纤、12芯光纤和24芯光纤是最常见的类型。这些连接器可以连接到不同的光纤线缆中以成为MTP®主干跳线,例如24芯 MTP®到MTP®主干跳线或MTP®-LC分支跳线,它们可用于通过适配器与光纤配线盒连接。MTP®连接器的组件如下图所示。
图1:解构MTP®光纤连接器
用肉眼观察,MTP®连接器和MPO连接器之间几乎没有区别。MPO和MTP®连接器都有12/24/48/72芯光纤连接器的变体,并且在连接器主体的一侧有一个键,以及公插头和母插头类型。但是,与标准MPO连接器相比,MTP®连接器提供了新的专利功能和较为显著的性能改进。在《如何区分MTP与MPO光纤跳线?》一文中,对MPO与MTP®连接器的设计方面有更为详细的对比。
图2:(母)MPO连接器与(母)MTP®连接器
MTP®连接器的特点
虽然MPO连接器和MTP®连接器的外形尺寸以及SNAP完全一致,但为了提高光学性能和机械性能,美国Conec开发的MTP®连接器采用了独特的设计,以实现MTP®连接器简单、快速的安装,大幅度提升了网络布线的灵活性与稳定性。
安装简单快速
MTP®连接器由一个插芯中的多根光纤组成,与传统光纤布线系统相比,MTP布线系统安装时间最多可节省75%。MTP®连接器采用可拆卸外壳设计,不仅可以重新加工和重新抛光MT插芯,还可以实现从母性到公性的快速转换,反之亦然。无论是在组装后还是在组装中,带有可拆卸外壳的MTP®连接器都为用户提供了简单高效的解决方案。
图3:MTP®连接器的可拆卸外壳
灵活性
MTP®连接器提供四种标准的应变消除式护套,为广泛光纤布线中使用的光纤跳线提供更大的灵活性,短护套设计能节省45%的空间成本。还有灵活的应变消除护套,使电缆能够在0到90°的区间进行拉伸,使得在狭小空间组网的线缆管理得到很好的改善。
稳定
在MTP®连接器内,有一个金属销夹,有助于消除丢失的销和中心弹簧力。弹簧设计最大限度地提高了多光纤带间的色带间隙,以防止光纤损坏。MTP®连接器使用由热塑性塑料模制成的套圈,其对不同温度的适应能力更强。这种套圈材料为导孔保持恒定的直径,从而产生更可靠的物理连接。
总体而言,MTP®连接器在安装简便、灵活性和稳定性方面表现出色。虽然我们不能否认MPO 在成本上比MTP更便宜,但从高性能网络考虑,MTP仍然是更好的选择。
MTP®Elite 连接器—更低的损耗和更高的性能
随着高密度网络应用对MTP®光纤连接器的稳定性和高性能的依耐性逐步增强, ,MTP® Elite连接器应运而生。MTP® Elite连接器被认为是标准MTP®连接器的高级版本。与标准MTP®连接器和传统MPO连接器相比,MTP® Elite连接器的制造标准更加严格,质量也更高。MTP® Elite连接器的插入损耗低于标准连接器,MTP®与MTP® Elite连接器的具体对比分析如下表所示。
|
标准MTP®连接器
|
MTP® Elite连接器
|
||
---|---|---|---|---|
|
单模
|
多模
|
单模
|
多模
|
插入损耗
|
0.20dB 典型值(所有光纤)
|
0.25dB 典型值(所有光纤)
|
0.10dB 典型值(所有光纤)
|
0.10dB 典型值(所有光纤)
|
0.60dB 最大值(单光纤)
|
0.75dB 最大值(单光纤)
|
0.35dB 最大值(单光纤)
|
0.35dB 最大值(单光纤)
|
|
光回损
|
>20dB
|
>60dB(8°角抛光)
|
>20dB
|
>60dB(8°角抛光)
|
MTP®连接器常见问题解答
以下内容为与MTP®连接器组件和维护相关的常见问题解答。
什么是MT套圈?
MT是Mechanically Transferable的缩写。MT插芯是一种多芯塑料插芯,方形端面为6.4x2.5mm,光纤间距为 0.25mm,广泛用于MPO/MTP®连接器。与其他光纤连接器中使用的插芯不同,MPO/MTP®连接器中所使用的MT插芯由单片、高精度玻璃填充聚合物制成,而非传统的陶瓷材料。可实现多根光纤高密度、高精度连接,同时每根光纤均具备低损耗性能。
图4:MTP®连接器内的MT套圈
什么是MTP®极性以及如何维护它?
极性是高密度MTP®布线系统中的一个关键问题,用于描述光纤跳线一端的发射器如何正确匹配另一端的接收器。只有当连接器的极性连接正确时,传输过程才会正常。在MTP®系统中,引脚(公/母)、方向(KeyUp/KeyUp 或 KeyUp/KeyDown)和端面对齐(直线或倾斜)都会对MTP®极性产生影响。TIA-568标准认可的系统极性配置方法有A型、B型和C型三种,可用于不同的 MTP®主干光纤跳线。
MTP®连接器如何清洁?
在光纤连接器制造过程中或光纤连接器使用过程中,必须进行光纤清洁。MTP®连接器也是如此。MTP®连接器的清洁过程始终经过三个阶段:检查、清洁和再次检查。正确使用光纤显微镜进行检查并确保两个配对连接器都没有灰尘,因为一旦其中一个被污染,灰尘就会迁移到另一个。使用专为MTP连接器设计的MTP®清洁工具清洁 MTP®连接器的端面,直至去除污染物。
结论
MTP®连接器以及MTP®布线系统提供简单可靠的光纤布线解决方案,随着5G超密度网络建设的部署以及云和物联网技术的发展,当今通信时代对高效数据传输的需求不断增长。MTP®连接器及其支持组件作为有效且面向未来的解决方案必将在许多网络应用中蓬勃发展。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装?
2020年10月16日