中文

Auto VoIP与Voice VLAN:有什么区别?

更新于 2024年03月13日 by
326

Auto VoIP和Voice VLAN是交换机的两个功能,它们都用于处理语音流量并提升语音通信质量。本文将介绍它们的工作原理、优点和区别,以更好地理解它们之间的联系与差异。

什么是IP电话

IP电话也称为VoIP电话,是一种使用互联网协议的电话。IP电话通过以太网线缆连接到互联网,并在互联网上连接到VoIP提供商或托管PBX提供商的IP地址。IP电话提供高清语音质量、更低的运行成本以及先进的商务电话功能。随着网络技术的发展,IP电话在企业中的应用越来越广泛。

什么是Auto VoIP?

VoIP描述了通过互联网拨打和接听电话的方法。这是一种处理无限数量的呼叫并确保高语音质量的经济高效方式。网络交换机的Auto VoIP功能用于确定语音流量传输的优先级。语音流量通常比数据流量对时间更敏感,并且语音质量可能由于数据包丢失和延迟而显着恶化。借助Auto VoIP功能,可以优先考虑语音流量。

Auto VoIP如何工作?

Auto VoIP功能将VoIP信令数据包复制到CPU,以获取当前会话的源IP地址、目标IP地址以及第4层端口。根据这些参数安装过滤器,为VoIP数据包分配高优先级。一旦通话结束,过滤器就会被删除。

如下图所示,该公司计划在办公区域安装IP电话。因为没有更多端口可供IP电话使用,IP电话与计算机共享交换机端口。为了保证良好的语音质量,语音流量需要比数据流量更高的优先级。为了优化语音流量,可以配置Auto-VoIP和LLDP-MED,从而指示IP电话发送具有所需DSCP优先级的流量。通过服务等级配置,将语音流量放入指定队列,将数据流量放入其他队列。这样可以确保在出现拥塞时,语音流量能够获得优先处理。

IP电话

Auto VoIP的好处

  • Auto VoIP确保在启用此功能的端口上,时间敏感的语音流量优先于数据流量。

  • Auto VoIP会检查携带VoIP协议的数据包,在启用了Auto VoIP功能的端口上接收的VoIP帧被分配到队列中。

  • Auto VoIP为优化语音流量提供了灵活的解决方案。它可以与VLAN和服务等级等其他功能一起处理具有特定字段的语音数据包。

什么是Voice VLAN

Voice VLAN是专门为用户的语音数据流分配的VLAN(虚拟局域网)。Voice VLAN通过提高与其他流量一起传输时语音流量的传输优先级来保证语音流量的质量。也就是说,当同时传输其他业务(数据、视频等)时,语音业务会以较高的转发优先级进行传输。

Voice VLAN的工作原理

要提高语音数据流的优先级,首先要对语音数据流进行识别。Voice VLAN可以通过两种方式识别语音数据流:在基于MAC地址的模式下,网络交换机可以根据进入其接口的数据包中的源MAC地址字段来确定数据流是否为语音数据流。

在基于VLAN的模式下,网络交换机根据进入接口的数据包的VLAN ID来判断该流量是否为语音流量。Voice VLAN一般用于大型企业、金融行业等有IP电话的场景。在这些地方,办公室分布广泛,人员分散,需要使用IP电话来维持频繁的多方通信。当不需要连接PC进行数据业务时,Voice VLAN通常用于会议室。

如下图所示,该公司计划在办公区域安装IP电话。为了保证良好的语音质量,IP电话和计算机将连接到交换机的不同端口,并且要求语音流量比数据流量具有更高的优先级。为了实现这一需求,可以通过配置Voice VLAN来保证语音流量在同一个VLAN中传输,数据流量在另一个VLAN中传输。另外,还可以指定优先级,确保发生拥塞时语音流量优先传输。

Voice VLAN

Voice VLAN的优点

  • Voice VLAN确保您的VoIP(网络电话语音)设备不必直接与来自数据VLAN的所有广播和其他流量竞争。

  • 在某些情况下,Voice VLAN可以简化网络配置。相比于指定各种TCP和UDP端口范围,标记数据包以进行QoS要容易得多。同样,当所有VoIP电话在同一个子网中时,配置TFTP和专用于VoIP电话的特殊DHCP服务也更容易。

  • Voice VLAN支持802.1p服务等级(CoS)优先级或DSCP(差分服务代码点)优先级,因此可用于区分不同语音服务的优先级。

Voice VLAN配置请参阅:飞速(FS) S3900系列交换机如何配置Voice VLAN?

Auto VoIP与Voice VLAN:有什么区别?

Voice VLAN和Auto VoIP都可以处理语音流量,但Auto VoIP可以更详细地区分语音流量的类型并对其进行处理。以下是它们的主要区别。

创建Voice VLAN

在对Voice VLAN应用拓扑进行设置时,我们只需创建Voice VLAN ID并在VLAN特性中选择上行端口即可。创建VLAN时无需添加与IP电话连接的端口。与Voice VLAN不同,Auto VoIP需要在VLAN功能中创建VLAN时将连接IP电话的端口添加到目标VLAN中并设置端口的出口规则。

OUI信息设置

当数据包到达启用了Voice VLAN的端口时,交换机会根据其OUI信息检测该流量是否为语音流量。但Auto VoIP功能不需要设置IP电话的OUI信息,因为它不通过读取其OUI信息来识别语音流量。

语音流量优先级设置

通常,在设置Voice VLAN/Auto VoIP时,我们会设置语音流量的优先级信息,以保证在出现拥塞时语音流量能够优先传输。Voice VLAN只能为流量设置802.1p优先级,而Auto VoIP可以支持设置802.1p优先级和DSCP。

LLDP-MED配置

Auto VoIP上配置的语音信息通过交换机与IP电话之间的LLDP通信发送到IP电话。只有LLDP通信成功,来自IP电话的流量才会带上正确的标签,语音流量才能成功传输。因此需要同时配置LLDP-MED特性。

结论

综上所述,这两个功能的目的就是将语音流量和其他数据流量进行隔离,然后为语音流量打上QoS标签。这两个特性可以在仅传输语音流量或同时传输语音流量和数据流量的端口上启用。具有这两种功能的交换机可以保持网络的稳定性,保证重要会议期间通话流畅、无延迟。