中文

Base-8和Base-12 MTP/MPO布线系统:该如何选择?

发布于 2020年09月03日 by
2.5k

众所周知,传统的LC布线系统已经无法满足40G或100G数据中心高速率和高密度的需求。在这种情况下,诞生了两种新的连接方式——Base-8和Base-12 MTP/MPO布线系统。那么,什么是Base-8和Base-12 MTP/MPO布线系统呢?在MTP布线系统中,该如何选择呢?本文将为您一一解答。

注:MTP®是US Conec的注册商标。这是US Conec用来描述连接器的术语。American Conec MTP产品完全符合MPO标准。 因此,MTP连接器是MPO连接器的一种。

什么是Base-8 MTP/MPO布线系统?

Base-8 MTP/MPO光纤跳线是极性为B的固定的MTP主干跳线,它使用了基于8根光纤的MTP连接器来增加光纤链路,8芯连接能轻松实现主干网光纤的全部利用,也不会产生其他损耗。此外,其布线也更加简单、灵活。8芯,16芯和24芯的主干线缆都属于Base-8 MTP/MPO布线系统,但12芯的主干线缆不属于Base-8 MTP/MPO布线系统。Base-8 MTP/MPO布线系统如下图所示:

Base-8 MTP/MPO布线系统可以轻松地用于2芯布线系统,因为数字8可以被数字2整除。例如,可以将基于8根光纤的MTP/MPO光纤跳线轻松转换为4个双工LC跳线。当然,您也可以使用MTP-LC光纤配线盒之类的其他解决方案来实现从Base-8 MTP/MPO布线系统向2芯布线系统的转换。

什么是Base-12 MTP/MPO布线系统?

Base-12 MTP/MPO光纤跳线是主干网中极性为A的非固定MTP线缆。它使用了基于12根光纤的MTP连接器来增量光纤链路。Base-12 MTP/MPO光纤布线系统的连接如下所示:

同样,1Base-12 MTP/MPO光纤跳线也可以轻松地用于2芯光纤布线系统,因为数字12也可以被数字2完全除尽.下图显示了使用MTP-LC分支模块从Base-12 MTP/MPO光纤布线系统到2芯光纤系统的转换。

Base-8和Base-12 MTP/MPO布线系统:该如何选择?

Base-12 MTP/MPO光纤布线系统已经为数据中心行服务了近20年。在这个过程中,Base-12 MTP/MPO光纤布线系统的部署呈增长趋势。 但是,随着交换机,服务器和存储器制造商在其设备中使用的光模块逐渐从10G变为40G和100G,甚至高达400G,因此,对Base-8 MTP/MPO光纤布线的连接需求变得越来越明显。下表说明了不同速率下的光纤跳线的差异:

光纤跳线 传输距离 40G 100G 400G
双工OM3/4光纤跳线 100-150 m BiDi WDM (UNIV) BiDi WDM 未定义
平行OM3/4光纤跳线 100-150 m SR4/eSR4 4x10G Gen1: SR10 10x10G; Gen2: SR4 4x25G

Gen1: SR16 16x25G; Gen2: SR8 8x50G; Gen3: SR4 4x100G

双工单模光纤跳线 2-10 km LR4 (10 km); LRL4 (2 km) LR4 (10 km); CWDM4 (2 km) WDM(10 km); WDM (2 km)
平行单模光纤跳线 300-1,000 m PLR4 PSM4 PSM4 4x100G (100G via WDM, symbol rate, encoding)

综上所述,我们可以从以下两个主要方面考虑来决定是选择Base-8或Base-12 MTP/MPO布线系统:

光纤利用率

在高密度网络布线中,Base-12 MTP/MPO光纤跳线更具优势,因为它具有更多的纤芯和更高的密度。但是,Base-8 MTP/MPO光纤跳线比Base-12 MTP/MPO光纤跳线具有更好的光纤利用率。尽管对于大多数数据中心运营商而言,Base-12 MTP/MPO线缆仍然是最常见的选择,因为现阶段暂时还没有能使用12根光纤的标准化光模块。很多光模块(例如SR4光模块)仅使用8根光纤的接口。Base-8 MTP/MPO线缆可以使客户将光纤直接连接到光模块,而不会浪费任何光纤。如果我们在光模块中使用仅需八根光纤的12芯连接器,则意味着有四根光纤未使用。您可以使用转换线缆将Base-12 MTP/MPO光纤跳线转换为Base-8 MTP/MPO光纤跳线(例如,将两个Base-12 MTP/MPO光纤跳线转换为三个Base-8 MTP/MPO光纤跳线)以充分利用光纤。但是,这会导致额外的插入损耗,从而降低光纤跳线的性能。

除此之外,当使用MTP到LC双工分支线缆来连接时,Base-8 MTP/MPO光纤跳线可以分为4个LC双工跳线,因为8可以被4整除。如果您使用Base-12 MTP到LC双工分支线缆,将获得6个LC双工跳线。但是这些线缆无法完全连接到具有16或32芯的跳线,因为6不能被16或32完全整除。

因为Base-8 MTP/MPO线缆的光纤利用率大于Base-12 MTP/MPO光纤跳线,所以Base-8 MTP/MPO光纤跳线是MTP高密度布线的是一个更好的选择。当然,如果您不介意浪费光纤,也可以选择Base-12 MTP/MPO光纤跳线。

未来布线系统

在规模较小的网络(例如10G布线系统)中,Base-8和Base-12 MTP/MPO光纤布线系统都可以无缝转换为2芯布线系统。但是,对于大型数据中心的布线中(例如40G,100G甚至400G布线系统),Base-8 MTP/MPO布线系统则能获得更广泛的市场认可,因为使用8芯光模块可以部署更多的40G和100G连接。使用400G QSFP-DD光模块和MTP-16中继线缆的400G直连方案也是如此。此外,由于一根Base-24 MTP/MPO线缆可以分为三个Base-12 MTP/MPO光纤跳线,所以Base-8 MTP/MPO光纤跳线可以与Base-24 MTP/MPO光纤跳线无缝地配合使用。如今,10G网络的部署仍可以采用Base-8 MTP/MPO光纤布线系统,因为在将网络升级到40G或100G时会更加的简单和具有经济效益。而Base-12 MTP/MPO光纤布线系统对于具有8根光纤的光模块来说并不是理想选择。

Base-8与Base-12 MTP/MPO光纤布线系统的常见问题解答

问:可以同时使用Base-8和Base-12 MTP/MPO光纤跳线吗?

答:不可以,不能直接混合Base-8和Base-12 MTP/MPO光纤跳线的组件,或将Base-8 MTP/MPO光纤跳线插入具有12根光纤的光模块。因为Base-12 MTP/MPO光纤跳线通常在两端都具有未固定的MTP连接器,并且需要和已固定的12芯分支线缆模块一起使用,而Base-8 MTP/MPO光纤跳线的两端都具有固定的MTP连接器。

问:是否可以在同一数据中心中使用Base-8和Base-12 MTP/MPO光纤布线系统吗?

答:可以在同一数据中心内部署Base-8和Base-12 MTP/MPO光纤布线系统吗,只要它们的连接是分开的即可。